Feedback

Choose your language

Close

Level Compensators LC

軽量レベルコンペンゼータ

日付 2011/01/19

ピアブは、新型レベルコンペンゼータ LCシリーズをリリースしました。新型レベルコンペンゼータは、製造工程での生産速度を速め、ワークへのダメージを軽減します。

アルミニュム製の ピアブ新型レベルコンペンゼータ は、従来のものより、軽量であることから、システムの総重量を軽減することが出来ます。この結果、装置の搬送・稼働速度を向上し、生産性を向上することが出来ます。

従来の製品と比較して、ストロークが長いため、プラスティック、あるいは車の部品などの射出成型に使用することも可能です。更に、衝撃や振動の吸収にも優れ、搬送・吸着装置を衝撃や振動から守る役割もします。

LCシリーズは piGRIP® サクションカップを含め、ピアブの全ての吸着カップに取り付けることが可能です。16種類のサイズとストローク長及び取り付け金具により、LCシリーズは広範囲な製品に対して使用することが出来ます。

「ワークのダメージを最小限にすること。生産性及び柔軟性を向上させること。これらは、製品を選定するための重要な要素となります。新型軽量のレベルコンペンゼータによって、コストの低減、生産性の向上という市場のニーズにお応えすることが可能となりました。」とマーケッティング&コミュニケーションの副社長、ジョセフカルバッシーは語っています。

ピアブについて

1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。

Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0)8 630 25 98
E-mail:
josef.karbassi@piab.com

 

 

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい