Feedback

Choose your language

Close

piGRIP® - 業界初の選択式サクションカップ

業界初の選択式サクションカップにより樹脂成型業界での生産性が向上

日付 2010/09/22

新型サクションカップpiGRIP®による生産ラインの省エネ化


真空機器のリーディングサプライヤーであるピアブは、業界初となる選択式サクションカップpiGRIP®を発売しました。piGRIP®は、リップとじゃばらの理想的な組み合わせを選択することにより、生産ラインにおいて、エネルギーの削減をしつつ前例のない速度でワークの吸着搬送が可能となります。25~77mmのサイズからなる独立したリップ、じゃばら、接続金具(フィッティング)により構成される新しいサクションカップpiGRIP®は、あらゆる装置や仕様に柔軟に対応できるよう、カスタマイズが可能です。従来のサクションカップでは、単一のアプリケーションに有効だったのに対し、piGRIP®は各々の掴み、吊上げ、高さ方向に対する要件に合わせて選択することができ、サクションカップによるワークの取り扱いをするピックアンドプレース(例:射出成型機の取り出し)などの様々な装置やロボットに適合します。また、piGRIP®は、新しい装置への設置は当然ですが、既存の装置への導入も容易に行えます。

piGRIP®の優れた吸着力は、ロボットの速度をより速め、全体的な生産ラインの効率化へとつながります。この強力な吸着力はpiGRIP®の多種多様なリップにより可能となり、製造業者が求める硬さや、ワークに対する最適なシール性を選択できます。例えば、フレキシブルリップは、リップ幅が広くシール性が高いため、粗い表面やダンボールなどの多孔質のワークの取り扱いに優れ、フォームリップは、重量が有り、表面形状のきめの粗い庭石などの取り扱いに優れています。従来では、サクションカップの吸着力や取り回しの速度に妥協をする必要がありましたが、最適なリップ部とじゃばら部を組み合わせたpiGRIP®には妥協の必要がありません。piGRIP®の新しいじゃばら部は、硬質なゴムによる薄膜設計となっており、従来のカップに比べ、より高速での吊り上げや荷重加速度に対しても、十分に安定した取り扱いが可能となり、結果、生産性の向上と消費エネルギーの削減につながります。

piGRIP®サクションカップは、120度の高温でも使用可能な材質で作られており、射出成型機の取り出しなどに適しています。シリコン及び、塗料・濡れ減損物質 (PWIS)を使用しておりませんので、吸着痕が付き難く、塗装工程やコーティング工程前の成形工程のワークの取り扱いに適しています。 

この新型サクションカップであるpiGRIP®は、同様なサイズのカップと比較し、20~50%吸着力が増大しています。また、piGRIP®は、100%リサイクル可能であり、ゴム部と金具部を分別することが可能なことから、環境に配慮したカップとなっています。

「地球的な環境への配慮から、多くのお客様が性能の改善とエネルギーの削減という問題解決を模索しています。選択式という新しいコンセプトを持つpiGRIP®サクションカップは、真空技術に変革の一歩をもたらしました。この新型カップによって、生産ラインにおける生産性の向上と、消費エネルギーの削減が可能となります。」と、北米セールス&ビジネスディベロップメントの副社長エド・マックガバーンは語っています。

このユニークなサクションカップは、2010年の欧州、北米及びアジアの国際的なトレードショーに出展しました。詳細は、トレードショーカレンダー をご参照下さい。

 

ピアブについて

1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。

お問合せ先:

北米;
Ed McGovern, Vice President Sales & Business Development, North America
Tel: +1 (781) 337 7309
E-mail: ed.mcgovern@piab.com

欧州;
Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい