Feedback

Choose your language

Close

piGRIP® - ホットサーフィスリップ

樹脂成型業界向けサクションカップ

日付 2012/10/01

高温ワーク用サクションカップ、piGRIP®シリーズに登場

ピアブは工業向け真空技術のリーディングサプライヤーとして、べローズタイプとユニバサールタイプのpiGRIP®サクションカップ 用に新たな材質HNBRを加えました。

HNBRは優れた耐久性を持つことで知られ、特に引き裂きや耐摩耗性に優れており、従来のサクションカップの素材と比較し長寿命となっています。

この新しいサクションカップに適した、主なアプリケーションは射出成型品の取り扱いとなります。耐温性に優れたHNBRを使用したサクションカップであれば、成形品を取り出す過程で、金型や部品の冷却を待つことなく取出しを行なえます。同様のアプリケーションにおいて、多くの場合冷却時間を必要としますが、この冷却時間を短縮することにより、サイクルタイムの短縮が可能となります。高速ロボットであればより多くの部品を製造でき、生産性の向上につながります。他のアプリケーションでは、自動化設備におけるフロントガラス、壁・床用のタイル、陶器、磁器、鋳造製品などの製造に適しています。

このサクションカップは、後工程における塗装処理などを妨げない、シリコンフリーとなっていますので、ガラスなどの吸着痕を嫌うガラスのようなワークの取り扱いにも適しています。

特徴的な組立型のpiGRIP®サクションカップのリップ部に適用され、4種類のサイズ(φ29・39・58・79)がございます。さらにフィッティングやじゃばら部の組合せは多量に存在し、アプリケーションに最適なサクションカップを探し出すことができます。

ピアブについて

1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。

本社お問合せ先:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい