Feedback

Choose your language

Close

Piab マウンティングエレメント

搬送装置やロボットアームの先端への取り付けに

日付 2013/06/11

押出し成形品へのサクションカップの設置がより簡単に

真空機器のリーディングサプライヤーであるピアブは、高価なエンジニアリングの時間や、他のサプライヤーによる外注や調達を必要とすることなく、正確な作業位置にサクションカップやアクセサリーを設置する方法としてマウンティングエレメントを製品群に加えました。

マウンティングエレメントは、装置接続用のマウンティングブラケットに、レベルコンペンセーターやハイトアジャスター、エクステンションロッドにて構成され、異なるアプリケーションにも適合するよう、部品は同じサイズ・分類にて設計されています。

接続用のマウンティングブラケットは、鋼で作製されており、アルミの押出し成形品に簡単に設置することができます。ブラケットは水平(X軸)方向の調節が可能となっており、また、付属の2本のネジにより固定できます。

高さ調節が可能なハイトアジャスターは、垂直(Y軸)方向の調節のために本体に長い外ネジが設計されています。2つのロックナットによりマウンティングブラケットを挟み込み固定を行います。内部は中空になっており、真空配管としても利用できます。

カップの位置を垂直(Y軸)方向にさらに延長する必要がある場合、エクステンションロッドにレベルコンペンセーターもしくはハイトアジャスター取り付けることで高さ補正が可能となります。これらの内部は中空となり、真空配管としても利用可能です。

レベルコンペンセーターは、吸着面の高さの異なるワークを容易に取り扱うことができ、また、高さ寸法が大きく異なるワークにも対応できるよう様々なストロークタイプが取り揃えてあります。

これらの部品は、特定の仕様ではなく、あくまで標準的なアルミの押出し成形品に装着が可能となっており、様々なサイズや仕様にも適合するよう設計されています。簡単に設置することができ、全ての部品は同じサイズ・分類にて、完全に一致すよう設計されているため、小型で使い易く、柔軟かつ調節可能なカップのためのアッセンブリーキットとなっています。鋼製の接続用マウンティングブラケットは、アルミ材質の製品と比較し、過重や動性に対し高い信頼性と精度を向上させています。真空接続の際、ハイトアジャスターとエクステエンションロッドには、回転防止のキーハンドル機能が利用可能です。

ピアブについて

1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。

本社お問合せ先:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい