PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
日付 2020/02/12
私達は、建設および製造業界部門で年間最優秀雇用者に選ばれたことを非常に誇りに思います。
この賞は、今年のブリリアントアワード-従業員エクスペリエンスのエディションで、調査を実施しているBrilliantによって授与されます。
これは、多くの熱心な従業員が働く環境を構築することに成功した組織に毎年授与される賞です。155以上の企業データと74か国からの24万件を超える調査回答に基づいた賞であり、ノミネート賞ではありません。このような賞をいただけたことを、私達は非常に嬉しく、そして誇りに思います!
日々エネルギッシュに、インスピレーションを得ながら貢献してくれているpiabの全従業員に感謝します。
ところで、Piabではpi-dayとして3月14日に毎年お祝いをしてることをご存知でしょうか?
詳細はこちらの動画をご覧ください!