日付 2014/05/16
バキュームコンベアは医薬業界での使用に非常に適しています。錠剤は工場での生産の過程で工場内を移動させる必要があります。たとえば、コーティングマシンから包装ラインへの移動などです。驚くことに、現在でもスタッフの手作業による錠剤の搬送は、多くの医薬工場で行われています。
手で扱わなければならない様なデリケートな物をハンドリングする場合は、輸送を自動化させる時、色々な事を考慮して設計する必要があります。この白書はどのような事を考慮しなければならないのか、そのチェックリストを提供しています。
さらに様々なテーマの 報告書をダウンロード することが可能です。