Calcolatore ROI per conveyor a vuoto: scopri il tuo ritorno sull'investimento in 2 minuti.

Ottieni un'analisi ROI pronta per il consiglio di amministrazione per il passaggio al trasporto Piab, con ogni numero collegato a un benchmark di settore pubblicato. Non è necessario alcun indirizzo email per eseguire i calcoli.

Una breve nota prima di iniziare: questo calcolatore stima il ROI per una singola stazione di trasporto utilizzando benchmark di settore pubblicati. La fattibilità e le prestazioni effettive dipendono dall'altezza di trasporto, dalla distanza, dalla densità di massa, dalle dimensioni e da altre caratteristiche del materiale e devono essere confermate con un ingegnere Piab prima di qualsiasi decisione di investimento.

Progettato per chi deve approvare il CapEx.

Cinque categorie di risparmio, un unico dato che puoi giustificare. Il calcolatore quantifica separatamente manodopera, tempi di fermo macchina, scarti, energia e output, in modo da poter vedere esattamente da dove provengono i risparmi, contestare qualsiasi voce e presentarla internamente senza filtri. È strutturato come le revisioni del CapEx si svolgono realmente: un riepilogo del ritorno sull'investimento in alto, seguito da una chiara analisi di ogni risparmio con il relativo fattore determinante e la formula. Puoi importare i dati direttamente nel tuo modello CapEx senza dover riprogettare la logica in Excel. Tutte le ipotesi possono essere modificate.

  • Progettato in modo conservativo.
    Ipotizziamo solo una riduzione della manodopera del 25% (non l'automazione completa), valutiamo gli scarti al costo della materia prima (non al prezzo del prodotto finito) e non applichiamo alcun incremento del margine di contribuzione all'output aggiuntivo. Anzi, i dati tendono a essere sottostimati.
  • Un beneficio netto su 5 anni, non un dato relativo a un solo anno.
    Il risultato include il beneficio netto cumulativo rispetto allo scenario attuale, un intervallo di ammortamento (minimo/massimo) e la cifra totale dell'investimento più l'installazione: i dati che il vostro team finanziario richiederà. Il confronto si riferisce a una singola stazione di trasporto e mostra il costo totale di proprietà su cinque anni.

Ogni ipotesi è stata confrontata con dati pubblici.

I numeri provengono da benchmark di produzione indipendenti e ricerche di settore, non dal nostro team di marketing. I valori di riferimento OEE, le norme energetiche, i prezzi della manodopera e dell'energia, i tempi di fermo macchina a livello di metodo, il costo dei ricambi e i tassi di scarto provengono tutti da un database di benchmark aggiornato. Il calcolatore del ROI è attualmente alla versione 1.1.0, ultimo aggiornamento giugno 2026. Se un valore non corrisponde alla tua attività, modificalo nel riquadro "Affina". Il PDF rifletterà i tuoi valori, non i nostri.

Cosa confrontiamo:

  • Valore di riferimento OEE per settore
  • Energia per tonnellata (trasporto)
  • Tariffe di manodopera ed energia
  • Tempi di fermo macchina del metodo, ricambi, scarti

Provenienza:

  • Benchmark di produzione indipendenti (ad es. Fabrico 2026)
  • Ricerche sulla movimentazione delle polveri da parte di importanti aziende del settore alimentare e chimico
  • Tabelle dei prezzi della manodopera e dell'energia a livello nazionale
  • Un database di benchmark aggiornato con dati sul campo

Tre input. Due minuti. Un PDF.

  • Descrivici la tua linea.
    Settore, metodo di trasporto attuale, portata, paese, turni di lavoro e se disponi già di un compressore in loco. Tutto qui.
    Visualizza i tuoi dati all'istante. Risparmio mensile, miglioramento dell'OEE, periodo di ammortamento e beneficio netto a 5 anni, calcolati in tempo reale mentre modifichi gli input in unità metriche o imperiali.
  • Scarica un riepilogo pronto per il consiglio di amministrazione.
    Un PDF di 5 pagine con il business case, la formula alla base di ogni categoria e ogni ipotesi tracciata alla sua fonte pubblica. Pronto per il tuo CFO, responsabile operativo o team HSEQ.
    Affina ciò che conta di più per te.
    Modifica la tariffa oraria, la percentuale di scarto, il prezzo dell'energia, i tempi di fermo macchina, il moltiplicatore di velocità Piab, le opzioni ATEX e igieniche e ogni input di prezzo nel riquadro Affina. Il PDF rifletterà i tuoi valori, non i nostri.

I numeri sono puramente finanziari. I vantaggi vanno ben oltre.

Questo calcolatore si concentra sui costi che puoi includere in un'analisi di spesa in conto capitale (CapEx): manodopera, tempi di fermo macchina, scarti, energia e produttività. Non monetizza volutamente i vantaggi in termini di sicurezza, ergonomia e igiene derivanti dal trasporto sottovuoto in ambiente chiuso (niente nuvole di polvere, niente sollevamento manuale, niente pulizia di eventuali fuoriuscite), perché questi benefici variano troppo da un sito all'altro per poter essere confrontati in modo equo. In pratica, i progetti che già soddisfano i tuoi obiettivi finanziari spesso risultano ancora più vantaggiosi una volta considerati la riduzione della movimentazione manuale, il miglioramento dell'igiene e la diminuzione dei quasi incidenti. Il calcolatore ti fornisce prima i dati concreti; la discussione successiva può riguardare i vantaggi in termini di salute, sicurezza, ambiente e qualità (HSEQ), forza lavoro e conformità che non si adattano facilmente a un foglio di calcolo.

Se i miglioramenti in termini di HSEQ sono parte integrante della tua decisione, contattaci dopo il calcolo: analizzeremo nel dettaglio le implicazioni in termini di conformità, ergonomia e pulizia per la tua linea specifica.

Analisi di fattibilità in sintesi.

Un riepilogo che il tuo CFO leggerà davvero. Intervallo di recupero dell'investimento, risparmi mensili, incremento dell'OEE, beneficio netto a 5 anni e una ripartizione per le cinque categorie di risparmio.

  • Come l'abbiamo calcolato.
    Una breve spiegazione e la formula esatta alla base di ogni categoria, in modo che ogni dato possa essere verificato e contestato.
  • Ogni ipotesi, con la sua fonte.
    Una traccia di controllo completa di input, limiti e regole di prudenza incorporate, con ogni benchmark collegato alla sua fonte pubblica.

Responsabili delle operazioni: ecco cosa si nasconde dietro le quinte.

Il modello separa i tempi di fermo macchina pianificati da quelli non pianificati (suddivisione 30/70), assegna il personale di manutenzione al 60% delle ore di fermo macchina e limita i tempi di fermo macchina non pianificati a un valore fisso di 2 ore/turno dopo l'installazione del sistema di trasporto sottovuoto Piab. La selezione del sistema Piab è automatica in base alla fascia di portata (ad esempio, Large = un sistema piFLOW® dimensionato in base alle tonnellate/ora) e il moltiplicatore di velocità è specifico per il metodo anziché un'ipotesi fissa.

È possibile applicare l'override al moltiplicatore di velocità Piab, al fattore dei lavoratori equivalenti a tempo pieno, all'energia per turno, alle ore di fermo macchina, al tasso di scarto e a ogni input di prezzo. È inoltre possibile specificare i requisiti ATEX e igienici (ad esempio, USDA, WIP, piFLOW®p). Il PDF rifletterà gli override.

Trasforma la tua stima del ritorno sull'investimento (ROI) in un piano concreto.

Parla con uno specialista Piab dei tuoi materiali, della disposizione e degli obiettivi di produttività. Ti confermeremo cosa è fattibile e cosa non lo è.

Paese
Voglio ricevere le ultime notizie su
Soluzioni di trasporto