Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Success stories

57 articoli
Piab's bag gripper in action at Sapho
04/02/2020

Sapho aumenta la propria produttività con i gripper per sacchi Piab

Con la pinza a sacco ibrida Piab, Sapho è stata in grado di aumentare significativamente i tempi di ciclo per essere preparata in modo ottimale per il business invernale del sale da strada.

Kenos® vacuum gripper
20/09/2017

Un grande successo grazie al gripper in spugna Kenos® di Piab

L'efficienza di pallettizzazione è raddoppiata in quanto il gripper Kenos® manipola scatole di diverse dimensioni e pesi.

piFLOW®t with piGENTLE®
26/06/2017

Sistema delicato ma efficace idoneo al trasporto di varie tipologie di compresse

Abbiamo osservato durante i test che il piFLOW®t con piGENTLE ™ ha dato ottimi risultati.

Press shop
18/05/2017

Le ventose ad elevato attrito aumentano la produttività del 33%

Le ventose Piab DCF ad elevato attrito rilasciano più velocemente i prodotti se comparate con le ventose della concorrenza e ci hanno permesso di incrementare il numero di prese da 10SPM a 13SPM.

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
04/05/2017

Riduzione dei costi di assemblaggio grazie all'eiettore compatto piCOMPACT®

Passando al nostro eiettore di vuoto piCOMPACT®, il cliente ha velocizzato l'installazione riducendo quindi i costi. Inoltre, ha ridotto il rischio di errori in sede di assemblaggio.

Spices
25/04/2017

Il sistema di trasporto con separatore si dimostra ideale per risolvere il problema della contaminazione

Con il trasportatore in depressione Piab® piFLOW®f l'esposizione al prodotto allergenico è minima e il processo di pulizia è notevolmente migliorato.

Stamping line with Piab friction cups
24/01/2017

Le ventose ad elevato attrito Piab permettono di stampare almeno 700.000 particolari in più

Le ventose ad attrito elevato Piab offrono un'ottima presa sulle superfici oleose e sono in grado di resistere a forze di taglio elevato, evitando quindi il rischio di caduta e danni ai particolari.

Dust-free filling
06/12/2016

Riempimento senza fuoriuscita di polvere grazie al trasportatore in depressione piFLOW®t con pre-separatore

Il cliente ha optato per la soluzione proposta da Piab perché siamo stati in grado di assicurare un riempimento praticamente senza polvere dell'agente essiccante con il nostro trasportatore in depressione piFLOW®t con pre-separatore.

piFLOW®t tablet conveyor
29/11/2016

Riduzione considerevole dei problemi di danneggiamento compresse grazie al conveyor piFLOW®t con pre-separatore

Le compresse possono ora essere trasportare in modo più delicato, con la conseguente riduzione di scarti.

SAR robot with piCOMPACT®10X
21/06/2016

SAR – Un integratore robot consente di risparmiare il 50% dei costi legati all’aria compressa

L’azienda cliente ha potuto sfruttare appieno il potenziale del robot e allo stesso tempo ridurre il consumo di aria del 50%. Inoltre, ha consentito tempi di installazione estremamente rapidi.

Vacuum conveyor piFLOW®f
11/05/2016

Produzione di zucchero setacciato aumentata del 30 % nel settore dei dolci

Il processo è ora automatizzato ed è stato ridotto il tempo di inattività; inoltre il cliente ha incrementato la propria capacità del 30%

Split unit vacuum conveyor
25/04/2016

Il conveyor Piab risolve il problema di contaminazione da micobatteri in un impianto farmaceutico

Il design split del conveyor Piab soddisfa la necessità di isolare il filtro dal ricevitore prodotto del cliente. Non volevano che il filtro fosse sommerso dal prodotto a causa del rischiodi contaminazione da micobatteri.

piFLOW®p vacuum conveyor
02/03/2016

La sicurezza prima di tutto per le aziende nel settore della chimica che adottano conveyor Piab

l cliente realizza prodotti e prodotti chimici per materiali avanzati. Il design Piab a tenuta di polvere per ridurre il rilascio di prodotto in atmosfera, con un ambiente di lavoro più sicuro e meno spreco di prodotto.

Suction cup RB20x40P
28/02/2016

Incremento del 70% della produzione dei robot

Con le ventose rettangoli e la tecnologia COAX®, L'OEM ha incrementato la produzione riducendo drasticamente la perdita di prodotti.

Value Line® suction cups lifting a box
16/02/2016

Un OEM globale nel settore del packaging ha incrementato la produttività ed ha ridotto i costi del robot contemporaneamente

L' OEM ha raggiunto il l'obiettivo di ridurre i costi pur continuando a soddisfare i requisiti di produttività. Il cliente finale ha visto un aumento della produttività con una riduzione del tasso di incidenti e problemi ergonomici.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta