Un grande fattore di motivazione aziendale

Pubblicato 12/05/2021
Un grande fattore di motivazione aziendale

In generale, in qualità di Content Creation Manager, il mio ruolo nel lancio di nuovi prodotti sul mercato ha a che fare con la gestione e la produzione del materiale di marketing. In particolare, per la ventosa MX ho prodotto il video, la landing page sul nostro sito e la brochure. Per tutti i media, ed in particolare per il video, ho lavorato a stretto contatto con i colleghi dell'area marketing, il team R&D e il product manager che ha sviluppato la ventosa MX per trovare le idee e il messaggio che il video doveva trasmettere sulla nuova ventosa.

Lo sviluppo di risorse di marketing che facciano davvero bene il loro lavoro è fondamentale per avere una grande visibilità. La nostra ambizione è di avere un approccio olistico e di fornire molteplici elementi di supporto, senza mai scendere a compromessi sulla qualità e sul lavoro da fare. Nello specifico, il video doveva trasmettere le straordinarie capacità di prelievo della ventosa con qualsiasi tipo di materiale. Per questo abbiamo fatto dei primi piani con diversi materiali, per mostrare chiaramente come il labbro sottile della ventosa abbia una presa ferma e sicura sugli oggetti senza perdite. Rispetto ad altri mezzi di comunicazione, il vantaggio di un video consiste nella visualizzazione dell’applicazione, e questo è il motivo per cui un video è sempre più esplicativo di immagini statiche o testi.

Il lancio della ventosa MX ha diffuso molto ottimismo in azienda. Il progetto è stato presentato al team coinvolto nel processo di lancio già nell'ottobre dello scorso anno. Tutti sono rimasti molto colpiti sin dall’inizio, considerando molto importanti le proprietà multifunzionali di questa ventosa. Dal punto di vista marketing, è stato davvero divertente vedere come fossero tutti entusiasti. Il lancio sul mercato della ventosa MX è stato un grande fattore di motivazione aziendale. Quando ho visto che tutto il team era così coinvolto, per me è stato chiaro, che eravamo di fronte ad uno sviluppo durevole nel tempo.

Penso che sia bello vedere quanta strada ha fatto l'azienda e la tecnologia. La ventosa MX è stata resa possibile solo grazie a sviluppi tecnologici abbastanza recenti. La capacità di rendere il materiale così sottile e allo stesso tempo resistente dimostra che questa è davvero una ventosa che è stato possibile sviluppare solo nel 2020. Il primo prodotto Piab non era legato alla tecnologia del vuoto, ma vedere lo sviluppo che questa ha avuto negli anni è davvero impressionante.

Mi piace lavorare in Piab perchè l'organizzazione è snella e tutti sono disponibili e facilmente raggiungibili. Non ho mai avuto timore di entrare in contatto con qualcuno in ufficio, indipendentemente dalla sua posizione. Piab è un'azienda accogliente, e questo è molto importante per me.


Nicklas Holmgren
Nicklas Holmgren
Content Creation Manager
Marketing Department
Condividi articolo