All News

166 articoli
22 ventose per il settore automotive
29/06/2021

Piab amplia la sua linea di ventose per il settore automotive con l’aggiunta di tre nuove sottoserie

Piab è orgogliosa di introdurre una nuova serie di ventose per il settore automotive indicate per applicazioni di assemblaggio carrozzerie e componenti, nonché per linee di stampaggio a velocità medio-bassa. Le nuove ventose permettono di offrire una gamma completa, composta ora da un totale di 22 modelli.

Foto del gripper con le ventose B75 in silicone e gli eiettori mini COAX® di Piab montato nel sistema di palletizzazione Mini Open di Robotecnik
22/06/2021

Movimentazione automatica di scatole e interfalde per la produzione di carte valori.

Con un solo gripper composto da 4 ventose B75 in silicone di Piab, Robotecnik ha progettato e realizzato un robot palletizzatore che permette di gestire le operazioni di fine linea di Banca d’Italia.

Piab's customized Kenos® KCS gripper installed by Umbra Control on the UR10 cobot.
17/06/2021

Assoluta precisione nella manipolazione di termoformati, contenenti anelli a tenuta, e relativi supporti di trasporto

Il system integrator Umbra Control ha scelto il gripper Kenos® KCS di Piab, in versione speciale a 4 ventose, per gestire in modo accurato ed efficiente le operazioni pick and place di fine linea di Meccanotecnica Umbra SpA per la produzione di tenute rivolte all’industria automotive.

Piab trasporta latte istantaneo in sicurezza
10/06/2021

Trasporto sicuro di latte granulare istantaneo con il conveyor piFLOW® di Piab

Polmlek Raciaz, produttore polacco di vari prodotti a base di latte, ha dovuto affrontare un problema di rottura dei granuli durante il trasporto del latte istantaneo nella linea di processo. Con il conveyor piFLOW® di Piab, l’azienda ha trovato la soluzione che stava cercando. Grazie all’impiego di un eiettore ad elevata portata, Polmlek Raciaz è stata in grado di regolare la velocità di trasporto per mantenere intatti i granuli.

piSAFE
08/06/2021

Lancio piSAFE® - Il programma completo è ora disponibile

Il programma piSAFE® di Piab è stato integrato con piSAFE® Valvola Sicurezza Vuoto e piSAFE® Mini Valvola Sicurezza Vuoto per sistemi centralizzati, completandone in questo modo l’offerta.

Le ventose di silicone B75.20 di alta qualità resistenti al freddo e le potenti pompe a vuoto SX12 di Piab permettono processi di presa impeccabili.
07/06/2021

Pallettizzazione automatica di tè freddo e succhi di frutta da una cella frigorifera

Nonostante la pallettizzazione sia una classica applicazione di automazione, effettuare questa operazione da una cella frigorifera che viene regolarmente trattata con acqua per mantenerla pulita, rappresenta una sfida particolare. Motion Controls Robotics ne è venuta a capo utilizzando la tecnologia del vuoto di Piab fornita da Neff Group Distributors.

Le ventose piGRIP® di Piab con il loro labbro morbido progettato specificatamente per la movimentazione di sacchetti e prodotti sottovuoto si adattano perfettamente alle caratteristiche della superficie della pellicola che avvolge il formaggio.
25/05/2021

Movimentazione corretta delle forme di formaggio

Il confezionamento delle forme di formaggio sottovuoto costituisce una delle principali sfide nell’automazione dell'industria casearia. Con l’aiuto delle ventose configurabili piGRIP® e degli eiettori ad elevate prestazioni di vuoto di Piab, il costruttore di macchine e impianti TGW Robotics GmbH ha sviluppato un gripper che garantisce un processo affidabile

Johnny Skagersjö, Senior Application Engineer in Piab
19/05/2021

Mappatura delle lacune dei bisogni dei clienti

Le interviste sulla serie X-Factor: presentazione delle persone dietro allo sviluppo della ventosa MX. Johnny Skagersjö, Senior Application Engineer della Divisione Automazione e membro del team System Engineering & Research, in Piab dal 2004.

Nicklas Holmgren, Content Creation Manager di Piab
12/05/2021

Un grande fattore di motivazione aziendale

Le interviste sulla serie degli X-Factor: presentazione delle persone dietro allo sviluppo della ventosa MX! Nicklas Holmgren, Content Creation Manager, Divisione Marketing, da 5 anni in Piab.

Tradichem utilizza il conveyor Piab per miniaturizzare i principi attivi
11/05/2021

Tradichem utilizza il conveyor Piab per miniaturizzare i principi attivi

La dimensione conta, soprattutto in mercati competitivi come quello farmaceutico e nutraceutico, per via della sua diretta incidenza sui costi. Il processo Hipering® brevettato da Tradichem si inserisce all’inizio della catena di produzione con la miniaturizzazione degli ingredienti. Grazie al conveyor piFLOW®p di Piab, questo processo brevettato viene alimentato costantemente, mantenendo così il livello di pressione richiesto.

Lennart Ryberg – Global Product Manager di Piab
04/05/2021

Non copiamo gli altri, noi tracciamo la strada

Le interviste sulla serie degli X-Factor: presentazione delle persone dietro allo sviluppo della ventosa MX. Lennart Ryberg – Global Product Manager, Divisione Vacuum Automation, da 2 anni e mezzo in Piab.

Gustaf Wigren, Direttore Divisione Tecnologia Prodotti di Piab
27/04/2021

“Lagom”: non la cosa migliore per una cosa specifica, ma la cosa giusta per tutto

La serie X-Factor: presentazione delle persone dietro allo sviluppo della ventosa MX. Gustaf Wigren – Direttore Divisione Tecnologia Prodotto, Conceptual System Design, Ricerca e sviluppo (R&D), Divisione Automazione, da 13 anni in Piab

Kora utilizza il conveyor piFLOW®p di Piab per il riempimento efficiente dei superfood
22/04/2021

Kora utilizza il conveyor piFLOW®p di Piab per il riempimento efficiente dei superfood

Cambi di prodotto semplici e rapidi, conformità agli standard alimentari e farmaceutici, ed elevata efficienza energetica per la conservazione sostenibile degli ingredienti. Per Kora, i conveyor di Piab sono il collegamento perfetto tra le varie fasi del processo. Perché soddisfano tutti i criteri definiti.

Jonas Herrström – Senior Design Engineer di Piab
22/04/2021

Più sottile è il labbro, migliore è la presa

La serie degli X-Factor - Presentazione delle persone dietro allo sviluppo della ventosa MX! Jonas Herrström – Senior Design Engineer, Conceptual System Design, Ricerca e Sviluppo, Divisione Automazione – da 8 anni in Piab

I conveyor Piab aiutano a rispettare le regole di distanziamento sociale
21/04/2021

La movimentazione automatizzata delle polveri con i conveyor Piab favorisce il distanziamento sociale

La seconda ondata di Covid19 richiede ancora di più il rispetto delle regole di distanziamento sociale. L'automazione della movimentazione dei materiali con il trasporto in depressione può giocare un ruolo importante nella riduzione dei contatti tra gli operatori.

Piab trasporta microadditivi per la produzione di alimenti per animali domestici nella soluzione Conberg
07/04/2021

Piab movimenta microadditivi per alimenti per animali domestici e da allevamento nella soluzione Conberg

Sebbene i microadditivi siano una parte importante negli odierni alimenti per animali domestici e da allevamento, la loro quantità varia notevolmente in funzione del prodotto. Ciò rappresenta una sfida per l'automazione del trasporto dei microadditivi dalle stazioni di dosaggio al miscelatore. In Polonia, il system integrator Conberg ha sviluppato una soluzione efficace utilizzando il conveyor piFLOW®f di Piab.

06/04/2021

Robominds chiama la nuova ventosa MX di Piab “Super ventosa”

L'ultimo prodotto di Piab si è guadagnato il soprannome assegnatogli da Robominds perché è in grado di sollevare qualsiasi cosa, indipendentemente dal materiale, dalla geometria o dalla struttura della superficie. Questa ventosa versatile e tuttofare è proprio ciò che mancava a Robominds per le sue soluzioni di prelievo per applicazioni e-commerce e produttori di prodotti complessi.

piSAFE®
01/04/2021

Piab è orgogliosa di annunciare il lancio del nuovo programma piSAFE®

Il nuovo programma piSAFE® di Piab garantisce nuovi vantaggi nelle applicazioni in cui sono fondamentali sicurezza, flessibilità, velocità e prestazioni.

Bellows flat friction cup BFFT80P-2
01/04/2021

Piab aggiunge una nuova taglia alla famiglia di ventose ad elevato attrito con un soffietto: BFFT80P-2

Piab espande la sua linea di ventose a soffietto ad attrito elevato con una ventosa del diametro di 80 mm.

CAMA uses Piab's piGRIP suction cups together with COAX vacuum ejectors to handle pouch packaged cheese slides
22/03/2021

Movimentazione automatica di confezioni di fettine di formaggio di diversi formati, ad alte velocità di processo

Con l’impiego delle ventose piGRIP®, certificate per l’uso a contatto con alimenti, e dei generatori di vuoto COAX®, entrambi prodotti Piab, CAMA Group ha realizzato un impianto di confezionamento all’avanguardia che permette di manipolare ben 280 confezioni di fettine di formaggio al minuto.

Serie di ventose MX
16/03/2021

Ventose multifunzionali: Piab è lieta di presentare la nuova serie di ventose MX

Ventose multifunzionali La serie di ventose MX offre formidabili prestazioni per il prelievo di vari oggetti, soprattutto nei settori logistica, stoccaggio, e-commerce e riciclo materiali.