El Monitoreo de Filtros Permite el Mantenimiento Preventivo

Publicado 23/6/2025
El Monitoreo de Filtros Permite el Mantenimiento Preventivo

Progreso Sostenible en el Transporte de producto en polvo: fomentando la eficiencia de los recursos y la reducción del consumo energético.

La sostenibilidad adquiere un papel fundamental e imprescindible en la manufactura moderna. Los fabricantes reexaminan cada componente y proceso por su impacto en el uso de recursos, la eficiencia y los residuos. En este contexto, la monitorización de filtros está surgiendo como una solución práctica y orientada al futuro para el mantenimiento preventivo. Apoya directamente tanto la excelencia operativa como los objetivos medioambientales.

En el transporte por vacío, los filtros son fundamentales para mantener el rendimiento del sistema y la calidad del producto. Con el tiempo, los filtros se obstruyen. Esto puede llevar a una reducción de la capacidad de transporte y, posteriormente, a un consumo ineficiente de energía, ya que la bomba de vacío sigue consumiendo la misma cantidad de aire comprimido o electricidad mientras el transporte de material ha disminuido.

Los usuarios obtienen información en tiempo real sobre el estado de sus filtros gracias a la monitorización de filtros. Esto les permite optimizar el uso del equipo e intervenir solo cuando es necesario. Así, se asegura que el transportador mantenga una capacidad óptima sin aumentar el consumo de aire o energía, lo que se traduce en ahorros energéticos medibles y una menor huella medioambiental.

 “La monitorización del filtro es una forma de que usted, como usuario final, pueda ver el interior del transportador por vacío y comprender el grado de obstrucción del filtro. Porque un filtro obstruido significa una pérdida de capacidad de transporte con el tiempo. Al mismo tiempo, se sigue utilizando la misma cantidad de aire comprimido, lo que significa que se produce tanto una pérdida de capacidad como una pérdida de eficiencia energética.”

Igor Kordas, Director de Producto de la División de Transporte por Vacío de Piab

Maximizar la capacidad de producción y apoyar los objetivos de cero residuos mediante el mantenimiento programado.

El tiempo de inactividad no planificado y el mantenimiento reactivo pueden ser costosos y requerir muchos recursos. La monitorización de filtros aborda este problema al permitir el mantenimiento predictivo. Los usuarios reciben información sobre el estado del filtro, lo que les permite programar el mantenimiento antes de que surjan problemas.

Este enfoque proactivo minimiza el riesgo de paradas repentinas y reduce el tiempo de inactividad. Así, las instalaciones evitan intervenciones que consumen muchos recursos y mantienen la producción en funcionamiento sin interrupciones.

Un filtro obstruido o roto que pase desapercibido puede provocar varias horas de inactividad. Incluso una sola falla inesperada del equipo puede generar pérdidas significativas de producción y financieras. La monitorización de filtros se amortiza al prevenir solo uno de estos incidentes.

Los filtros bien mantenidos ayudan a mantener la capacidad de transporte diseñada, maximizando el rendimiento y minimizando el riesgo de una disminución en el desempeño. La monitorización de filtros favorece una producción constante y confiable, y asegura que el mantenimiento de los filtros se realice antes de que la obstrucción afecte la producción. ¡Apoye sus objetivos de cero residuos y ESG con la monitorización de filtros!

Las alertas automáticas y la monitorización en tiempo real evitan cambios innecesarios de filtros y mantenimientos de emergencia, lo que se traduce en menores costos de mantenimiento y menos recursos desperdiciados.

Mirando hacia el futuro

La monitorización de filtros marca solo el comienzo del camino de Piab Vacuum Conveying para ayudar a los clientes a trabajar de manera más sostenible y eficiente. Con la innovación continua, se están desarrollando soluciones inteligentes que apoyarán aún más la excelencia operativa y los objetivos medioambientales.

¡Contáctenos para obtener más información sobre la monitorización de filtros y manténgase al tanto de las novedades sobre transporte por vacío!

Discover more news

Read all news

Compartir artículo