Wenn Staub zu Stillstand wird: Die versteckten Kosten unzureichender Pulverhandhabung

In vielen Produktionsprozessen spielt die Fördermethode eine entscheidende Rolle. Selbst kleine Schwachstellen und Ineffizienzen in der Produkthandhabung können sich auf die Produktionsleistung, die Produktqualität, die Compliance sowie – vor allem – auf die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden auswirken.Dieser Artikel beleuchtet häufige Risiken in verschiedenen Branchen und zeigt, wie sie unbemerkt die Produktionskosten in die Höhe treiben.

In vielen Produktionsumgebungen wird die Produkthandhabung als nachgelagerte Funktion betrachtet. Die Hauptinvestitionen fließen in Mischer, Tablettenpressen, Abfüllanlagen, Verpackungslinien oder andere hochwertige Prozessanlagen. Die Förderung wird dabei meist als rein praktische Aufgabe gesehen, die das Produkt möglichst effizient von A nach B transportiert – idealerweise mit maximaler Produktivität.

Doch die Art und Weise, wie Pulver, Granulate oder Kleinteile durch Ihren Prozess bewegt werden, hat erheblichen Einfluss auf mehrere zentrale HSEQ-relevante Bereiche. Einige Beispiele:

  • Wie viel Staub in den Produktionsbereich gelangt
  • Wie oft Mitarbeiter Produkt manuell handhaben müssen
  • Wie leicht sich das System zwischen Chargen reinigen lässt
  • Wie gut das Produkt vor Kontamination geschützt ist

4 häufige Gesundheits- und Sicherheitsrisiken bei der Handhabung von Pulver

Wie können ungeeignete Methoden der Produkthandhabung kurz- und langfristig Risiken für Mitarbeitende verursachen? Die Antwort hängt von Ihren Produkten, Prozessen und Ihrer Produktionsumgebung ab. Doch in Branchen wie Lebensmittel, Pharma, Chemie und anderen pulververarbeitenden Industrien treten häufig ähnliche Herausforderungen auf. Im Folgenden finden Sie vier typische Risikofaktoren, auf die Sie in Ihrer Produktion achten sollten:

1. Schädliche Staubexposition

Wenn Pulver in offenen Systemen geschüttet, umgefüllt oder gefördert werden, kann sich Staub leicht in der Arbeitsumgebung verteilen. In einigen Anwendungen kann dies zu Reizungen der Atemwege oder Sensibilisierungen führen. In anderen Fällen handelt es sich um gefährliche, hochwirksame oder anderweitig besonders zu kontrollierende Stoffe. Auch wenn Staub nicht unmittelbar sichtbar ist, kann eine wiederholte, geringe Exposition langfristig zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Atemwege beitragen.

Staubbelastung in einer industriellen Einrichtung
Bediener leert Eimer in Kaffeeröster - schlechte Ergonomie

2. Schlechte Ergonomie durch manuelle Handhabung

Setzt Ihre Produktion noch auf Mitarbeitende, die Säcke tragen, Behälter heben, Leitern steigen oder Trichter manuell befüllen? Solche Tätigkeiten führen langfristig zu einer hohen körperlichen Belastung, insbesondere wenn sie wiederholt, mit schweren Lasten oder in erhöhter Position ausgeführt werden. Zudem befinden sich Mitarbeitende dabei näher am offenen Produkt, was das Risiko der Staubinhalation oder des direkten Kontakts zusätzlich erhöht.

3. Risiken durch brennbaren oder reaktiven Staub

Je nach chemischen und physikalischen Eigenschaften können bestimmte Pulver zusätzliche Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Feine Partikel können sich in der Luft entzünden oder unter geeigneten Bedingungen in Kombination mit einer Zündquelle eine Explosion verursachen. Zu den potenziell gefährdeten Produkten gehören bestimmte Lebensmittelzutaten, organische Pulver, Chemikalien sowie Metallpulver. Da dieses Risiko stark anwendungsspezifisch ist, kommt der Staubkontrolle eine besondere Bedeutung zu – insbesondere in Prozessen, in denen Pulver austreten, sich auf Oberflächen ablagern oder sich in der Arbeitsumgebung verbreiten können..

brennbares Risiko in industriellen Einrichtungen
Verschüttungen in Industrieanlagen – Rutschgefahr

4. Verschüttungen in Industrieanlagen – Rutschgefahr

Beim Umgang mit Pulvern und Schüttgütern können Verschüttungen in der Produktionsumgebung auftreten. Diese stellen nicht nur einen Produktverlust dar, sondern erhöhen auch das Risiko von Rutsch- und Sturzunfällen für Mitarbeitende.

Insbesondere feine Pulver oder Granulate auf Böden, Laufwegen oder Arbeitsplattformen können schnell zu gefährlichen Situationen führen, wenn sie nicht unmittelbar beseitigt werden. Eine kontrollierte und geschlossene Produkthandhabung hilft dabei, solche Risiken deutlich zu reduzieren.

Wie Sicherheitsrisiken die Produktionskosten erhöhen

Die gleichen Faktoren, die die Exposition von Mitarbeitenden erhöhen, wirken sich in der Regel auch auf Qualität und Produktionsleistung aus. Staub, Verschüttungen und wiederholte manuelle Eingriffe sind deutliche Hinweise darauf, dass Ihre Produkthandhabung nicht so kontrolliert oder effizient ist, wie sie sein könnte. Mit der Zeit summieren sich diese Kosten:

  • Verschüttungen verursachen Produktverluste und zusätzlichen Reinigungsaufwand.
  • Staubemissionen erhöhen den Reinigungsbedarf und können Inspektionen oder Produktionsunterbrechungen auslösen.
  • Manuelles Befüllen bindet Mitarbeitende und erhöht das Risiko von Verzögerungen oder Fehlern.
  • Verstopfungen und Überläufe unterbrechen die Produktion und erfordern zeitaufwendige Eingriffe.
  • Rückstände zwischen Chargen können zu Kontamination oder verworfenem Produkt führen.
  • Komplexe Reinigungsprozesse kosten Produktionszeit und sind stark von der Sorgfalt der Mitarbeitenden abhängig.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Produkthandhabung bedeutet weit mehr als nur den Transport von einem Punkt zum anderen. Wenn der Prozess unnötige Expositionen, Reinigungsaufwand oder Eingriffe verursacht, wirkt sich das auf die gesamte Produktionsumgebung aus – von der Sicherheit und Hygiene der Mitarbeitenden über die Produktionsleistung bis hin zu Ausschuss und Chargenqualität.

JETZT FORMULAR AUSFÜLLEN, UM DEN LEITFADEN HERUNTERZULADEN

Wollen Sie versteckte Engpässe in Ihrer Produkthandhabung aufdecken und effizientere Lösungen finden?

Staub, Produktverluste und Reinigungsaufwand sind oft Anzeichen eines grundlegenderen Problems in der Produkthandhabung. In unserem Leitfaden „Bremst Ihre Produkthandhabung Ihre Produktion aus?“ zeigen wir Ihnen typische Anzeichen dafür, dass Ihre aktuelle Lösung Sicherheit, Hygiene, Anlagenverfügbarkeit und Produktionsfluss einschränkt.Darüber hinaus erhalten Sie praxisnahe Hinweise, worauf Sie bei der Bewertung sauberer und effizienterer Lösungen für den Materialfluss in Ihrer Anlage achten sollten.

JETZT FORMULAR AUSFÜLLEN, UM DEN LEITFADEN HERUNTERZULADEN

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten erhalten