Förderung von Chemikalien mit Piab
In dem sich rasch entwickelnden Bereich der chemischen Produktion sind Prozesseffizienz und Sicherheit von größter Bedeutung. Mit der zunehmenden Komplexität chemischer Formulierungen und dem strengen regulatorischen Umfeld suchen die Hersteller nach innovativen Lösungen, die einen reibungslosen Betrieb ohne Qualitätsverluste gewährleisten. Piab bietet spezielle Lösungen zum Pulvermanagement in der Chemieindustrie, die auf die einzigartigen Anforderungen der chemischen Produktion zugeschnitten sind.

Herausforderungen in der Chemieindustrie
Die chemische Industrie ist mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, die Produktivität und Effizienz beeinträchtigen können. Vor allem die Vielfalt der Materialien und Formulierungen kann zu unterschiedlichen Verarbeitungsanforderungen führen, die hochgradig anpassungsfähige Anlagen erfordern. Der Umgang mit gefährlichen Stoffen birgt erhebliche Sicherheitsrisiken, einschließlich der Exposition gegenüber toxischen Stoffen und der Gefahr von Leckagen während der Produktion. Auch die strengeren Vorschriften in Bezug auf Sicherheit und Umweltauswirkungen machen es erforderlich, dass die Chemie Hersteller robuste Systeme einführen, die die Einhaltung der Vorschriften in jeder Phase der Produktion gewährleisten.
Der Einsatz von Piab-Vakuumförderer in chemischen Herstellungsprozessen
Verbesserung der Waschmittelproduktion
Piab ist spezialisiert auf den Transport von Enzymen und enzymhaltigen Mischpulvern mit geschwindigkeitsgesteuerter Dense-Phase Förderung. Diese Methode optimiert die Transportgeschwindigkeit, ohne die empfindlichen Enzyme zu beschädigen.
Enzyme spielen in modernen Waschmittelformulierungen eine entscheidende Rolle. Sie fungieren als Proteine, die chemische Reaktionen katalysieren, um Verschmutzungen und Flecken effektiv abzubauen und so die Waschleistung zu verbessern.
Allerdings kann das Einatmen von Enzymstaub oder -aerosolen zu Atemwegsbeschwerden führen. Um die Staubbelastung zu reduzieren, werden die Enzyme in einem geschlossenen System transportiert, um das Risiko einer Kontamination zu minimieren und die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Verwenden Sie Piab's hocheffiziente ULPA-Filter, um ein Höchstmaß an Luftreinheit zu gewährleisten.
Aber nicht nur Enzyme, sondern auch andere pulverförmige oder granulierte Zutaten können mit Piab Vakuumförderern transportiert werden.


Herstellung von Trockenmitteln und Silikagel-Förderung
Der Markt für die Herstellung von Trockenmitteln beliefert weltweit Endverbraucher in den Bereichen Lebensmittel, Pharmazeutika, Konsumgüter und Elektronik. Trockenmittel werden verwendet, um Feuchtigkeit/Wasser zu absorbieren, um Produkte trocken zu halten und vor Feuchtigkeit zu schützen.
Das geschlossene Vakuumfördersystem von Piab wird hauptsächlich im Verpackungsprozess von Trockenmitteln eingesetzt, wenn die Beutel gefüllt werden.
Industrielle Wasseraufbereitungssysteme unterstützen mit Piab
Bei der Wasseraufbereitung werden verschiedene Chemikalien eingesetzt, um Wasser zu reinigen, indem Verunreinigungen, Schadstoffe und Mikroorganismen entfernt oder neutralisiert werden. Sie können Teile Ihres Prozesses automatisieren, wenn Sie mit den folgenden Produkten arbeiten:
- Alaun (Aluminiumsulfat) - Wird als Koagulationsmittel verwendet, um Schwebeteilchen zu entfernen, indem es sie verklumpen lässt.
- Calciumhypochlorit - Wird zur Desinfektion und zur Beseitigung von Bakterien und Algen verwendet.
- Eisenchlorid - Ein weiteres Koagulationsmittel, das zur Entfernung von Schwebstoffen und Phosphaten verwendet wird.
- Natriumbicarbonat - Wird zur Einstellung des pH-Werts und zur Kontrolle der Alkalinität verwendet.


Umgang mit Diatomeenerde/Kieselgur
In der Schädlingsbekämpfung wird Diatomeenerde, auch als Kieselgur bekannt, als natürliches Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt, aber auch in Filtersystemen und anderen Bereichen und Industrien wird sie verwendet. Die leichten Partikel der Kieselgur fließen leicht, und das geschlossene System der Piab Vakuumförderer erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz, indem es die Exposition gegenüber dem Staub minimiert.
Schonende Förderung von anderen Pulvern, Granulaten und Kleinteilen
Zu den anderen Produkten, die bei der Herstellung chemischer Produkte gefördert werden, gehören Säure, Natriumformiat und Natriumchlorat, die üblicherweise in Mischer und Mixer gegeben werden.
All diese frei fließenden Pulver und Granulate werden am besten mit Vakuumförderern befördert. Produkte, bei denen sich Piab-Förderer bewährt haben, sind Chlor, Polyvinylalkohol, Magnesiumhydroxid, Kalk, Pigmente, Aktivkohle, Ruß und Düngemittel, um nur einige zu nennen.

Sichere Arbeitsumgebungen mit Piab's Vakuumförderern für die chemische Produktion
Typische Anwendungen, bei denen Piabs Vakuumförderer innerhalb des chemischen Herstellungsprozesses eingeführt werden, sind die Beschickung von Mischern und Mixern mit pulverförmigen Zutaten und Zusatzstoffen. Sie beliefern auch Reaktoren und Vorratstanks. Diese Abfülltanks und Reaktoren setzen oft Dämpfe frei, die die geförderten pulverförmigen Materialien beeinträchtigen. Die Lösungen von Piab minimieren die Auswirkungen der Dämpfe und dank ihrer geschlossenen Bauweise kann die Feuchtigkeit nicht in die Fördereinheit aufsteigen.
Natürlich können die Vakuumförderer für chemische Produkte auch Verpackungsmaschinen mit dem fertigen Produkt oder Kompaktoren (Tablettenpressen) mit dem Waschmittelpulver beliefern.
Vakuumförderer für die Chemieindustrie
Vorteile für die Chemiebranche mit Piabs Vakuumförderern
Piabs Vakuumfördersysteme bieten eine vielseitige und effiziente Lösung für verschiedene Herausforderungen in der chemischen Produktion und gewährleisten sicherere Abläufe und eine höhere Produktqualität.
Geschlossenes System für höhere Sicherheit
Piabs chemische Förderer sind als geschlossenes System konzipiert. Die Verwendung eines geschlossenen Kreislaufs minimiert effektiv den Kontakt mit der äußeren Umgebung und senkt das Kontaminationsrisiko erheblich.
Verbesserte Effizienz
Durch die Rationalisierung des Förderprozesses ermöglicht Piab den Chemieproduzenten eine Optimierung der Arbeitsabläufe, was zu einer höheren Produktivität und geringeren Ausfallzeiten führt.
Geeignet für verschiedene Anwendungen
Die Lösungen von Piab sind für verschiedene Anwendungen in der Chemieindustrie anpassbar und eignen sich für eine breite Palette von chemischen Produkten und Formulierungen.
Gleichmäßiger Produktfluss und weniger Ausschuss: Melden Sie sich für unseren Newsletter an, um tiefere Einblicke in die Welt der Vakuumfördertechnik zu erhalten.
Indem Sie sich registrieren, stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie von Piab zu und dem Erhalt von regelmäßigen Marketing-E-Mails von Piab. Sie können sich jederzeit abmelden.
Was Kunden über unsere Vakuumförderer für die chemische Produktion sagen

Die Förderung von Pulvern birgt erhebliche Risiken – besonders in explosionsgefährdeten Bereichen, in denen elektrische Impulse Staubexplosionen auslösen können. Piab bot die einzige Lösung, die vollständig auf Vakuumtechnologie statt auf Elektrizität setzte. Als wir diese Alternative entdeckten, war die Entscheidung klar: Maximale Sicherheit durch kontaktlose Förderung.
Lesen Sie die ganze Geschichte hier
FAQ
Was macht Piabs Vakuumförderer für die chemische Produktion geeignet?
Die Vakuumförderer von Piab sind mit einem geschlossenen System ausgestattet, das das Risiko der Kontamination und der Exposition gegenüber gefährlichen Materialien minimiert. Sie sind an verschiedene chemische Materialien und Formulierungen anpassbar und gewährleisten einen sicheren und effizienten Betrieb.
Unsere Förderer verwenden ein Design mit geschlossenem Kreislauf, das den Kontakt mit der äußeren Umgebung erheblich reduziert, wodurch das Kontaminationsrisiko gesenkt wird. Zusätzlich können sie mit einem hocheffizienten ULPA-Filter (U16 Klasse) ausgestattet werden, um den höchsten Grad an Luftreinheit zu gewährleisten und die Mitarbeiter vor gefährlicher Staubbelastung zu schützen.
Ja, die Vakuumförderer von Piab sind mit einer geschwindigkeitsgesteuerten Dichtstromfördertechnologie ausgestattet, die die Transfergeschwindigkeit optimiert, ohne empfindliche Produkten wie Enzyme zu beschädigen. Dadurch wird sichergestellt, dass empfindliche Inhaltsstoffe während des gesamten Prozesses ihre Integrität behalten.
Die Vakuumförderer von Piab können eine breite Palette von Produkten transportieren, einschließlich Enzyme, Säuren, Natriumformiat, Natriumchlorat und andere pulverförmige oder granulierte Zutaten. Sie sind auch für den Transport von fertigen Tabletten und anderen chemischen Produkten geeignet.
Durch die Rationalisierung des Förderprozesses optimieren Piabs Vakuumförderer den Arbeitsablauf, was zu erhöhter Produktivität und reduzierten Ausfallzeiten führt. Ihr anpassungsfähiges Design ermöglicht es ihnen, sich nahtlos in verschiedene Stufen der chemischen Produktion zu integrieren.
Die Handhabung von Kieselgur erfordert besondere Überlegungen, da es sich um ein frei fließendes Pulver handelt. Es ist wichtig, ein System zu verwenden, das für feine Pulver ausgelegt ist, das eine ordnungsgemäße Abdichtung gewährleistet und hocheffiziente Filter enthält, um feine Partikel wirksam abzufangen. Die regelmäßige Reinigung und Wartung dieser Filter ist entscheidend, um Verstopfungen zu vermeiden und die Effizienz des Systems zu erhalten. Angesichts der abrasiven Eigenschaften von Kieselgur ist die Verwendung von verschleißfesten Materialien für Rohrleitungen und Komponenten ratsam, um die Haltbarkeit zu gewährleisten. Um Staubexplosionen zu verhindern, sollte das System außerdem ordnungsgemäß geerdet sein, um statische Entladungen zu vermeiden, und es kann erforderlich sein, explosionsgeschützte Geräte zu verwenden. Da Kieselgur eine Gefahr für die Atemwege darstellen kann, muss sichergestellt werden, dass das System gut abgedichtet ist und die Abluft ausreichend gefiltert wird, um die Belastung zu minimieren. Kontaktieren Sie unsere Experten, um mehr über Anwendungen im Zusammenhang mit Kieselgur zu erfahren.
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Füllen Sie das Kontaktformular aus oder lassen Sie sich kostenlos telefonisch von einem unserer Techniker beraten: +49 6033 - 7960 - 113