Custom Line Lösung
Von optimierten Komponenten bis hin zu kompletten Handhabungskonzepten
Unser Engagement
Wenn Standard nicht ausreicht, sollte die Leistung nicht warten müssen. Jede Anwendung ist anders. Manchmal passt ein Standardprodukt. Manchmal macht eine kleine Anpassung den entscheidenden Unterschied. Und manchmal ist eine vollständig entwickelte Lösung erforderlich. Die Custom Line von Piab gibt Ihnen Zugang zu allen drei Möglichkeiten – ohne unnötige Komplexität zu erzwingen. Wir prüfen zuerst Standardlösungen und passen nur dort an, wo es echten Mehrwert schafft.
Kundenorientierte Entwicklung
Flexibilität ohne Kompromisse
Vertrauenswürdige Expertise
Personalisierung – Wo sie Mehrwert schafft
Custom Line ist nicht eine Sache.
Es ist ein flexibler Engineering-Ansatz.
In vielen Fällen kann die Leistung durch Anpassung einer einzelnen Komponente verbessert werden, wie z. B. eines Saugnapfs, Ejektor-Moduls oder Zubehörs.
Bei Bedarf kann dies auf integrierte EOAT-Baugruppen oder vollständig entwickelte Handhabungslösungen ausgeweitet werden. Unser Ziel ist es nicht, zu viel zu entwickeln.
Der Umfang wird durch Ihre Anwendung definiert – nicht durch vordefinierte Pakete.

Was kann personalisiert werden?

Kundenspezifische Komponenten
Kleine Änderungen. Sofortige Wirkung.
Gezielte Anpassungen an Geometrie, Produkt oder Leistung.
Oft mit kurzen Vorlaufzeiten umgesetzt und mit minimalen Auswirkungen auf Ihre bestehende Einrichtung.
- Saugnäpfe und Produktanpassungen
- Vakuum-Ejektoren und Module
- Zubehör und Schnittstellen
Kundenspezifische EOAT und Baugruppen
Wenn Standardkonfigurationen Ihr Potenzial einschränken.
Wir konstruieren Montagen, die an Ihr Produkt, Bewegungsmuster und räumliche Einschränkungen angepasst sind – und ermöglichen Präzision und Stabilität, wo Standardlösungen nicht ausreichen.
- Integrierte Greifer
- Werkzeuge mit mehreren Saugnäpfen
- Anwendungsspezifische Layouts


Vollständig entwickelte Lösungen
Für Prozesse, bei denen die Leistung nicht beeinträchtigt werden darf.
Wenn Zuverlässigkeit, Integration oder Skalierbarkeit den Erfolg bestimmen, entwickeln wir vollständige Vakuum-Handhabungskonzepte, die auf Ihre Produktionsumgebung abgestimmt sind.
- Vollständige Handhabungskonzepte
- Komplexe oder anspruchsvolle Anwendungen
- Neue oder nicht standardisierte Prozesse
Vom Konzept zur Umsetzung
Custom Line-Projekte beginnen immer mit dem Verständnis Ihrer Anwendung. Je nach Umfang kann der Prozess kurz und fokussiert sein – oder für komplexere Lösungen erweitert werden.

Anfrage erhalten

Erstes Treffen

Lösungsentwicklung

Abstimmung und Validierung

Kundenbetreuung
Typische Schritte können die oben genannten Stufen umfassen, aber bei Personalisierung auf Komponentenebene wird dieser Prozess oft verkürzt und vereinfacht.
Nehmen Sie Kontakt mit unseren Custom Line-Experten auf
Unsere Ingenieure helfen Ihnen zu erkennen, wo Personalisierung echte Vorteile schafft – von optimierten Komponenten bis hin zu kompletten konstruierten Systemen.

Beispiele für Custom Line-Lieferungen

Custom Line-Lieferungen werden entwickelt, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, bei denen Standardlösungen nicht ausreichend sind. Die hier gezeigten Lösungen spiegeln anwendungsgetriebene Konstruktionen wider – von angepassten Komponenten bis hin zu konstruierten Handhabungskonzepten – entwickelt für definierte Prozesse und Umgebungen. Mit modularer und parametrischer Konstruktion als Grundlage können ähnliche Konfigurationen oft angepasst werden, um neuen Anwendungen oder Anforderungen gerecht zu werden.
Custom Line-Lösungen werden in der Herstellung von Batteriezellen und -modulen eingesetzt, wo die Anforderungen an das Handhaben je nach Format, Prozess und Produktionsumgebung variieren. Vakuumbasierte Systeme unterstützen präzise Platzierung, Skalierbarkeit und zuverlässige Integration für prismatische, zylindrische und Pouch-Zellen. Konstruktionen werden an die spezifischen Bedingungen jeder Anwendung angepasst und mit bestehenden Produktionsaufbauten abgestimmt.

FAQ - Custom Line-Lösung
Wie komplex ist der Custom Line-Prozess
Der Prozess hängt vom Umfang ab. Personalisierung auf Komponentenebene ist in der Regel kurz und fokussiert. Komplexere Anwendungen können zusätzliche Schritte wie Konzeptentwicklung, Validierung und Abstimmung vor der Implementierung erfordern.
Wie früh sollten wir Piab in den Prozess einbeziehen?
Je früher, desto besser. Eine frühe Einbindung ermöglicht es uns zu beurteilen, ob Standardprodukte verwendet werden können oder ob eine gezielte Personalisierung das Ergebnis verbessern würde, wodurch spätere Änderungen und Risiken reduziert werden.
Welche Art von Informationen benötigen Sie von uns, um zu beginnen?
Wir benötigen in der Regel ein Verständnis des zu handhabenden Produkts, des Prozessablaufs, der Umgebungsbedingungen, der Leistungsanforderungen und etwaiger Einschränkungen in Bezug auf Raum, Geschwindigkeit oder Integration.
Gilt Custom Line nur für bestimmte Branchen?
Nein. Obwohl Custom Line häufig in Branchen wie Verpackung, Batterieherstellung, Automobilindustrie und Logistik eingesetzt wird, ist der Ansatz in einer Vielzahl von Anwendungen anwendbar, bei denen die Anforderungen an das Handhaben über Standardlösungen hinausgehen.
Welche Art von Unterstützung ist nach der Lieferung verfügbar?
Lieferungen der Custom Line werden von der globalen Organisation von Piab unterstützt. Je nach Umfang kann dies Dokumentation, Nachverfolgung und fortlaufende Anwendungsunterstützung umfassen.
Was passiert, wenn sich unsere Anforderungen während des Projekts ändern?
Änderungen werden gemeinsam mit Ihrem Piab-Ansprechpartner geprüft. Da Konstruktionen oft modular aufgebaut sind, können Anpassungen in der Regel vorgenommen werden, ohne den gesamten Prozess neu starten zu müssen.
Brauchen Sie Beratung? Wir sind hier, um zu helfen.
Füllen Sie das Formular aus, um mehr Informationen über Vakuumtechnologie und wie diese Ihren Prozess verstärken kann zu erhalten, oder wenn Sie allgemeine Ratschläge von unseren Automatisierungsspezialisten benötigen.