Piab 博客

28 篇文章
食品粉末输送升级的商业案例
2026/9/15

食品粉末输送升级的商业案例

利用安全、过敏原控制、减少废品、清洁效率和员工影响,为食品粉末输送升级建立商业案例。

什么是“食品级”粉末输送——它需要满足哪些要求?
2026/9/15

什么是“食品级”粉末输送——它需要满足哪些要求?

了解食品级粉末输送需要满足哪些要求,包括食品接触材料、卫生设计、可清洁性、过敏原控制以及防止交叉污染。

评估食品粉末输送解决方案
2026/9/15

评估食品粉末输送解决方案

使用卫生、过敏原控制、人体工学、粉尘接触、流程稳定性和清洁工作量来比较食品粉末输送解决方案。

食品粉末输送:降低压力与生产线中断
2026/9/15

食品粉末输送:降低压力与生产线中断

了解手动食品粉末输送如何影响食品生产中的操作员安全、灰尘控制、卫生、过敏原和生产线稳定性。

Piab Group的欧洲供应中心迁至Butzbach的现代化工厂
2026/3/24

Piab Group的欧洲供应中心迁至Butzbach的现代化工厂

Piab Group的欧洲供应中心(ESU)在德国布茨巴赫(Butzbach)运营了13年后,将搬迁到当地一个全新的、最先进的工厂。

无PFAS生产:提升可持续食品制造的标准
2025/10/1

无PFAS生产:提升可持续食品制造的标准

Piab推出无PFAS过滤器,并对所有产品进行PFAS排查,进一步强化其在可持续发展、安全和合规方面的承诺。

用于先进的食品安全的蓝色可检测密封圈
2025/6/23

用于先进的食品安全的蓝色可检测密封圈

通过Piab的新型蓝色可检测密封圈提升食品安全,这些密封圈适用于piFLOW®f:易于发现且可磁性检测,有助于防止污染并简化食品制造中的合规性。

Filter Monitoring for preventive maintenance
2025/6/23

Filter Monitoring Enables Preventive Maintenance

Sustainable Progress in Powder Conveying: Supporting Resource Efficiency and Reduced Energy Use

Lennart Ryberg – Piab 全球产品经理
2024/7/11

从不模仿,亦从未被超越。

X-Factor 访谈 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄! Lennart Ryberg – 真空自动化部门全球产品经理 – Piab 任职 2.5 年

Nicklas Holmgren – Piab 内容创意经理
2024/7/11

出色的内在驱动力

X-Factor 访谈 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄 Nicklas Holmgren – 营销部内容创意经理 – Piab 工作经验 5 年!

Johnny Skagersjö – Piab 高级应用工程师
2024/7/11

摸清客户需求的差距

X-Factor 访谈 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄! Johnny Skagersjö – 自动化部门高级应用工程师,系统工程和研发团队成员,2004 年起入职 Piab

Gustaf Wigren - Piab 产品技术总监
2024/7/11

“Lagom” – 不是最好,但是恰好

X-Factor 系列 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄! Gustaf Wigren – 在 Piab 任职 13 年,担任产品技术总监,负责概念系统设计、研发、自动化部门

2024/7/11

工业 4.0 就绪? 请勿忘记您的人工次级流程

我们已在一段时间之前将工业 4.0 放上了议程,但是实现它还有很长一段距离。

Weba Kemi 的所有者 Berith 和 Sverker Paulson 与 Piab 的 C2 真空输送机
2023/4/6

四十余载,依然在路上 - 一段有关输送机的传奇还在延续

为庆祝 Piab 成立 70 周年,真空输送事业部发起了一场竞赛,以寻觅最古老、仍在役的 Piab 真空输送机。而这最终“花落”……

Johan Jonsson(真空输送部门的设计工程师)
2022/10/3

通往简化的复杂之旅

自 2017 年以来,我们的研发部门一直致力于为工业 4.0 提供解决方案;我于 2020 年加入团队。虽然这听起来可能会颇有争议,但……

Piab 的 Kenos KCS 抓具几乎能够搬运所有物体 - 这对于化妆品配送来说是个重要的功能
2022/2/16

为化妆品搬运选择最合适的协作式机器抓手

对于化妆品行业来说,将产品放入各种不同的渠道合作伙伴所指定的包装中,都是一项特殊的挑战...

Piab 助力消除人体工程学危害
2021/11/4

人体工程学危害以及如何消除这些危害

“物料搬运自动化”可大大减少工作危险的发生,并实现符合人体工程学的正确工作条件...

消除呼吸道危害
2021/11/2

呼吸系统危害及防治方法

Piab 的真空输送机为您提供简单、卫生的解决方案,以消除呼吸系统危害…

在面包烘焙里运用 Piab 的 piFLOWf 自动种子播撒
2021/8/10

德国工业面包店 Austerschmidt 采用 Piab 的真空输送机搬运种子

员工的轻松与对资源的谨慎使用促使德国工业面包店Austerschmidt 将种子的搬运从人工转变为自动过程。在piFLOW®f 真空输送机里,他们找到了关键的工具。

Jonas Herrström – Piab 高级设计工程师
2021/4/22

唇边越薄抓取力越好

X-Factor 系列 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄!Jonas Herrström – 自动化研发部概念系统设计团队高级设计工程师 – 在 Piab 工作 8 年

Piab products used in bakeries
2020/6/16

草莓奶油蛋糕爱好者的福音

结合 Piab 的传送、抓取和提升工具,草莓奶油蛋糕可以得到快速烘焙和安全包装,方便进行运输。

2019/12/12

Blog: 一个抓具故事

每个故事都有开头。piSOFTGRIP® 的故事始于激情。

Collaborating with piCOBOT®
2019/11/14

博客: 协作的重要性

协作式机器人可增强人类与机器之间的协作,为成功实现协作,协作式机器人需要使用巧妙设计的臂端工具 (EOAT)。Piab 的 piCOBOT® 就是这样的一款巧妙 EOAT。

Working with piFLOW®p SMART vacuum conveyor
2019/9/27

博客:穿高跟鞋运输干料安全可行吗?

从事制造业时,安全永远是第一位。这是否意味着如果您喜欢穿高跟鞋,就应该远离制造业?

piCOMPACT®23 SMART IO-link ready
2019/5/15

博客: 你真的为工业4.0做好必要的准备了吗?

准备好了与否 - 我们已经提出了适合每个人的解决方案。

Piab's flexible suction cup mount
2018/11/27

另一个用于汽车行业的产品系列

Piab采用灵活的吸盘安装,可最大限度地提高汽车行业的生产率。

Piab's cobot gripper Kenos® KCS
2018/9/26

1+1=3!

在收购Kenos®两年后,Piab推出了完美的小型商用全能型Kenos® KCS抓具。

Tablets and capsules
2018/6/1

对工业4.0的另一个贡献

当你发现,在所有人都聚焦工业4.0之前,你已经为客户和市场研发出了正确的产品和适宜的功能,这绝对令人感觉良好。