成功案例

58 篇文章
Kenos® KVG 抓手有助于提高金属板搬运效率
2024/9/24

Kenos® KVG 抓手有助于提高金属板搬运效率

通过使用 Piab 的 Kenos® KVG 抓手,Automation Technology 设计并建造了一条用于镀锌板的折叠、连接、装配和铆接生产线,不仅优化了循环时间,还提高了操作员的安全性。

Piab 和 Kenos 工具可实现安全的路灯制造
2024/9/11

Piab 和 Kenos 工具可实现安全的路灯制造

为了协助路灯制造商,意大利系统集成商 MVQuadro 成功设计和实施了新的装配和包装生产线。

欧洲跨国公司利用 Piab-Kenos 设备将番茄酱产量翻倍
2024/9/11

欧洲跨国公司利用 Piab-Kenos 设备将番茄酱产量翻倍

Piab 与意大利 CFT Group 的成功合作促成了真空驱动的定制解决方案,使番茄酱生产线的生产率翻了一番。

Dromont Group 使用 Piab 的 Kenos® KVG120 海绵抓手,为英国一家大型化工企业的油漆生产线设计了一套成功的拾取和放置系统。
2024/7/11

Kenos® 海绵抓手支持油漆圆桶的高速搬运

Dromont Group 使用 Piab 的 Kenos® KVG120 海绵抓手,为英国一家大型化工企业的油漆生产线设计了一套成功的拾取和放置系统。

Piab 的 DURAFLEX® 摩擦吸盘在 Gruppo Esea 为一家领先的汽车电池制造商提供的拾取和放置系统中发挥着重要作用。
2023/8/29

使用 Piab DURAFLEX® 摩擦吸盘来安全码垛汽车锂电池

Piab 的 DURAFLEX® 摩擦吸盘在 Gruppo Esea 为一家领先的汽车电池制造商提供的拾取和放置系统中发挥着重要作用。

2023/7/7

从地面到 20 米高处:Piab 的自动化系统将玉米种子包衣粉输送到四楼

Bayer Hungaria Kft. 在其玉米种子包衣粉输送方面享受到了 Piab 自动化解决方案所带来的优势。Piab 的 piFLOW®f 输送机的实施完全减少了手动处理的需要。 

Piab 真空海绵抓手 Kenos® KVGL 助力西班牙公司 Steelgran Componentes S.A. 将生产线末端机器人的操作周期缩短 35%。
2023/7/5

Piab 纸箱码垛解决方案将 Steelgran 的生产率提高了 35%

Piab 真空海绵抓手 Kenos® KVGL 助力西班牙公司 Steelgran Componentes S.A. 将生产线末端机器人的操作周期缩短 35%。

Weba Kemi 的所有者 Berith 和 Sverker Paulson 与 Piab 的 C2 真空输送机
2023/4/6

四十余载,依然在路上 - 一段有关输送机的传奇还在延续

为庆祝 Piab 成立 70 周年,真空输送事业部发起了一场竞赛,以寻觅最古老、仍在役的 Piab 真空输送机。而这最终“花落”……

Piab's Kenos® KVGL 抓手
2023/4/6

在食品应用中增加码垛周期。

MAXPRO 采用 Piab Kenos® KVGL 抓手,在包袋搬运方面彰显巨大优势…

Piab Kenos® KVG 抓手
2023/3/24

提高集装箱包装和码垛效率。

Eklego 使用 Piab KVG 和 KVGL 系列 Kenos® 抓手,设计并制造先进的生产线末端系统...

使用配备 Piab BX35P Duraflex 吸盘的抓具实现未封闭纸箱的码垛
2022/10/13

食品行业的自动装箱码垛

BX 吸盘采用双硬度的 Duraflex® 以及 Piab COAX® 真空发生技术,并让 Tradicional Panadera 能够使用一个抓具就可码垛不同类型的纸箱。

配备 4 个 Piab Kenos® KVG120 抓具的机械手可实现整层原料木材的搬运。
2022/9/20

用于捆札系统的灵活且高效的原料木材搬运系统

Officina Meccanica Sestese SpA 利用 Piab 的 Kenos® KVG 抓具设计并制造出一款生产线末端包装机器,并已在一家位于东南欧的领先家具配件制造商安装。

Minges Coffee Roasters 的 Piab 真空输送机
2022/9/16

得益于 Minges Coffee Roasters 的 Piab 真空输送机,咖啡令人愉悦

得益于 Piab 的 piFLOW®f,Minges Coffee Roasters 的咖啡胶囊和咖啡包可轻松灌装...

COB Solutions 的纸箱成型机配备 Piab 的 B52XP 吸盘
2022/9/9

在兽医应用中提高纸箱成型的生产力

Cob-Solution 使用 Piab 的 B52XP 吸盘和 piCOMPACT23 SMART 真空发生器来设计并构建了一个系统,用于在西西里的 Rao Farmaceutici 兽医药房解决纸箱的拾取和打开应用,该药房正在投资电子商务并在整个欧洲进行销售。

迷你协作机器人抓手 (MCG)
2022/7/7

梦幻组合:Wyzo Sidebot 与 Piab 的超轻量迷你协作机器人抓手 (MCG) 相结合。

由于 Wyzo Sidebot 的最大有效载荷达 1kg,抓手的重量至关重要。而 Piab 的迷你协作机器人抓手 (MCG) 仅重 270 克,正好合适。

针对内部物流的 SINA 真空自动化概念
2022/4/5

重塑内部物流

一个独特的智能解决方案使各个生产线上从入库到成品再到部件装配交付的内部物流和材料搬运实现自动化,该解决方案由...

由 Tecno Pack SpA 制造、用于包装的抓取系统中的 Piab 吸盘
2022/3/3

凭借 Piab 的真空技术来自动搬运包装饼干

使用 Piab 的吸盘和真空发生器,Tecno Pack SpA 设计并制造了抓手…

DM 药房配送中心依赖 Piab 吸盘
2022/2/8

DM 药房配送中心依赖 Piab 吸盘

DM 是当前的欧洲最大药房。位于德国,Weilerswist 的配送中心于2009年开始运营。平均每日有3500个托盘在此处运送和拣选。Piab的DURAFLEX®吸盘BX52P将大部分托盘卸垛,送入订单拣选链。吸盘十分坚固,可在夹牢的情况下实现特别较高的循环频率。

Forvet 玻璃搬运系统
2021/11/16

借助 Piab 的真空技术安全地自动搬运玻璃板

Forvet SpA 已经开发出臂端工具,可借助 Piab 的组件……

通过 Piab 的 Kenos 区域抓手,在 Go GmbH 解决方案中搬运家具零件
2021/10/26

Piab 区域抓手,搬运家具部件易如反掌

Hemmoor 的机器制造商 GO GmbH 正在寻找一体化抓手解决方案,以用于将松散的和包装好的家具零件堆叠在货盘上或搬离货盘,以及置于托盘本身。Piab 的 Kenos® 区域抓手 KVG 700 可提供此解决方案。

砂糖输送机
2021/10/19

使用 Piab 的 piFLOW®p 真空输送机输送干净的糖

为了提高产品质量并避免损失,印度领先的制造商 M. B. Sugar 信赖……

Piab 的 piCOMPACT 提供了尼普洛 (Nipro) 所需要的真空性能
2021/9/28

在尼普洛 (Nipro),piCOMPACT® 提供了生产医药玻璃包装所需的真空操作环境

此应用每日运行 32500 个周期、每日运行 24 小时、一周运行七日,是单位时间内运行周期数最高的应用之一——使其成为任何真空发生器在功能和使用寿命方面的终极考验。

JAM Automation 使用 Piab 的 Kenos® 抓具搬动 250 公斤重的型材
2021/9/22

JAM Automation 使用 Piab 的 Kenos® 抓具搬动 250 公斤重的型材

Piab 的 Kenos® KVG 区域真空抓具时绝佳的替代产品,机械抓具无法与其比拟。因为它们仅仅是将“产品”捡起。这也适用于从高架仓库的卡匣中自动取出挤压铝型材。

Piab 的 Kenos 真空抓手可处理任何尺寸的瓷板
2021/9/9

陶器板和相关子形式的自动处理

借助 Piab 的 Kenos® KVG 区域真空抓手,只需使用一个抓手即可管理尺寸和表面的高度多样性。这使得一家在为陶瓷行业制造自动化系统方面领先的意大利公司能够降低成本并提高生产率。

Piab 的 piCOBOT 真空抓具可灵活安全地抓取化妆品
2021/8/31

Piab 的协作机器人抓具用于灵活、安全地抓取化妆品

Effedi Automation 已选择利用 Piab 的 piCOBOT® 抓具、COAX® 真空技术和 BX 吸盘,安全高效地处理一家领先化妆品公司的码垛作业。

在面包烘焙里运用 Piab 的 piFLOWf 自动种子播撒
2021/8/10

德国工业面包店 Austerschmidt 采用 Piab 的真空输送机搬运种子

员工的轻松与对资源的谨慎使用促使德国工业面包店Austerschmidt 将种子的搬运从人工转变为自动过程。在piFLOW®f 真空输送机里,他们找到了关键的工具。

Piab 的 KENOS 抓手是 Best Handling Technology 开发大重量货箱搬运 EOAT(机臂工具末端)的正确之选
2021/7/21

在 Piab 抓手的帮助下,Best Handling Technology 改善了客户 32 个工作站的人机工程学

健康、满意的员工、更高的效率、灵活以及可持续性 - 不论是哪个行业,选择我们的理由始终是:我们致力于让搬运实现更高程度的自动化。来自德国的 Best Handling Technology 曾通过 Kenos® 区域抓手和吸盘为一家领先的物流服务提供商带来了上述所有优点。

DCL 通过 UR 和 Piab 的 piCOBOT 实现了灵活的自动化解决方案
2021/7/13

DCL 通过 UR 10e 机器人和 Piab 的 piCOBOT® 抓手实现了灵活的自动化解决方案

位于加州菲蒙市的 DCL Logistics 希望获得一个灵活、易集成、即插即用的解决方案以在他们的仓储中心分拣物品并将其包装到箱子中。于是他们采用了 UR 10e 机器人与 Piab 的 piCOBOT® 抓手相结合的方案。

Banca d'Italia 安装的 Robotecnik 的 Mini Open 码垛系统采用 Piab 的 B75 硅胶吸盘和微型 COAX 真空发生器
2021/6/22

安全卡制作过程中,自动搬运盒子和夹层

Robotecnik 采用 Piab 提供的、由四个 B75 硅胶吸盘构成的独立抓手,设计和制造码垛机器人,有效运营 Banca d'Italia 的末端产品线。

Piab 定制的 Kenos® KCS 抓手被 Umbra Control 安装在 UR10 协作机器人上。
2021/6/17

在搬运装有密封环的热成型模具及其运输支架时,具有绝对的精确性

系统集成商 Umbra Control 选择了 Piab 的 Kenos® KCS 抓手,其特殊型号带有四个吸盘,可以准确、有效地处理 Meccanotecnica Umbra 为汽车行业生产密封件的下线取放操作。

Piab安全运送速溶牛奶
2021/6/10

Piab的piFLOW®p真空输送机可安全输送速溶牛奶颗粒

波兰乳制品生产商 Polmlek Raciaz 面临着速溶牛奶输送过程中颗粒破碎的问题。Piab的piFLOW®p真空输送机中,他们找到了正在寻找的解决方案。配备具有高真空流量的喷射器,能够按计划调节速度以便保持颗粒状。

Piab 的耐寒 B75.20 硅橡胶吸盘和优质、强大的 SX12 真空泵可实现完美的抓取流程。
2021/6/7

将冷藏室内的甜茶和果汁自动码垛

虽然码垛纸箱是一种常规的自动化应用,但在一个定期用水冲洗以保持清洁的冷库中进行码垛,是一个特殊的挑战。Neff Group Distributors 的移动控制机器人采用 Piab 的真空技术,克服了上述挑战。

Piab 的 piGRIP® 吸盘带有柔软的唇边,特别设计用于包装袋和真空产品的处理,完全适合包装奶酪的塑料薄膜的表面特性。
2021/5/25

完美处理奶酪块

用塑料薄膜来真空包装奶酪块是过程自动化面临的主要挑战。借助 Piab 的 piGRIP® 可配置吸盘和高性能真空发生器,机器和设备制造商 TGW Robotics GmbH 开发了一种可确保稳定过程的抓具。

Tradichem 采用 Piab 的真空输送机,使活性药物成分尺寸最小化
2021/5/11

Tradichem 采用 Piab 的真空输送机,使活性药物成分尺寸最小化

药品大小对成本具有直接影响,因而其重要性不言而喻,特别是在制药和保健品等竞争激烈的市场。Tradichems 的专利 Hipering® 工艺可使工艺链起始阶段的成分小型化。该专利工艺借助 Piab 的 piFLOW®p 的真空输送机持续进给,进而保持所需压力水平。

Kora使用Piabs真空输送器piFLOW®p来实现超级食品的高效灌装。
2021/4/22

Kora使用Piabs piFLOW®p真空输送器来实现超级食品的高效灌装。

快速便捷的产品更换,符合食品和药品标准以及高能效,以实现可持续的资源节约。对于Kora来说,Piab真空输送机是工艺步骤之间的完美连接。因为它们正好符合这些标准。

Piab在Conberg 宠物食品生产方案中的微量助剂提供输送方案
2021/4/7

Piab在Conberg解决方案中为宠物和农场动物食品输送微量添加剂

虽然微量添加剂是当今宠物和农场动物食品中的重要组成部分,但它们在每个配方中的量变化很大,这对从配料站到混合器的自动化传输提出了挑战。波兰系统集成商 Conberg 基于 Piab 的 piFLOW®f 真空输送机开发出了适用的解决方案。

2021/4/6

robominds 将 Piab 的新款 MX 吸盘称为“超级吸盘”

据 robominds 称,因为 Piab 的最新真空技术产品可以轻松地提起所有物体-无关材质、形状,或表面结构,所以它赢得了这个称号。此款功能全面的吸盘正是 robominds 为电子商务客户以及复杂产品制造商提供的分拣方案一直需要的。

CAMA 使用 Piab 的 piGRIP 吸盘和 COAX 真空发生器来搬运袋装芝士片
2021/3/22

高速搬运不同形式的袋装芝士片

通过使用 Piab 的产品 - piGRIP® 吸盘(经食品接触认证)和 COAX® 真空发生管,CAMA 集团创造出了先进的包装系统,能够每分钟处理 280 包袋装芝士片。

Selematic 通过 Piab 的 Kenos®  KVGL 区域抓手实现自动搬运袋装意面产品
2021/3/4

自动搬运袋装意大利面

Selematic 采用来自 Piab 的 Kenos® KVGL 抓手创造出了先进的自动包装系统,大大降低了搬运不同形式和不同层次的意大利面包装的成本并提高了生产效率。

Automated veneer handling
2020/8/6

自动化单板整理 - 逐片

With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Piab EOAT components in production at Somtech
2020/5/12

Somtech 采用 Piab 组件生产护目镜,全力抗击 COVID-19、保护民众健康

The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

Palletizing of bags with road salt
2020/2/4

Piab 混合式包袋抓具使生产力提高 33%

Sapho 现在每分钟可码垛 9 个袋子,代替使用原先系统的 6 个袋子。且该流程平稳运行且不损坏包装袋。

Piab's bag gripper in action at Sapho
2020/2/4

W借助 Piab 包袋抓具,Sapho 速度加快

借助 Piab 混合式包袋抓具,Sapho 能够显着增加其循环时间,从而为冬季道路用盐业务做好最佳准备。

Kenos® vacuum gripper
2017/9/20

Piab的Kenos®海绵吸具为糖果生产商提供满意的解决方案

单个Kenos®海绵吸具可以拾取不同尺寸和重量的多个箱子,码垛效率增加了一倍。

piFLOW®t with piGENTLE®
2017/6/26

面向未来需求的久经考验的输送系统,以温和而有效的方式搬运不同类型的药片

我们在测试期间观察到piGENTLE™配合piFLOW®t表现出了杰出的效果。

Press shop
2017/5/18

摩擦吸盘可以提升33%的冲压产量

Piab DCF摩擦吸盘释放部件的速度比竞争对手的吸盘更快,使冲压机的速度从每分钟冲压10次提升到每分钟可冲压13次。

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
2017/5/4

piCOMPACT®一体式真空发生器,帮你减少组装成本

通过改用我们的piCOMPACT®真空发生器,客户可以减少安装工作量,节省宝贵时间。

Spices
2017/4/25

分离输送系统为解决污染源问题提供理想方案

采用配置分离系统的真空输送机piFLOW®f运输香料,在该系统中操作人员与过敏产品的接触面积最小,同时清洁过程也大为简化。

Stamping line with Piab friction cups
2017/1/24

Piab摩擦吸盘助力一条冲压生产线每年产出700,000多个零件!

Piab摩擦吸盘可以牢固抓取油性表面,并可靠耐受高剪切力,由此彻底“消灭”了零件掉落问题,同时还大幅降低了零件损坏带来的经济损失。

Dust-free filling
2016/12/6

带预分离器的piFLOW®t真空输送机可靠实现无尘填充!

带预分离器的piFLOWt真空输送机实现了几乎无尘的干燥剂填充,客户最终选择了Piab的技术解决方案。

piFLOW®t tablet conveyor
2016/11/29

带预分离器的piFLOW®t片剂真空输送机大幅降低片剂破碎风险!

现在,片剂采用了对产品更为温和的运输方式,显著降低了废品率。

SAR robot with piCOMPACT®10X
2016/6/21

SAR – 一家机器人集成商节约50%气体成本!

客户能够完全发挥机器人的全部潜力、节约50%的气体,并且,安装速度也大大加快。

Vacuum conveyor piFLOW®f
2016/5/11

糖果制造商显著提升食糖筛选产能达30%

Piab解决方案后帮助客户实现了全自动化生产,此外,得益于停机时间的大幅降低,产能也提升了30%。

Split unit vacuum conveyor
2016/4/25

成功案例:Piab真空输送机帮助制药厂顺利破解微生物污染难题

出于对微生物污染的担忧,客户不希望看到过滤器“浸没”在所输送产品之中,Piab的分体式真空输送机解决方案能够在过滤器和产品接收容器之间实现有效隔离,正是客户的最佳之选。

piFLOW®p vacuum conveyor
2016/3/2

安全至上 — 化学公司选择Piab真空输送机

在一家为先进材料生产化学品和其他物料的化学公司里,生产流程中的重要一环是将衣康酸输送到反应釜。

Suction cup RB20x40P
2016/2/28

降低产品跌落风险,提升机器人工作效率70%

采用RB20x40P吸盘和COAX®真空发生技术后,OEM厂商显著降低了产品跌落次数,生产效率提升高达70%。

Value Line® suction cups lifting a box
2016/2/16

成功案例 - Piab产品帮助国际包装行业OEM厂商显著提高机器人工作效率并降低运营成本

OEM厂商最终实现了自己的目标,不仅显著提高了生产效率还大幅降低了应用成本以及事故率,大大改善了工作人员的工作环境。