Vad betyder "PE" i ett avloppsreningsverk?

Publicerad 2026-09-15
Vad betyder "PE" i ett avloppsreningsverk?

PE stands for Population Equivalent. It is the standard unit used across European wastewater legislation to describe the load a treatment plant must handle. 
One PE represents the average organic biodegradable load produced by one person per day – defined as 60 grams of biochemical oxygen demand (BOD₅) over five days. 

Why PE, not just population? 

A treatment plant serves more than just households. Industrial discharges, food processing facilities, hospitals, and seasonal tourism all contribute to the load. PE allows all of these to be expressed in the same unit. A small dairy might add the equivalent of 5,000 PE to a plant that serves a town of 20,000 people, giving the plant a total design load of 25,000 PE.

Why the 150,000 PE threshold matters 

Directive (EU) 2024/3019 uses PE to define which plants are subject to which obligations. The fourth treatment stage requirement applies to plants serving more than 150,000 PE. Smaller plants face other requirements but are not (yet) required to install a quaternary stage. 
In Germany alone, roughly 3,000 plants fall within this scope. Across the EU, the number is significantly higher and will grow as member states translate the directive into national law. 

Practical implication 

For plant managers, the first question is whether their plant is above, at, or close to the 150,000 PE threshold. Plants close to the threshold should plan for the upgrade even if not formally required today – industrial growth or municipal expansion can push them over. 

This explainer is referenced from the articles "EU Directive 2024/3019: what the fourth treatment stage means for your plant" and "Building the business case for a fourth-stage upgrade: 20-year thinking in a 20-month decision". 

Discover more insights

Insights
2026-10-30

PFAS i din produktionslinje: vad EU-restriktionen innebär för processutrustning

De flesta samtal om PFAS fokuserar på konsumentprodukter som non-stick-pannor och friluftsjackor. Men PFAS finns även inbyggt i industriell utrustning: tätningar, packningar, beläggningar och filtermedier. För den som ansvarar för en produktionssite handlar frågan inte längre om PFAS kommer att regleras, utan hur snabbt din utrustning och leveranskedja kan anpassa sig.
PFAS i din produktionslinje: vad EU-restriktionen innebär för processutrustning
Insights
2026-10-30

Från gissningar till kontroll: varför spårbarhet för reservdelar är viktigt inom pulverhantering

På många anläggningar finns kunskapen om reservdelar bara i huvudet på medarbetarna, på slitna etiketter och i gamla orderbekräftelser. Det fungerar tills någon slutar, en etikett bleknar eller en revisor ställer en fråga som ingen kan svara på. För en driftchef är det ett kontrollproblem, inte en underhållsdetalj.
Från gissningar till kontroll: varför spårbarhet för reservdelar är viktigt inom pulverhantering
Insights
2026-10-30

Pulvertransport: vad som förändras och hur man anpassar sig

I de flesta anläggningar uppmärksammas pulvertransport bara när något stannar. Pumpen, filtret och transportören arbetar i bakgrunden, specificeras en gång och lämnas sedan ifred. Den vanan håller på att förändras. Ta reda på vad som driver förändringen, och vad nästa generations transportutrustning behöver leverera.
Pulvertransport: vad som förändras och hur man anpassar sig
Insights
2026-10-30

Affärsargumenten för att uppgradera till Piabs sintrade filter

"Vi genomförde hundratals tester, men vi kunde inte simulera ett brott." Det är repliken från vår film, men robusthet är bara en del av historien. För drift och inköp handlar de verkliga frågorna om vad ett filter gör för kontroll, efterlevnad och stabil produktion, och hur mycket arbete det krävs för att byta. Här är hur det sintrade filtret svarar på var och en av dem.
Affärsargumenten för Piabs sintrade filter: spårbarhet, efterlevnad och kontroll
Insights
2026-09-15

Att bygga affärscase för en uppgradering till fjärde steget: 20-årstänkande i ett 20-månadersbeslut

Att bygga affärscase för en uppgradering till fjärde steget: 20-årstänkande i ett 20-månadersbeslut
View all

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Land
Jag vill få de senaste nyheterna om
Transportlösningar (Conveying solutions)

Dela artikel