Простои в производстве оральных пакетов: 5 распространённых причин

Каковы основные причины простоя на вашем заводе по производству оральных пакетов? Вместо крупных поломок это накопленный эффект неэффективных процессов и мелких, повторяющихся проблем на вашем производственном этаже. Какие из этих узких мест вы узнаете в своей производственной среде — и во сколько они вам обходятся?
Производство порционных пакетов для орального применения сопряжено с уникальным набором задач. Высокоскоростной выход, частые изменения вкусов, чувствительные материалы и строгие требования HSEQ оставляют мало места для ошибок. Остановки и простои редко вызваны одной единственной неисправностью. Вместо этого, это результат повторяющихся, повседневных проблем, которые постепенно съедают ваше доступное производственное время.
Ниже мы перечисляем пять распространенных причин, основанных на обширном опыте работы в тесном сотрудничестве с производителями порционных пакетов для орального применения. Какие из них замедляют ваше производство?
1. Ручная транспортировка материала и человеческие ошибки
Зависит ли ваш завод от операторов, которые вручную перемещают материал между рабочими станциями – поднимаются по лестницам, носят мешки и толкают тележки по производственной зоне? Если вы производите пакеты в небольших объемах, с небольшим количеством работников, эта схема может быть достаточной для ваших текущих нужд. Но по мере увеличения объема и сложности возрастает риск остановок, вызванных неэффективными процессами – и человеческими ошибками:
- Материал поступает с опозданием на машину для наполнения
- Неправильный материал или вкус загружается в бункер
- Тележки или контейнеры используются в неправильном порядке между партиями
Последствия (и затраты) этих задержек или ошибок быстро накапливаются. Вам часто придется останавливать линию для расследования проблем качества и загрязнения, повторной очистки оборудования или исправления потоков материала. В некоторых случаях целые партии приходится отправлять в брак.
2. Неэффективная очистка и переналадки
Сколько времени занимает типичный цикл очистки, например, между сменой вкусов, на вашем предприятии сегодня?
Если вы используете механические системы, такие как шнековые конвейеры или ковшовые элеваторы, процесс, вероятно, включает несколько этапов: разборка компонентов, перемещение их в отдельные зоны мойки, очистка и сушка, и, наконец, сборка обратно. Даже если все идет по плану, это отнимает много времени. А если остаются остатки или детали собраны неправильно, то рутинная переналадка может быстро превратиться в часы потерянной производительности.
По словам Мелвина Зеттерберга, старшего технического консультанта в Piab, неэффективная очистка часто является «слепым пятном простоя» для производителей упаковок для рта:
«Вы можете не считать цикл очистки проблемой простоя, потому что не знаете, насколько быстро он может быть выполнен. Я посещал предприятия, где очистка занимает часы, и другие, где это занимает всего 30 минут. Конечно, каждое предприятие уникально. Но, по моему опыту, вакуумные транспортные решения требуют значительно меньше времени на очистку, чем механические установки».
3. Проблемы технического обслуживания и длительное время восстановления
Предотвращение остановок — это замечательно. Но когда они происходят, каждая минута времени восстановления имеет значение. Если вам нужно ждать дни или недели для приезда сервисных техников или запасных частей, даже простая проблема будет иметь дорогостоящие последствия, и производство вернется к ручной транспортировке (если вообще будет работать).
Эти проблемы чаще встречаются на предприятиях, полагающихся на механические системы транспортировки, как объясняет Дэвид Габриэльссон, технический специалист в Piab:
«Существует больше движущихся частей, что увеличивает риски. Как напрямую, так и косвенно, поскольку что-то может ослабнуть и попасть в ваш продукт, а также из-за медленных сроков доставки запасных частей».
4. Выбросы пыли и утечки
В производстве оральных пакетов выбросы пыли представляют собой не только угрозу для здоровья. Они также влияют на время простоя, увеличивая потребность в очистке и вызывая незапланированные остановки для восстановления приемлемых условий работы.
«Например, если вы транспортируете материал с помощью воздушной транспортировки, даже небольшая утечка быстро распространит пыль по всей комнате. Эти остановки менее проблематичны на предприятиях, использующих закрытые системы», — объясняет Дэвид Габриэльссон.
5. Непостоянное поведение материала
Порошки не всегда ведут себя одинаково из недели в неделю. Когда изменяется влажность или объемная плотность, это также влияет на то, как материал проходит через вашу систему транспортировки. Производство может быть остановлено из-за блокировок или переполнений. И чем больше ручных шагов требуется для настройки оборудования вашей линии, чтобы учесть переключения в поведении материала, тем больше времени простоя вы получите.
Хотите обсудить проблемы и решения с экспертом?
В компании Piab у нас есть долгий и проверенный опыт настройки эффективных и гигиеничных решений для транспортировки для производителей упаковок для рта. Если у вас есть какие-либо вопросы — от того, как сократить время простоя, воздействие пыли или перекрестное загрязнение до эффективного увеличения объемов производства — не стесняйтесь обращаться к нам. Наши эксперты с удовольствием дадут вам совет.
Узнайте больше инсайтов
Простои в производстве оральных пакетов: 5 распространённых причин

Как вакуумный транспорт делает производство снюса у Fiedler & Lundgren более безопасным и эффективным

6 ключевых факторов, которые следует учитывать перед модернизацией вашей установки для производства оральных пакетов

Выбор правильной производственной установки для вашего бизнеса по производству никотиновых пакетов для орального применения - Масштабируемая, модульная и стабильная

Вам нужна помощь в выборе подходящего продукта?
Получите бесплатную консультацию от наших инженеров