Fabricação de produtos químicos

 

No campo em rápida evolução da fabricação de produtos químicos, a eficiência do processo e a segurança são de extrema importância. Com a crescente complexidade das formulações químicas e o rigoroso ambiente regulatório, os fabricantes estão buscando soluções avançadas que garantam operações contínuas sem comprometer a qualidade. A Piab oferece soluções especializadas de transporte a vácuo customizadas para os requisitos únicos da produção química.

Perguntas frequentes sobre avanços

 


Manufatura aditiva de metal

Desafios da fabricação de produtos químicos


O setor de fabricação de produtos químicos enfrenta inúmeros desafios que podem afetar a produtividade e a eficiência. Especialmente a variedade de materiais e formulações pode levar a diferentes requisitos de processamento, exigindo equipamentos altamente adaptáveis. A manipulação de materiais perigosos apresenta riscos significativos à segurança, incluindo a exposição a substâncias tóxicas e o perigo de derramamentos e vazamentos durante a produção. Além disso, regulamentações mais rigorosas em relação à segurança e ao impacto ambiental exigem que os fabricantes implementem sistemas robustos que garantam a conformidade em cada estágio da produção.


A integração da tecnologia de vácuo da Piab para enfrentar esses desafios pode ajudar os fabricantes a manter a vantagem competitiva e, ao mesmo tempo, os altos padrões de segurança e eficiência.

Explore suas opções com a Piab.

Obtenha uma consultoria personalizada.

Fale conosco

Transportadores a vácuo da Piab nos processos de fabricação de produtos químicos

 

Eleve a linha de produção de detergentes

A Piab é especializada no transporte de enzimas e pós mistos contendo enzimas com transporte de fase densa com velocidade controlada. Esse método otimiza a velocidade de transferência sem danificar as delicadas enzimas.

As enzimas desempenham um papel fundamental nas modernas formulações de detergentes, atuando como proteínas que catalisam reações químicas para decompor efetivamente a sujeira e as manchas, melhorando assim o desempenho da lavagem.

No entanto, a inalação de poeira de enzimas ou aerossóis pode levar a alergias respiratórias. Para reduzir a exposição à poeira, as enzimas são transportadas em um sistema fechado para minimizar os riscos de contaminação e garantir a segurança do funcionário. Use os filtros ULPA de alta eficiência da Piab para garantir o mais alto nível de limpeza do ar. Não apenas enzimas, mas outros ingredientes em pó ou granulados podem ser transportados com os transportadores a vácuo da Piab, assim como os comprimidos finalizados.

 

 

Fabricação de dessecantes e transporte de sílica gel

O mercado de fabricação de dessecantes atende a usuários finais globais nos mercados alimentício, farmacêutico, de bens de consumo e eletrônico. Os dessecantes são usados para absorver umidade/água a fim de manter os produtos secos e protegê-los da umidade.

O sistema de vácuo fechado da Piab é usado principalmente no processo de embalagens de dessecantes quando os sachês são preenchidos.

 

Suporte a sistemas de tratamento de água industrial

No tratamento de água, vários produtos químicos são usados para purificar a água removendo ou neutralizando impurezas, contaminações e microrganismos. Você pode automatizar partes do seu processo se fizer a manipulação dos seguintes materiais:

  • Alum (sulfato de alumínio) - Usado como coagulante para remover partículas suspensas, fazendo com que elas se aglutinem.
  • Hipoclorito de cálcio - Usado para desinfecção e para eliminar bactérias e algas.
  • Cloreto férrico - Outro coagulante usado para remover sólidos suspensos e fosfatos.
  • Bicarbonato de sódio - Usado para ajuste de pH e controle de alcalinidade.

 

Manipulação de Terra de Diatomáceas

No controle de pragas, a Terra de Diatomáceas é usada como um pesticida natural, mas também é utilizada em sistemas de filtração, entre outras áreas e indústrias. As partículas leves da Terra de Diatomáceas fluem facilmente, e o sistema fechado dos transportadores a vácuo da Piab melhora a segurança no local de trabalho ao minimizar a exposição à sua poeira.

 

Transporte suave de outros pós, grânulos e peças pequenas

Outros materiais transportados durante a produção de produtos químicos incluem ácido, formiato de sódio e clorato de sódio, que são comumente alimentados em misturadores e liquidificadores.

Qualquer pó e grânulo de fluxo livre é melhor transportado com transportadores a vácuo! Alguns exemplos onde os transportadores Piab mostraram seu valor são cloro, álcool polivinílico, hidróxido de magnésio, cal, pigmentos, carvão ativado, negro de fumo e fertilizante, entre outros.

Garantindo um ambiente de trabalho seguro com os transportadores a vácuo da Piab para a fabricação de produtos químicos

As aplicações típicas onde os transportadores a vácuo da Piab são instalados dentro do processo de fabricação químico são para alimentar liquidificadores e misturadores com ingredientes em pó e aditivos. Eles também alimentam reatores e tanques de armazenamento, e podem também alimentar máquinas de embalagem com o produto acabado, compactadores (compressoras de comprimidos) com o pó de detergente, e finalmente a reclamação de produto das embalagens e processos de compressão para reduzir a possibilidade de derramamentos.

O enchimento de tanques e reatores frequentemente resulta na liberação de vapor, o que afeta os materiais em pó transportados. As soluções da Piab minimizam o efeito dos vapores e, graças ao seu design fechado, a umidade não pode subir para a unidade de transporte.

Transportadores a vácuo para a indústria química

Benefícios do transporte de produtos químicos com a Piab

Os sistemas de transporte a vácuo da Piab oferecem uma solução versátil e eficiente para vários desafios na fabricação química, garantindo operações mais seguras e maior qualidade do produto.

Sistema incluído para maior segurança

Os transportadores químicos da Piab são projetados como um sistema fechado. Utilizar um design de circuito fechado minimiza efetivamente o contato com o ambiente externo, reduzindo significativamente os riscos de contaminação.

 

Eficiência aprimorada

Ao simplificar o processo de transporte, a Piab permite que os fabricantes de produtos químicos otimizem o fluxo de trabalho, resultando em maior produtividade e menor tempo de inatividade.

 

Adequadas para várias aplicações

As soluções da Piab são adaptáveis em várias aplicações dentro da indústria química, acomodando uma ampla gama de materiais e formulações químicas.

 

Fluxo constante e menos desperdício começam aqui.

Insights sobre transporte a vácuo para reduzir a poeira, simplificar as transferências e manter as linhas em funcionamento.

Ao se inscrever, você concorda com a Política de Privacidade da Piab e em receber e-mails de marketing mensais da Piab. Cancele a assinatura a qualquer momento.

Insira seu e-mail corporativo.

O que os clientes dizem sobre nossos transportadores a vácuo para produção de produtos químicos.

Mover pó em uma linha de operação está ligado a um grande perigo potencial, pois impulsos elétricos podem causar explosões de poeira se algo der errado. A Piab ofereceu a única solução baseada em vácuo em vez de eletricidade, então, quando os encontramos, foi uma decisão fácil de tomar.
 

Sverker Paulson, produtor familiar de detergentes, Weba Kemi, que usa o transportador a vácuo da Piab há 40 anos (e continua contando).

Leia mais sobre sua história

 

Obtenha ajuda para escolher seu equipamento de transporte ideal!

Descubra o que se aplica a suas matérias-primas e produtos! Preencha o formulário para obter orientação gratuita e pessoal de nossos engenheiros, bem como comparações com outras tecnologias para encontrar a melhor solução para suas necessidades.

País
Quero receber as últimas notícias da Piab por e-mail