제약 자동화: 제약 산업용 컨베이어 시스템

Closed-Loop, Segregation-Free Conveying 설명
무료 웨비나 - 파우더 및 태블릿 취급에 주의

Piab는 첨단 진공 분체이송기 솔루션으로 제약 제조에 혁신을 일으키며, 처음부터 끝까지 분말 흡착이송 공정의 안전, 순도 및 효율을 보장합니다. 첨단 기술과 엄격한 테스트를 통해 당사는 효율을 향상시키고 의약품 제조의 진화하는 요구를 충족시키는 솔루션을 제공합니다.

제약 컨베이어의 사용

 

분말 이동

제약 제조에서 분말 취급은 수동 프로세스 또는 자동화된 솔루션을 통해 달성될 수 있습니다. 파이아브 (Piab) 의 제약 컨베이어는 분말 취급 의약품용으로 특별히 설계되어 효율적이고 위생적인 분말 이송 제약 솔루션을 제공하여 문제를 해결합니다. 당사의 맞춤형 시스템은 일관된 흐름을 유지하고 처음부터 끝까지 오염을 최소화하여 공정 효율성과 제품 품질을 모두 향상시키는 의약품의 안전하고 밀폐된 분말 이송을 보장합니다.

 

 

이동 정제 및 캡슐

파이아브 (Piab) 의 분말 취급 제약 컨베이어는 다양한 용도를 제공하는 분말 취급 정제 및 캡슐을 위해 설계되었습니다. 당사의 컨베이어는 캡슐 충전 및 공급 태블릿 프레스 작업과 같은 프로세스를 제공하여 정확하고 일관된 취급을 보장합니다. 당사의 솔루션은 태블릿 프레스 작업의 효율성을 향상시키고 전체 생산 공정에서 제품 무결성과 규정 준수를 유지하는 안전하고 밀폐된 시스템을 제공합니다.

 

파이아브 (Piab) 로 다양한 옵션을 살펴보세요.

맞춤형 상담을 받으세요.

문의하기

제약 자동화: 제약 제조 공정의 단계

제약 산업에서 분말 흡착이송을 위한 Piab 진공 분체이송기는 주요 제형 단계에 매우 효과적입니다. 올바른 분말 이송 장비로 생산 라인의 점을 연결하십시오!

공급 재료: 분말을 정제 프레스 및 기타 장치로 운반

의약품 제조 중 분말 혼합물은 여과장치, 밀링 및 그라인딩 기계 또는 블렌더와 믹서로 운반됩니다. Piab 진공 분체이송기는 신속한 충진 및 배출 공정을 보장하여 기계 또는 기타 리프팅 솔루션에 대한 수동 공급을 효과적으로 대체합니다. 예를 들어, 정제 프레스에 공급하는 것은 Piab 진공 분체이송기가 생산성, 효율성 및 안전에 큰 차이를 만드는 응용분야 중 하나입니다.

 

폐쇄형 시스템에서 배럴 및 드럼의 분말 운반

제약 산업에서 유해 물질을 취급할 때는 직원 상호 작용을 최대한 최소화하는 것이 중요합니다. 배럴과 드럼을 비우는 작업은 수작업 집약적일 뿐만 아니라 직원들이 종종 위험한 내용물에 노출됩니다. 진공 이송 시스템을 통해 밀폐 시스템을 구현함으로써 직원의 노출 위험을 줄이고 진공 기술로 수작업을 대체할 수 있습니다. 백 덤프 및 공급 스테이션과 같은 다른 자재 픽업 지점도 이용할 수 있습니다.

 

 

캡슐 충진

캡슐 충진은 종종 의약품 제조의 마지막 단계 중 하나입니다. 이 단계에서는 수동 핸들링 기술을 사용해 캡슐 충진을 위해 먼지가 많은 분말을 운반합니다. Piab의 진공 분체이송기는 배럴 또는 컨테이너에서 분말 피킹이 가능하기 때문에 수동 분말 흡착이송을 효과적으로 대체할 수 있습니다. 이는 유해 물질에 노출될 위험을 줄여 직원의 생산성과 안전을 보장하는 데 도움이 됩니다.

 

 

분말, 정제 및 캡슐의 포장


포장은 제조 공정의 마지막 단계이며 일반적으로 많은 직원이 있는 상태에서 수행됩니다. 즉, 안전한 작업 환경을 보장하기 위해 소음 수준은 낮아야 합니다. Piab 진공 분체이송기는 소음 수준이 낮기 때문에 포장 기계에 공급하는 데 적합하며, 포장 공정 중 분진 노출을 제거하여 직원 안전을 보장하는 밀폐 시스템으로 설계되었습니다.

 

 

분말 및 손상된 정제 또는 캡슐 회수


분말, 손상된 정제 및 캡슐의 회수 공정을 자동화할 수 있다는 점은 스크랩 처리의 생산성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 독소 및 알레르기 유발 물질과 같은 유해 물질에 대한 직원의 노출을 줄일 수 있습니다. Piab 진공 분체이송기는 손상된 제품을 밀폐 시스템을 통해 스크랩 처리 공정으로 이동시켜 작업자 상호 작용에 대한 의존성을 없앨 수 있습니다.

 

무엇이든 물어보세요.

전문가로부터 무료 상담과 조언을 받으세요.

귀하의 질문

제약 업계의 과제에 대한 파이아브 (Piab) 의 솔루션

제약 제조는 제품 무결성 보장에서 엄격한 규제 요구 사항 충족에 이르기까지 수많은 과제에 직면해 있습니다. 분말 취급 제약 업계의 주요 문제에는 제품 분리, 교차 오염, 불일치 및 클린 룸 표준 유지가 포함됩니다. 이러한 과제를 해결하려면 품질과 안전을 보장하면서 생산성을 향상시키는 혁신적인 솔루션이 필요합니다. 이것이 파이아브 (Piab) 의 솔루션입니다.

 

수동 취급의 단점

수동 핸들링은 의약품 제조에서 여전히 두드러집니다. 배치 제조에서는 작업자가 종종 장비를 손으로 투입합니다. 이는 환경 보건 및 안전 문제를 야기할 뿐만 아니라 제품 품질과 생산성을 저해할 수도 있습니다. 진공 이송을 통한 공정 자동화로 이러한 문제를 방지할 수 있습니다.

 

의약품 운반: 기계식 진공 펌프의 단점

압축공기로 구동되는 공압식 진공 시스템은 전기로 작동하는 기계식 펌프보다 더 작고 가벼우며 에너지 효율이 높습니다. 또한 유지보수가 덜 필요하며 온도 변동을 쉽게 처리할 수 있도록 간헐적인 작동을 제공합니다. 의약품 취급을 위해 진공 분체이송기는 제품 분해를 최소화하고 열, 소음 및 오염을 줄입니다. 따라서 효율적이고 깨끗한 운반 공정에 이상적입니다.

 

교차 오염 제거

교차 오염은 이송된 재질이 환경에 노출되어 특성이 손실되고 최종 제품의 품질이 저하될 때 발생합니다. 이는 환경적 요인에 민감한 API의 경우 특히 중요합니다. 의약품 분말 이송용으로 설계된 Piab의 진공 분체이송기는 폐쇄형 시스템에서 작동하여 교차 오염 위험을 효과적으로 제거함으로써 고품질 제품을 보장합니다.

 

 

불일치 방지

개방형 시스템에서 재질을 이송하면 작업자가 잠재적 위험에 노출되어 산업 보건 및 안전상의 위험이 발생합니다. 직업적 노출 한계(OEL) 및 직업적 노출 대역(OEB)은 허용 가능한 노출 수준과 독성을 정의합니다. 제약 분야의 분말 흡착이송을 위한 Piab의 진공 분체이송기는 폐쇄형 시스템에서 작동하여 교차 오염 위험을 제거하고 환경과 제품을 보호합니다.

 

 

클린룸 표준 충족

제약 산업용 Piab의 진공 분체이송기는 0.2µm보다 큰 입자를 포집하는 매우 효과적인 2스테이지 ULPA 필터 기능을 갖추고 엄격한 클린룸 표준을 충족하도록 설계되었습니다. 당사의 원격 펌프 솔루션은 클린룸 외부에서 펌프를 작동하고 공기 순도를 유지하기 위해 펌프 배기 재순환을 사용하여 클린룸에 오염이 없도록 합니다.

 

 

제품 분리 방지 (혼합물 분리)

활성 성분과 부형제를 사용하는 제약 제조에서는 제품 분리를 방지하기 위해 정확한 성분 양이 필수적입니다. Piab의 진공 분체이송기는 높은 입자 대 공기 비율을 유지하고 제품 분리를 최소화하는 저속의 고밀도상 이송을 활용하여 이러한 문제를 해결합니다. 이 기술은 정제를 생산하는 데 사용되는 제약 분말 흡착이송에 특히 효과적입니다. 또한 Piab는 재질을 테스트하고 이송 시스템을 평가하여 각 고유한 혼합물에 대한 최적의 성능을 보장합니다.

제약 시장 확대: 지속적인 제조에 적응

제약 산업은 더 높은 효율성, 더 낮은 환경 영향 및 개선된 제품 품질에 대한 필요성에 따라 지속적인 제조로 전환하면서 빠르게 발전하고 있습니다. 규제 표준이 강화되고 시장 수요가 진화함에 따라 제약 제조업체는 새로운 기술에 적응하고 생산 프로세스를 간소화해야 합니다. 경쟁력을 유지하기 위해 제약 업계의 기업들은 생산성을 향상시키고 수작업을 줄이며 제품 낭비를 최소화해야 합니다. 연속 제조는 재료 흐름을 최적화하고 공정 단계를 통합하여 이러한 문제를 해결합니다.

파이아브 (Piab) 의 장비를 사용하여 제약 산업의 제조업체는 효율성을 개선하고 더 높은 품질을 달성할 수 있습니다.

제약 산업의 높은 수요: Piab 진공 분체이송기가 눈에 띄는 이유

안전하고 위생적인

제품 분실 및 오염 방지

컴팩트하고 다재다능한

제약 생산 라인에 완벽하게 통합

제품을 보호합니다

민감한 제약 물질을 보호합니다

간편한 유지 보수

제약 응용 분야를 위한 움직이는 부품이 없는 낮은 유지 보수

에너지 효율적인

파이아브 (Piab) 기술은 적은 설치 공간으로 에너지 사용을 줄입니다.

 

적응력 있고 사용하기 쉬운

인체공학적 디자인과 간단한 설정이 특징입니다

이상적인 운반 장비를 선택하는 데 도움을 받으세요!

원재료와 제품에 어떤 것이 적용되는지 알아보세요! 양식을 작성하여 엔지니어의 무료 개인 조언을 받고 다른 기술과의 비교를 통해 요구 사항에 가장 적합한 솔루션을 찾으십시오.

국가
Piab의 최신 소식을 메일로 받고 싶습니다