빠르게 발전하는 화학 제조 분야에서 제조 공정 효율성과 안전은 매우 중요합니다. 화학 제품의 복잡성이 증가하고 엄격한 규제 환경으로 인해 제조업체는 품질 저하 없이 원활한 작동을 보장하는 고급 솔루션을 찾고 있습니다. Piab는 화학 생산의 고유한 요구 사항에 맞게 맞춤제작된 특수 진공 이송 솔루션을 제공합니다.

Jump ahead FAQ

 


금속 첨가제 제조

화학 제조의 어려움


화학 제조 부문은 생산성과 효율성에 영향을 미칠 수 있는 수많은 도전에 직면해 있습니다. 특히 다양한 재료와 제형은 다양한 가공 요구 사항으로 이어질 수 있으므로 적응력이 뛰어난 장비가 필요합니다. 유해 물질 취급은 독성 물질에 노출되고 생산 중 유출 및 누출의 위험을 포함하여 중대한 안전 위험을 초래합니다. 또한 안전 및 환경 영향에 관한 더 엄격한 규정은 제조업체가 생산의 모든 단계에서 규정 준수를 보장하는 강력한 시스템을 구현해야 합니다.


파이아브 (Piab) 의 진공 기술을 통합하여 이러한 문제를 해결하면 높은 수준의 안전 및 효율성을 유지하면서 경쟁 우위를 유지하려는 제조업체에 도움이 될 수 있습니다.

파이아브 (Piab) 로 다양한 옵션을 살펴보세요.

맞춤형 상담을 받으세요.

문의하기

화학 제조 공정의 Piab 진공 분체이송기

 

세제 생산 라인

파이아브 (Piab) 는 속도 제어 밀집 상 이송으로 효소 및 효소 함유 혼합 분말의 운송을 전문으로합니다. 이 방법은 섬세한 효소를 손상시키지 않고 전달 속도를 최적화합니다.

효소는 화학 반응을 촉진하여 토양과 얼룩을 효과적으로 분해하여 세척 성능을 향상시키는 단백질 역할을 하는 현대 세제 제형에서 중요한 역할을 합니다.

그러나 효소 분진이나 에어로졸을 흡입하면 호흡기 알레르기가 발생할 수 있습니다. 분진 노출을 줄이기 위해 효소는 오염 위험을 최소화하고 직원 안전을 보장할 수 있는 폐쇄형 시스템으로 이송됩니다. Piab의 고효율 ULPA 필터를 사용하여 최고 수준의 공기 청정도를 보장하십시오. 효소뿐만 아니라 다른 분말 또는 과립 성분도 Piab 진공 분체이송기를 통해 최종 정제로 이송할 수 있습니다.

 

 

건조제 제조 및 실리카 겔 전달

건조제 제조 시장은 식품, 제약, 소비재 및 전자 제품 시장에서 글로벌 최종 사용자에게 서비스를 제공합니다. 건조제는 제품을 건조하게 유지하고 습기/습도로부터 보호하기 위해 습기/물을 흡수하는 데 사용됩니다.

파이아브 (Piab) 의 밀폐형 진공 이송 시스템은 주로 향낭을 채울 때 데시칸트의 포장 공정에 사용됩니다.

 

공업용수 처리 시스템 지원

수처리에서는 불순물, 오염 물질 및 미생물을 제거하거나 중화하여 물을 정화하는 데 다양한 화학 물질이 사용됩니다. 다음 재료를 취급하면 공정의 일부를 자동화할 수 있습니다.

  • 명반 (황산알루미늄) - 응고제로 사용하여 부유 입자를 뭉치게 하여 제거합니다.
  • 칼슘 차아염소산염 - 소독 및 박테리아 및 조류 제거에 사용됩니다.
  • 염화제2철 - 현탁 고체 및 인산염을 제거하는 데 사용되는 또 다른 응고제.
  • 중탄산나트륨 - pH 조정 및 알칼리도 제어에 사용됩니다.

 

규조토 처리

해충 방제에서 규조토는 천연 농약으로 사용되지만 다른 지역 및 산업 분야에서 여과 시스템에도 사용됩니다. 규조토의 경량 입자는 쉽게 흐르고, Piab 진공 분체이송기의 폐쇄 시스템은 분진에 대한 노출을 최소화하여 작업장 안전을 향상시킵니다.

 

다른 분말, 과립 및 작은 부품을 부드럽게 운반

화학 제품을 생산하는 동안 운반되는 다른 재료로는 산, 포름산나트륨 및 염소산나트륨이 있으며, 이는 일반적으로 믹서 및 블렌더에 공급됩니다.

자유롭게 흐르는 모든 분말과 과립은 진공 분체이송기로 운반하는 것이 가장 좋습니다! Piab 분체이송기가 장점을 보여준 몇 가지 예로는 염소, 폴리비닐 알코올, 수산화마그네슘, 석회, 안료, 활성탄, 카본 블랙, 비료 등이 있습니다.

화학 물질 제조를 위한 파이아브 (Piab) 의 진공 컨베이어로 안전한 작업 환경 보장

Piab의 진공 분체이송기가 화학 물질 제조 공정 내에 설치되는 일반적인 응용분야는 블렌더와 믹서에 분말 성분과 첨가제를 공급하는 것입니다. 또한 반응기와 보관 탱크에 공급하고, 완제품을 포장 기계에, 세제 분말을 정제 프레스에 공급할 수 있으며, 마지막으로 제품은 포장 및 타정 공정에서 회수되어 유출 가능성을 줄일 수 있습니다.

충전 탱크와 반응기는 종종 이송된 분말 재료에 영향을 미치는 증기를 방출합니다. 파이아브 (Piab) 의 솔루션은 스팀/증기의 영향을 최소화하며 닫힌 디자인으로 인해 수분이 운반 장치로 올라갈 수 없습니다.

화학산업용 진공 분체이송기

파이아브 파이아브 진공 운반 시스템으로 화학 물질을 운반하는 이점은

화학 물질 제조의 여러 과제에 대한 다재다능하고 효율적인 솔루션을 제공하여 안전한 작동과 높은 제품 품질을 보장합니다.

더 높은 안전성을 위한 밀폐형 시스템

파이아브 (Piab) 의 화학 컨베이어는 밀폐형 시스템으로 설계되었습니다. 폐쇄 루프 설계를 활용하면 외부 환경과의 접촉을 효과적으로 최소화하여 오염 위험을 크게 낮출 수 있습니다.

 

향상된 효율성

이송 공정을 간소화함으로써 파이아브 (Piab) 는 화학 제조업체가 워크플로우를 최적화하여 생산성을 높이고 가동 중지 시간을 줄일 수 있도록 합니다.

 

다양한 응용 분야에 적합

파이아브 (Piab) 의 솔루션은 화학 산업 내의 다양한 응용 분야에 적용할 수 있으며 광범위한 화학 물질과 제형을 수용할 수 있습니다.

 

안정적인 흐름, 낭비 감소: 통찰력을 전달하는 진공에 가입하십시오

가입하면 파이아브 (Piab) 의 개인 정보 보호 정책에 동의하고 파이아브 (Piab) 로부터 월별 마케팅 이메일을 수신하는 데 동의하는 것으로 간주됩니다. 언제든지 구독을 취소할 수 있습니다.

업무용 이메일 주소를 입력해 주세요.

화학 제품 생산용 진공 분체이송기에 대한 고객의 의견

작동 라인에서 분말을 이동하는 것은 문제가 발생하면 전기 임펄스가 먼지 폭발을 일으킬 수 있기 때문에 큰 잠재적 위험에 연결됩니다. 파이아브 (Piab) 는 전기 대신 진공을 기반으로 한 유일한 솔루션을 제공했기 때문에 일단 찾으면 쉽게 결정할 수 있었습니다.
 

40년 동안 Piab 진공 분체이송기를 사용해온 가족 소유 세제 생산업체 웨바 케미(Weba Kemi)의 스버커 폴슨(Sverker Paulson).

스토리에 대해 자세히 알아보기

 

이상적인 운반 장비를 선택하는 데 도움을 받으세요!

원재료와 제품에 어떤 것이 적용되는지 알아보세요! 양식을 작성하여 엔지니어의 무료 개인 조언을 받고 다른 기술과의 비교를 통해 요구 사항에 가장 적합한 솔루션을 찾으십시오.

국가
Piab의 최신 소식을 메일로 받고 싶습니다