Produzione di cibi istantanei
Ottimizza la movimentazione di ingredienti in polvere, in forma granulare e a particelle fini, per una produzione di alimenti istantanei più rapida e sicura.
Il trasporto a vuoto offre vantaggi significativi nell'industria degli alimenti istantanei. Rend più efficiente il processo di movimentazione degli ingredienti da un punto all'altro, garantendo efficienza e mantenendo l'elevata qualità del prodotto. I produttori possono utilizzare un sistema a vuoto per trasferire in sicurezza polveri, granuli e altri materiali. Questo metodo riduce il rischio di contaminazione o danneggiamento, apportando un contributo significativo in qualsiasi area di produzione di alimenti istantanei, come la lavorazione dell'avena, degli ingredienti secchi, e la produzione e lavorazione del riso, ecc.
Alimenti istantanei e alimenti trasformati: un'industria che richiede una movimentazione efficiente degli ingredienti
I prodotti alimentari istantanei hanno guadagnato un'enorme popolarità nel mondo frenetico di oggi. Sono principalmente composti da una varietà di ingredienti in polvere, granulati e finemente macinati. Questi ingredienti possono includere qualsiasi cosa, dalle verdure disidratate e noodles istantanei alle salse in polvere e condimenti. La natura delicata di questi componenti richiede una movimentazione attenta per mantenere la loro qualità e garantire la pulizia.


Il trasporto a vuoto isola in modo sicuro le materie prime, evitando contaminazioni, formazione di polveri e dispersioni di materiale. Diversamente dai metodi tradizionali, che generano sprechi e disordine, i sistemi a vuoto garantiscono un ambiente di lavoro più pulito e sicuro.
Umidità e particelle aerodisperse rappresentano rischi per la qualità del prodotto. Grazie al design chiuso, i sistemi a vuoto di Piab attenuano queste minacce, assicurando un trasporto igienico e preservando l’integrità degli ingredienti.
Il trasporto a vuoto accelera i ritmi produttivi, consentendo di soddisfare la crescente domanda di alimenti istantanei. Riducendo la movimentazione manuale e gli sprechi di materiale, ottimizza l’efficienza energetica e promuove processi più sostenibili.
In un mercato sempre più esigente e attento all’ambiente, l’adozione di tecnologie a vuoto di ultima generazione è imprescindibile per mantenere un vantaggio competitivo.
Ingredienti essenziali nella produzione di alimenti istantanei
L'industria degli alimenti istantanei si basa su una vasta gamma di ingredienti secchi, ognuno con esigenze specifiche di movimentazione. I sistemi di trasporto a vuoto di Piab sono progettati per essere versatili, in grado di trasportare tutto, dalle polveri fini e spezie delicate ai cereali più voluminosi e alla pasta fragile. La loro adattabilità li rende una soluzione eccellente per le sfide uniche della produzione di alimenti istantanei, dove le diverse ricette richiedono una gestione precisa e attenta degli ingredienti.
Di seguito sono riportati esempi di ingredienti comunemente utilizzati che traggono vantaggio dalla tecnologia di trasporto a vuoto delicata ed efficiente di Piab:
Farina
La movimentazione della farina presenta due sfide principali: il controllo della polvere e il mantenimento di un flusso costante per prevenire ostruzioni. I sistemi Piab garantiscono un processo pulito con un movimento continuo del materiale, preservando la qualità del prodotto e riducendo gli sprechi.
Zucchero
Lo zucchero, nelle sue varie forme, può facilmente agglomerarsi a causa dell’umidità e comporta un rischio di esplosione di polvere. La tecnologia di trasporto di Piab garantisce un trasporto sicuro e privo di contaminazioni, prevenendo efficacemente questi rischi.
Polveri proteiche
Le polveri proteiche, sensibili alla cross contamination e predisposte alla formazione di polvere fine, richiedono una movimentazione precisa. Grazie al design chiuso, i sistemi di trasporto di Piab garantiscono un trasferimento pulito e uniforme, preservando l’integrità del prodotto.
Alimenti funzionali e latte in polvere
Gli alimenti ad alto contenuto nutrizionale richiedono una movimentazione precisa e priva di contaminazioni per garantire una miscelazione ottimale. Amido e latte in polvere comportano le stesse sfide di movimentazione della farina. Se destinati all’alimentazione infantile, devono conformarsi a standard particolarmente stringenti.
Spezie e condimenti
Preservare la fragranza, il sapore e l’uniformità della miscela di spezie e condimenti è fondamentale. I conveyor Piab prevengono la segregazione e la contaminazione, garantendo coerenza in ogni lotto.
Pasta secca e riso
Il trasporto di ingredienti fragili, come pasta secca e riso, richiede una movimentazione delicata per prevenire rotture e preservarne la forma. Le soluzioni Piab assicurano un trasporto sicuro, mantenendo i materiali sempre integri e puliti.
Cacao in polvere e farina di mais.
Questi materiali appiccicosi possono generare polvere e causare ostruzioni. I sistemi di trasporto Piab li movimentano senza difficoltà, garantendo un flusso regolare e ininterrotto.
Tè e muesli
Il muesli può essere una miscela di cereali e frutta secca, che richiede una movimentazione accurata per mantenere l’integrità di ciascun componente. Il tè viene spesso lavorato in piccole foglie o in polvere per bevande istantanee, richiedendo una manipolazione delicata per preservarne il sapore e la qualità.
Ottimizza i processi di produzione con il trasporto pneumatico
I sistemi di trasporto a vuoto automatizzano diverse fasi critiche nella produzione di alimenti istantanei, tra cui:
Prelievo del materiale
Gli ingredienti vengono prelevati direttamente dai contenitori di stoccaggio alla rinfusa (big bags, fusti o silos) tramite aspirazione, e trasferiti automaticamente sulla linea di produzione, assicurando un flusso di materiali costante, efficiente e controllato.
Alimentazione impianti
L’alimentazione automatizzata garantisce un flusso costante di ingredienti a miscelatori, blender e altri impianti di processo, riducendo l’intervento manuale.
Trasferimento tra unità
I conveyor a vuoto permettono un trasferimento continuo tra le diverse fasi della produzione, dalla miscelazione al confezionamento, migliorando il flusso del processo e riducendo gli errori.
Gestione degli scarti
I prodotti di scarto e i materiali in eccesso vengono recuperati automaticamente e riciclati, riducendo al minimo gli sprechi e migliorando la sostenibilità del processo produttivo.
Pronto a migliorare la produzione dei tuoi alimenti istantanei?
Scopri come le nostre soluzioni di trasporto pneumatico possono trasformare il tuo processo produttivo. Richiedi un preventivo personalizzato in base alle tue esigenze.