I conveyor a vuoto rappresentano una risorsa fondamentale per affrontare le sfide della produzione di pet food, offrendo soluzioni che ottimizzano la movimentazione dei prodotti, incrementano la sicurezza sul luogo di lavoro e favoriscono una produzione efficiente e flessibile, nel pieno rispetto delle linee guida FDA per la lavorazione degli alimenti destinati agli animali. 

Produttori di pet food: rispondere a un mercato in espansione

In un mercato in continua crescita, in cui i consumatori ricercano alimenti per animali che si avvicinino sempre più a quelli umani in termini di contenuto nutrizionale, qualità produttiva e varietà, i produttori di pet food stanno rispondendo a queste esigenze, innovando il settore attraverso l’introduzione di nuovi prodotti e l’ampliamento delle gamme esistenti. 

L’industria del pet food è in espansione sia per quanto riguarda le vendite che la produzione, e si prevede che raggiungerà i 290 miliardi di dollari entro il 2029. Oltre alla crescente domanda di alimenti premium, i principali fattori che trainano questa crescita sono l’aumento dell’adozione di animali domestici e una maggiore accettazione degli animali a livello globale.

Le soluzioni di trasporto e la tecnologia del vuoto Piab per il pet food offrono ai produttori soluzioni all’avanguardia che stabiliscono nuovi standard per l'intero settore.

Lavorazione degli alimenti per animali: prodotti diversi, esigenze specifiche

La lavorazione degli alimenti per animali coinvolge una vasta gamma di materiali, adattati alle specifiche necessità di animali come gatti, cani, conigli, pesci e altri animali domestici. I materiali principali da trasportare nell’industria del pet food sono solitamente pellet (crocchette) o diversi tipi di mangimi e i rispettivi ingredienti e additivi nutrizionali.

La base degli alimenti per animali è solitamente costituita da farine di cereali, che vengono poi mescolate con carne, farina d’ossa o farina di pesce per migliorarne il gusto e il valore nutritivo. Le materie prime più comuni includono farina, riso, farina d’ossa e farina di pesce. Oltre ai componenti di base, vengono spesso aggiunti altri ingredienti come noci, semi e biscotti d’ossa per formulare prodotti specifici per ogni animale. Ogni tipo di alimento richiede un’attenta selezione degli ingredienti e processi di lavorazione mirati per garantire che il prodotto risponda alle esigenze nutrizionali di ciascun animale.

Per trasportare tutti questi ingredienti polverosi ed evitare la contaminazione dei prodotti, l’utilizzo di un sistema di trasporto a vuoto chiuso rappresenta una soluzione efficace. Grazie alle tecnologie Piab, i produttori possono aumentare la capacità produttiva, migliorare l’efficienza e assicurare condizioni di lavoro sicure ed ergonomiche.

pet food

 
Trasporto a vuoto: conveyor per alimenti secchi e ingredienti per animali

I conveyor a vuoto Piab sono progettati per rispondere alle esigenze di altezza ridotta, ingombro contenuto, facilità di pulizia e bassi livelli di rumorosità. Il loro sistema chiuso garantisce una drastica riduzione della dispersione di polveri durante il trasporto di ingredienti o prodotti.

Le applicazioni variano in base al tipo di alimento per animali, sia esso umido o secco. Nella produzione di pet food umido, il sistema di trasporto degli ingredienti secchi deve essere facile da pulire, soprattutto quando si lavorano ingredienti oleosi. I nostri conveyor per pet food sono ideali anche per i produttori che che devono gestire frequenti cambi di ricetta.

Per quanto riguarda la produzione di pet food secco, dove la lavorazione avviene generalmente su grandi volumi (tonnellate all’ora), i nostri sistemi di trasporto sono particolarmente indicati per applicazioni su scala ridotta. Ci specializziamo infatti nella movimentazione di piccoli lotti, come il micro-dosaggio, il trasporto di micro-ingredienti (pochi chilogrammi di materiale) o l’inserimento di additivi.

Prodotti per la salute degli animali – applicazione nella produzione di farmaci veterinari

I conveyor a vuoto Piab sono ideali per la movimentazione di una vasta gamma di materiali essenziali per la produzione di prodotti farmaceutici veterinari. 

Movimentazione dei materiali

I conveyor a vuoto Piab trasportano principi attivi farmaceutici (API) ed eccipienti, garantendo un ambiente pulito e privo di contaminazioni, fondamentale per mantenere l’integrità del prodotto.

Miscelazione e mixing

Alimentano blender e mixer con quantità precise di ingredienti, essenziali per garantire la coerenza della formulazione

Granulazione e essiccamento

Questi conveyor trasferiscono i materiali granulati da e verso gli impianti di essiccamento, prevenendo la cross-contamination.

Riempimento e confezionamento

Ottimizzano il trasferimento dei prodotti finiti alle linee di confezionamento, riducendo al minimo la movimentazione manuale e i rischi di contaminazione.

Optimizing cathode manufacturing process

I conveyor Piab movimentano una vasta gamma di materiali, tra cui:

  • Polveri: API (principi attivi), eccipienti e latte in polvere
  • Granuli: formulazioni pronte per la compressione in compresse o per l’incapsulamento
  • Materiali sensibili: polveri liofilizzate che richiedono una manipolazione particolarmente delicata.

Con i conveyor Piab, il rispetto delle normative più rigorose diventa semplice. Questi sistemi sono progettati per trasportare anche i materiali più sensibili con la massima delicatezza. Nel settore della farmaceutica veterinaria, salvaguardare l’integrità e l’efficacia dei principi attivi è essenziale, così come garantire la precisione nelle operazioni di miscelazione. Proprio come avviene nella produzione di farmaci per uso umano, anche i medicinali destinati agli animali devono essere realizzati assicurando la coerenza della formula, al fine di ottenere composizioni e dosaggi accurati. 

Scegliere un sistema di trasporto che non danneggi ingredienti e prodotti e che, allo stesso tempo, assicuri la piena conformità alle normative del settore dei farmaci veterinari è fondamentale per la qualità e la sicurezza del prodotto finale.

Trova i prodotti ideali per le tue esigenze

Vantaggi del trasporto di ingredienti e prodotti per animali con Piab

I sistemi di trasporto a vuoto Piab offrono una soluzione versatile ed efficiente per affrontare le diverse sfide della produzione di pet food, garantendo processi più fluidi e una qualità superiore del prodotto.

 

Trasporto di crocchette fragili

La movimentazione di crocchette delicate richiede richiede sistemi in grado di preservarne l’integrità. I conveyor a vuoto, grazie al loro funzionamento chiuso e regolare, riducono al minimo il rischio di rottura o danneggiamento delle crocchette più fragili.

 

Trasporto di microingredienti

La precisione è fondamentale nella movimentazione di microadditivi e microingredienti, spesso dosati in quantità minime. I conveyor a vuoto permettono una movimentazione accurata, garantendo dosaggi costanti e precisi lungo tutto il processo produttivo.

 

Riduzione del lavoro manuale 

I nostri conveyor per pet food riducono significativamente la movimentazione manuale dei materiali, contribuendo a minimizzare i rischi ergonomici associati a sollevamento, trasporto e travasi ripetuti. Automatizzando queste operazioni, i produttori possono migliorare la sicurezza e l’efficienza complessiva.

 

Soluzione salvaspazio  

Grazie al design compatto, i conveyor a vuoto Piab sono ideali per impianti con spazi limitati e soffitti bassi. Si integrano facilmente nelle linee produttive esistenti, ottimizzando l’utilizzo dello spazio disponibile senza comprometterne le prestazioni.

 

Facilità di pulizia

I nostri conveyor per pet food sono progettati per essere facilmente smontabili e pulibili, consentendo rapidi cambi di produzione e mantenendo elevati standard igienici. Questa caratteristica previene la cross-contamination e preserva l’integrità di ogni ricetta.

 

Basso livello di rumorosità 

Il funzionamento silenzioso rappresenta un ulteriore vantaggio, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più tranquillo e confortevole.

Cosa dicono i clienti dei nostri conveyor a vuoto per pet food

Trasporto di micro-additivi per alimenti per animali domestici e da allevamento

In Polonia, Conberg ha adottato i conveyor a vuoto Piab per la movimentazione di micro-additivi nella produzione di alimenti per animali. Installato a otto metri dal suolo, il sistema assicura un trasferimento preciso e e senza dispersione di polveri di ingredienti come enzimi e vitamine, migliorando al contempo l’efficienza e l’ergonomia dell’intero processo produttivo.

Leggi il caso studio completo

Desideri consultare un nostro esperto?

Il nostro team di application engineer e partner è pronto ad assisterti nella scelta della soluzione di trasporto a vuoto ideale per le tue esigenze di produzione di pet food. Compila il modulo se desideri ricevere un supporto personalizzato.

Paese
Voglio ricevere le ultime notizie da Piab via mail