Produzione additiva
L’additive manufacturing è un settore in rapida ascesa con una forte vocazione tecnologica. Dal momento che si tratta di un nuovo settore, è necessario migliorare continuamente la produttività e l'efficienza, mantenendo al contempo gli standard di salute e sicurezza. Le materie prime utilizzate nell’additive manufacturing, come metalli e sabbia/ceramiche, presentano sfide per le quali abbiamo creato soluzioni di alta qualità.

Cos’è l’additive manufacturing?
L’additive manufacturing (AM), noto anche come stampa 3D è un termine onnicomprensivo per indicare qualsiasi processo di produzione in cui il materiale viene depositato strato su strato per la realizzazione di oggetti tridimensionali (pezzi).
L’additive manufacturing, o stampa 3D, è passato dall'essere utilizzato principalmente come mezzo per la prototipazione iniziale e per serie potenzialmente brevi a essere un metodo di produzione impiegato in molti settori. Alcuni di questi settori sono l'aerospaziale, l'automotive, le tecnologie mediche, gli utensili, le turbomacchine e il settore petrolifero e del gas.
'Le soluzioni Piab & IB supportano la crescita di KSB
KSB, fornitore leader di pompe, valvole e sistemi per diverse applicazioni, ha ridotto il tempo di configurazione per la movimentazione delle polveri da mezza giornata a meno di 30 minuti, utilizzando la stazione di setacciatura IB MPS30. KSB utilizza inoltre i conveyor piFLOW per aumentare la produttività e l'efficienza, riducendo la necessità di manodopera manuale.
Gestione delle polveri nell’additive manufacturing
Le soluzioni per il trasferimento delle polveri devono garantire la salute e la sicurezza dell'operatore, essere indipendenti dalla stampante e adattarsi alle diverse configurazioni della linea di produzione di stampa 3D. Tenendo conto di queste sfide, portiamo la nostra esperienza nella movimentazione delle polveri e nella tecnologia del vuoto nell’ecosistema dell’additive manufacturing. Abbiamo sviluppato una gamma di conveyor consigliati per diverse applicazioni del settore.
Fatto su misura
La produttività è notevolmente migliorata grazie alla movimentazione automatica delle polveri. Il materiale non si degrada e le miscele di polveri non si separano durante il processo di trasporto. Il rischio di contaminazione viene eliminato grazie a un circuito chiuso e il sistema di trasporto può essere facilmente pulito e sanificato. I sistemi di trasporto Piab sono inoltre conformi ai certificati del settore e hanno un ingombro minimo. I conveyor piFLOW® possono essere facilmente integrati nel parco macchine e nelle linee di produzione esistenti.


Automatizza i tuoi processi
Invece di caricare molti piccoli contenitori, usa l'automazione! La soluzione flexbag di Höganäs contribuisce alla sostenibilità delle operazioni, mentre il conveyor piFLOW®am di Piab trasporta la polvere metallica alla macchina binder jetting, alla macchina per la fusione laser selettiva o a qualsiasi recipiente intermedio.
Movimentazione ergonomica delle polveri
È prassi comune che gli operatori degli impianti di additive manufacturing debbano sollevare pesanti flaconi di polvere. Spesso alimentano le stampanti con 1-2 litri di polvere metallica da 5-10 kg più volte al giorno, anche nei fine settimana. L'interazione diretta con la polvere deve essere evitata; pertanto, è necessario indossare un equipaggiamento protettivo. I luoghi di lavoro possono essere notevolmente migliorati con soluzioni automatizzate per la movimentazione delle polveri, in cui l'interazione dell'operatore con la polvere è ridotta al minimo.


In collaborazione con un produttore di polveri
Piab ha stretto una partnership con Höganäs, un’azienda svedese che produce una varietà di polveri metalliche.
Grazie a questa partnership, offriamo modi più sostenibili di lavorare con le polveri metalliche, contribuendo all’industrializzazione, eliminando la movimentazione manuale e ottimizzando la quantità di polvere utilizzata nei processi industriali.
Additive manufacturing di metalli e automazione della movimentazione di polveri
Ciclo di sviluppo abbreviato
L’additive manufacturing di metalli è un metodo utilizzato sia per la prototipazione che, sempre più spesso, per la produzione in serie di parti metalliche. Offre la possibilità di progettare e produrre componenti precedentemente impossibili da realizzare o di utilizzare leghe personalizzate. La consegna dei componenti diventa più rapida grazie a un ciclo di sviluppo più breve. L’additive manufacturing di metalli riduce le interruzioni della catena di fornitura e contribuisce a ridurre il peso dei pezzi.
Automazione della movimentazione di polveri
Dati gli elevati tassi di crescita e le crescenti opportunità nel settore dell’additive manufacturing, l’automazione della movimentazione polveri è fondamentale per affermare questa tecnologia come processo di produzione standard. Tuttavia, molte fasi del processo sono ancora manuali. Ad esempio il caricamento dell’attrezzatura di produzione con la polvere metallica appropriata. Inoltre, l’utilizzo delle tecnologie di trasporto pneumatico può contribuire a proteggere gli operatori, i prodotti e l’ambiente.
Conveyor ideali per il settore dell’Additive Manufacturing
Grazie alla nostra vasta esperienza nella movimentazione dei materiali, i conveyor Piab sono da tempo una soluzione efficiente per il processo AM. I conveyor premium Piab sono dotati di un corpo in acciaio inox (ASTM 316L) e si basano sulla nostra tecnologia del vuoto brevettata e altamente efficiente COAX®. Sono certificati ATEX polveri e gas e hanno la pulizia del filtro automatica integrata. Piab ha condotto test interni su vari metalli e leghe, che hanno dimostrato che i nostri conveyor possono movimentare polveri con una densità di massa di 8 kg/litro con una notevole portata. Ciò nonostante, Piab continua ad evolvere la propria gamma di prodotti per l'AM per aumentare il livello di personalizzazione.
Una varietà di tecnologie di additive manufacturing
Lavorando con diverse tecnologie di additive manufacturing, quali Powder Bed Fusion e Binder Jetting, Piab offre la massima flessibilità nell’integrazione di soluzioni di trasporto a vuoto automatizzate in qualsiasi processo di produzione basato sulle polveri.
Solukon si affida ai conveyor a vuoto di Piab nella sua nuova Unità di Raccolta Polveri
Solukon e Piab hanno dato vita a una collaborazione fruttuosa, in cui l'innovativa tecnologia dei conveyor a vuoto sta migliorando l'efficienza e la sicurezza nella stampa 3D basata su polveri. L'Unità di Raccolta Polveri di Solukon (SFM-PCU) è una soluzione completamente automatizzata per la raccolta delle polveri metalliche. Grazie al conveyor a vuoto piFLOW®i di Piab, Solukon rende la movimentazione delle polveri più semplice e sicura immediatamente dopo il processo di depolverazione.
Portata costante e meno sprechi iniziano da qui.
Approfondimenti sul trasporto a vuoto per ridurre la polvere, semplificare i cambi prodotto e garantire la continuità delle linee produttive.
Iscrivendoti, accetti l'Informativa sulla privacy di Piab e acconsenti a ricevere da Piab email di marketing mensili. Puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.
Stazioni di vagliatura IB
Vagliatura ad ultrasuoni per stampanti con grandi camere di costruzione
L'unità MPS 30 di IB Additive è una stazione di vagliatura ad ultrasuoni con trasporto pneumatico integrato per stampanti con grandi camere di costruzione.
È altamente affidabile, consentendo alla polvere già utilizzata di alimentare direttamente la camera della stampante 3D tramite il sistema di trasporto a vuoto integrato di Piab.
Nel 2023, Piab Groupha acquisito IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG, una società specializzata in sistemi specifici per il cliente per la movimentazione di materiali solidi sfusi.


Vagliatura ad ultrasuoni per piccole camere di costruzione
L'unità MPS5 di IB Additive è una stazione di vagliatura ad ultrasuoni con trasporto pneumatico integrato per stampanti con piccole camere di costruzione. È una soluzione indipendente dalla stampante, stabile nel processo, potente e compatta per il recupero delle polveri.
Stazione di vagliatura per la movimentazione delle polveri metalliche tramite contenitori
L'unità MPS X1 di IB Additive è una soluzione efficace per il recupero delle polveri. Consente l'alimentazione della polvere già usata e il trasporto di ritorno della polvere riciclata tramite contenitori esistenti.

Ottieni aiuto per scegliere il tuo impianto di trasporto ideale!
Scopri cosa si applica ai tuoi materiali grezzi e prodotti! Compila il modulo per ricevere consulenza gratuita e personalizzata dai nostri ingegneri, oltre a confronti con altre tecnologie per trovare la soluzione migliore per le tue esigenze.