Success Stories

Produrre zucchero pulito con il conveyor piFLOW®p di Piab
Per migliorare la qualità del prodotto e prevenire le perdite, il produttore leader indiano M. B. Sugar si affida a…

In Nipro piCOMPACT® fornisce le prestazioni di vuoto necessarie alla produzione di siringhe
Con 32.500 cicli al giorno, 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, questa applicazione è una tra quelle con il maggior numero di...

JAM Automation movimenta profili pesanti da 250 kg con i gripper Kenos® di Piab
I sistemi di presa a vuoto Kenos® KVG di Piab sono un’ottima soluzione laddove non sono disponibili gli spazi laterali richiesti dai gripper meccanici. Ciò vale anche per il prelievo automatico di profili...

Movimentazione automatica di lastre di gres porcellanato e relativi sottoformati
Grazie all’impiego del sistema di presa Kenos® KVG di Piab, è possibile movimentare lastre con una estrema variabilità di grandezze e superfici, eseguendo le operazioni con un solo gripper. Ciò ha permesso...

Elevata flessibilità e assoluta sicurezza di presa in un’applicazione cosmetica
Effedi Automation ha scelto il gripper piCOBOT®, la tecnologia del vuoto COAX® e le ventose BX di Piab per gestire le operazioni di palletizzazione di una primaria azienda cosmetica in modo saldo ed efficiente.

Il panificio industriale Austerschmidt in Germania automatizza il trasporto di semi con i conveyor di Piab
Per alleviare il lavoro degli operatori utilizzare in modo attento le risorse, il panificio industriale Austerschmidt in Germania ha scelto di passare dalla movimentazione manuale dei semi ad un processo automatizzato. L’azienda ha scoperto che i conveyor piFLOW®f di Piab sono le sue attrezzature fondamentali.

Con il gripper Kenos® KVG di Piab, Best Handling Technology migliora l’ergonomia di un suo cliente in 32 postazioni di lavoro
Dipendenti in salute e soddisfatti, maggiore efficienza, flessibilità e sostenibilità: indipendentemente dal settore, le motivazioni che conducono ad un più elevato livello di automazione nella gestione delle attività sono sempre le stesse. L'azienda tedesca Best Handling Technology è riuscita a ottenere tutto questo per un suo cliente, fornitore leader di servizi logistici, con un gripper ad area Kenos® KVG dotato di ventose.

DCL realizza soluzioni di automazione flessibili con il gripper piCOBOT® di Piab montato su un robot UR 10e
DCL Logistics con sede a Fremont, California, era alla ricerca di una soluzione flessibile, facile da integrare e plug-and-play per la gestione del prelievo e dell’imballaggio di articoli in scatole nel proprio centro di evasione ordini. Così ha scelto un robot UR 10e combinato con il gripper piCOBOT® di Piab.

Movimentazione automatica di scatole e interfalde per la produzione di carte valori.
Con un solo gripper composto da 4 ventose B75 in silicone di Piab, Robotecnik ha progettato e realizzato un robot palletizzatore che permette di gestire le operazioni di fine linea di Banca d’Italia.

Assoluta precisione nella manipolazione di termoformati, contenenti anelli a tenuta, e relativi supporti di trasporto
Il system integrator Umbra Control ha scelto il gripper Kenos® KCS di Piab, in versione speciale a 4 ventose, per gestire in modo accurato ed efficiente le operazioni pick and place di fine linea di Meccanotecnica Umbra SpA per la produzione di tenute rivolte all’industria automotive.

Trasporto sicuro di latte granulare istantaneo con il conveyor piFLOW® di Piab
Polmlek Raciaz, produttore polacco di vari prodotti a base di latte, ha dovuto affrontare un problema di rottura dei granuli durante il trasporto del latte istantaneo nella linea di processo. Con il conveyor piFLOW® di Piab, l’azienda ha trovato la soluzione che stava cercando. Grazie all’impiego di un eiettore ad elevata portata, Polmlek Raciaz è stata in grado di regolare la velocità di trasporto per mantenere intatti i granuli.

Pallettizzazione automatica di tè freddo e succhi di frutta da una cella frigorifera
Nonostante la pallettizzazione sia una classica applicazione di automazione, effettuare questa operazione da una cella frigorifera che viene regolarmente trattata con acqua per mantenerla pulita, rappresenta una sfida particolare. Motion Controls Robotics ne è venuta a capo utilizzando la tecnologia del vuoto di Piab fornita da Neff Group Distributors.

Movimentazione corretta delle forme di formaggio
Il confezionamento delle forme di formaggio sottovuoto costituisce una delle principali sfide nell’automazione dell'industria casearia. Con l’aiuto delle ventose configurabili piGRIP® e degli eiettori ad elevate prestazioni di vuoto di Piab, il costruttore di macchine e impianti TGW Robotics GmbH ha sviluppato un gripper che garantisce un processo affidabile

Tradichem utilizza il conveyor Piab per miniaturizzare i principi attivi
La dimensione conta, soprattutto in mercati competitivi come quello farmaceutico e nutraceutico, per via della sua diretta incidenza sui costi. Il processo Hipering® brevettato da Tradichem si inserisce all’inizio della catena di produzione con la miniaturizzazione degli ingredienti. Grazie al conveyor piFLOW®p di Piab, questo processo brevettato viene alimentato costantemente, mantenendo così il livello di pressione richiesto.

Kora utilizza il conveyor piFLOW®p di Piab per il riempimento efficiente dei superfood
Cambi di prodotto semplici e rapidi, conformità agli standard alimentari e farmaceutici, ed elevata efficienza energetica per la conservazione sostenibile degli ingredienti. Per Kora, i conveyor di Piab sono il collegamento perfetto tra le varie fasi del processo. Perché soddisfano tutti i criteri definiti.

Piab movimenta microadditivi per alimenti per animali domestici e da allevamento nella soluzione Conberg
Sebbene i microadditivi siano una parte importante negli odierni alimenti per animali domestici e da allevamento, la loro quantità varia notevolmente in funzione del prodotto. Ciò rappresenta una sfida per l'automazione del trasporto dei microadditivi dalle stazioni di dosaggio al miscelatore. In Polonia, il system integrator Conberg ha sviluppato una soluzione efficace utilizzando il conveyor piFLOW®f di Piab.

Robominds chiama la nuova ventosa MX di Piab “Super ventosa”
L'ultimo prodotto di Piab si è guadagnato il soprannome assegnatogli da Robominds perché è in grado di sollevare qualsiasi cosa, indipendentemente dal materiale, dalla geometria o dalla struttura della superficie. Questa ventosa versatile e tuttofare è proprio ciò che mancava a Robominds per le sue soluzioni di prelievo per applicazioni e-commerce e produttori di prodotti complessi.

Movimentazione automatica di confezioni di fettine di formaggio di diversi formati, ad alte velocità di processo
Con l’impiego delle ventose piGRIP®, certificate per l’uso a contatto con alimenti, e dei generatori di vuoto COAX®, entrambi prodotti Piab, CAMA Group ha realizzato un impianto di confezionamento all’avanguardia che permette di manipolare ben 280 confezioni di fettine di formaggio al minuto.

Movimentazione automatica di confezioni di pasta
Con l’impiego di un solo gripper Kenos® KVGL di Piab, Selematic ha realizzato un impianto di incartonamento all’avanguardia, conseguendo una notevole riduzione di costi e un sensibile incremento di produttività nella manipolazione di diversi formati e differenti stratificazioni di pasta.

Movimentazione automatica dell’impiallacciato
Con l’aiuto del gripper Kenos KVG di Piab, Heinrich Kuper GmbH realizza sistemi di smistamento dell’impiallacciato. La sfida più grande è stata prelevare i fogli tagliati e forati, uno ad uno, con un sistema di presa a vuoto. La tecnologia del vuoto innovativa e regolabile in modo preciso di Piab rende possibile tale movimentazione

Visors protecting people against COVID-19 from Somtech are now handled with Piab components
The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.