Blog de Piab

Qu’est-ce que la manutention de poudres « de qualité alimentaire » – et qu’exige-t-elle ?
Découvrez ce que nécessite la manutention de poudres de qualité alimentaire, y compris les matériaux en contact alimentaire, la conception hygiénique, la propreté, le contrôle des allergènes et la prévention de la contamination croisée.

Argument économique pour une amélioration de la manutention de poudres alimentaires
Élaborer un argumentaire économique pour améliorer la manutention de poudres alimentaires en utilisant la sécurité, le contrôle des allergènes, la réduction des déchets, l’efficacité du nettoyage et l’impact sur le personnel.

Évaluation des solutions de manutention de poudres alimentaires
Comparez les solutions de manutention de poudres alimentaires en utilisant l’hygiène, le contrôle des allergènes, l’ergonomie, l’exposition à la poussière, la stabilité des processus et les efforts de nettoyage.

Manutention de poudres alimentaires : Réduire la souche et la perturbation des lignes
Découvrez comment la manutention manuelle de poudres alimentaires influence la sécurité des opérateurs, le contrôle de la poussière, l’hygiène, les allergènes et la stabilité des conduites dans la production alimentaire.

L’unité d’approvisionnement européenne du Groupe Piab déménage dans des installations modernes à Butzbach
Après 13 ans passés sur le site actuel, l’unité d’approvisionnement européenne (ESU) du Groupe Piab déménage dans des installations flambant neuves et ultramodernes à Butzbach, en Allemagne.

Fonctionnements sans PFAS : Élever le niveau pour une fabrication alimentaire durable
Piab lance des filtres sans PFAS et étudie tous les produits pour détecter la présence de PFAS, renforçant ainsi son engagement en faveur de la durabilité, de la sécurité et de la conformité réglementaire.

Joints détectables bleus pour une sécurité alimentaire avancée
Renforcez la sécurité alimentaire avec les nouveaux joints détectables en bleu de Piab pour piFLOW®f : faciles à repérer et détectables magnétiquement, ils aident à prévenir la contamination et simplifient la conformité dans la fabrication des aliments.

La Monitorisation des Filtres permet la Maintenance Préventive
Progrès durable dans le transport de poudres : favoriser l’efficacité des ressources et la réduction de la consommation d’énergie.

Industrie 4.0 Prêt ? N’oubliez pas vos flux secondaires manuels
L’Industrie 4.0 est à l’ordre du jour depuis un certain temps déjà, mais sa réalisation est bien loin de tout ce qui se trouve dans nos flux d’informations quotidiens.

Toujours en fonctionnement quatre décennies plus tard : une histoire de transporteurs qui durent
Pour célébrer les 70 ans de Piab, la division Transport pneumatique a lancé un concours afin de trouver le plus ancien transporteur pneumatique Piab toujours en fonctionnement. Et il a été trouvé...

La route difficile vers la simplicité
Notre service R&D travaille sur des solutions pour l’industrie 4.0 depuis 2017. J’ai rejoint l’équipe en 2020. Cela peut sembler discutable, mais...

Le choix du bon préhenseur cobot pour la manutention des cosmétiques
Pour l'industrie cosmétique, placer des produits dans des emballages destinés à un large éventail de partenaires de distribution différents est un véritable défi. Le préhenseur...

Risques ergonomiques dans l’industrie agroalimentaire et leur mode d’élimination
La chaîne de production alimentaire est dangereuse. Il est donc extrêmement important d’éviter...

Les risques encourus pour les voies respiratoires et la façon de les éliminer
Les transporteurs pneumatiques de Piab offrent une solution simple et hygiénique qui permet d’éliminer les risques encourus pour les voies respiratoires...

En Allemagne, la boulangerie industrielle Austerschmidt automatise la manipulation des graines avec les transporteurs pneumatiques Piab
Réduire la pénibilité du travail pour les employés et manipuler les produits avec plus de précautions sont les deux objectifs qui ont incité la boulangerie industrielle allemande Austerschmidt à automatiser le processus de manipulation des graines. Les transporteurs pneumatiques piFLOW®f se sont avérés être la solution idéale.

Un excellent moteur de motivation interne
Les entretiens X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX! Nicklas Holmgren – Responsable de la création de contenu, Département marketing – Depuis 5 ans chez Piab !

Nous ne copions pas les autres, nous les devançons
Les entretiens X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX ! Lennart Ryberg – Directeur mondial des produits, division de l’automatisation par le vide – Depuis 2 ans et demi chez Piab

Identifier les lacunes des besoins clients
Les entretiens X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX ! Johnny Skagersjö – Ingénieur d'application confirmé de la division automation et membre de l'équipe d'ingénierie et recherche, chez Piab depuis 2004

« Lagom » : pas le meilleur pour une chose en particulier, mais juste ce qu’il faut pour n’importe quoi
La série X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX ! Gustaf Wigren – Directeur de la technologie des produits, conception de systèmes, recherche et développement (R&D), division d’automatisation – Depuis 13 ans chez Piab

Plus la lèvre est fine, meilleure est la prise
La série X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX! Jonas Herrström – Ingénieur de conception confirmé, conception de systèmes, recherche et développement, division d’automatisation – Depuis 8 ans chez Piab

Un plus pour les amoureux des fraisiers
Grâce à la combinaison d’outils de transport, de préhension et de levage de Piab, les fraisiers peuvent être réalisés rapidement et emballés en toute sécurité pour le transport.