Piab presenta la piCLASSIC™ Neo: un nuevo avance en tecnología de vacío moderna y sostenible

Publicado 13/5/2025
Piab presenta la piCLASSIC™ Neo: un nuevo avance en tecnología de vacío moderna y sostenible

Piab anuncia con orgullo el lanzamiento de la piCLASSIC™ Neo, el último avance de su ampliamente reconocida bomba de vacío piCLASSIC™. Diseñadas para dar respuesta a las cambiantes demandas de las industrias más modernas, las variantes de la piCLASSIC™ Neo combinan eficiencia, adaptabilidad y sostenibilidad, con lo que marcan un nuevo punto de referencia en la tecnología de vacío.

La piCLASSIC™ Neo se basa en el éxito demostrado de su predecesora y ofrece un alto rendimiento y fiabilidad en que confían muchas industrias desde hace tiempo, a la vez que minimiza el impacto medioambiental. Con un diseño que le resultará familiar, pero mejorado y más moderno (patente internacional en trámite), las empresas pueden integrar fácilmente la piCLASSIC Neo, incluidos los que ya estén usando la piCLASSIC. El nuevo diseño del eyector multietapa COAX®, basado en la innovadora tecnología COAX® de Piab, es idóneo para afrontar cualquier reto de vacío. Si se tienen en cuenta además las nuevas características de ahorro energético, disponibles tanto para aplicaciones con fugas o selladas, los fabricantes pueden minimizar las emisiones de alcance 2 y los costes relacionados con la energía.

Esta bomba de vacío accionada por aire se ofrece en dos variantes: piCLASSIC™ Neo, la variante estándar, con todos los puertos accesibles desde un lado y piCLASSIC™ Neo Inline, con la dirección de escape opuesta al puerto de vacío, lo que permite, por ejemplo, el montaje encastrado directamente en los perfiles. El diseño en línea es especialmente adecuado para aplicaciones robóticas y de herramientas de final de brazo (EOAT), lo que facilita la integración de equipos.

Rapidez de instalación y fácil mantenimiento

La piCLASSIC™ Neo es idónea para líneas de envasado de alta velocidad, fabricación electrónica de alta precisión, producción segura de automóviles o aplicaciones industriales en general. Está diseñada para integrarse sin esfuerzo en diversos sectores gracias a sus muchas posibilidades de configuración, interfaces de instalación y accesorios.

Además, la piCLASSIC™ Neo está diseñada para agilizar el mantenimiento y ofrece una fiabilidad duradera. Los componentes clave son fácilmente accesibles gracias a su diseño innovador y modular, lo que simplifica las tareas de mantenimiento y reparación, además de reducir los tiempos de inactividad para mantener las operaciones funcionando sin problemas. Hay disponibles todo tipo de accesorios y posibilidades de actualización para garantizar una larga vida útil, así como adaptabilidad a las aplicaciones actuales y futuras.

“Al ser fácil de instalar y mantener, la piCLASSIC™ Neo favorece la eficiencia operativa para un amplio conjunto de aplicaciones industriales”, afirma Christina Storckenfeldt, Product Manager de la división Vacuum Automation de Piab AB.

La eficiencia energética y la sostenibilidad son fundamentales

A medida que las industrias de todo el mundo dirigen sus esfuerzos hacia una fabricación más responsable con el medio ambiente, la piCLASSIC™ Neo lidera ese camino con un diseño basado en la sostenibilidad. Se ha diseñado siguiendo los principios del diseño ecológico, lo que da como resultado una reducción de hasta un 58 % en emisiones de CO2 de principio a fin en comparación con su predecesora*.

La piCLASSIC™ Neo está fabricada con materiales sostenibles de primera calidad (de base biológica o reciclados) para los componentes de plástico y diseñada para aprovechar al máximo el uso del material sin comprometer su durabilidad ni su solidez.
Más allá del propio diseño de la bomba, la eficiencia energética es el núcleo de la piCLASSIC™ Neo. Con características opcionales de ahorro energético (piSAVE® ESS o piSAVE® ESL), las empresas podrán minimizar el consumo de aire y reducir los costes operativos. Esto garantiza un enfoque más eficiente y responsable de las soluciones de vacío cuando se manipulan materiales sellados o con fugas. Los usuarios pueden lograr capacidades de vacío de primera categoría, a la vez que reducen el impacto medioambiental mientras avanzan hacia procesos de fabricación armonizados con los objetivos de sostenibilidad globales.

“Hemos diseñado la piCLASSIC™ Neo para adaptarse no solo a las demandas de los actuales procesos de fabricación, sino también a los del futuro, facilitando a los fabricantes dar un paso sencillo hacia procesos de producción más sostenibles”, continúa Christina Storckenfeldt.

Diseñada para el futuro de la automatización

La familia piCLASSIC™ Neo aporta hoy las soluciones para los crecientes retos de la automatización y la robótica del futuro. Diseñada para el cambiante panorama de la fabricación, esta bomba de vacío es fácil de instalar, fácil de mantener y altamente adaptable. Facilita a las empresas mejorar la eficiencia, reducir los tiempos de inactividad y permanecer ágiles en un entorno industrial en constante cambio.

* Informe LCA - piCLASSIC™ Neo


Compartir artículo