Что такое аддитивное производство?
Аддитивное производство (АМ), также известное как 3D-печать, генеративное производство или быстрое прототипирование — это всеобъемлющий термин для любого производственного процесса, в котором материал наносится слой за слоем для создания трехмерных объектов (заготовок).
Аддитивное производство (3D-печать) может использоваться не только для создания прототипов и производства, но и в промышленности для создания моделей и исследований для производства моделей, шаблонов, инструментов и конечных продуктов, а также для личного использования. Другие области применения — строительство, искусство и медицина.
Автоматизация погрузки, разгрузки и транспортировки порошков
Учитывая высокие темпы роста и расширяющиеся возможности в отрасли аддитивного производства, автоматизация процессов погрузки, разгрузки и транспортировки порошков является ключевым фактором для внедрения этой технологии в качестве стандартного производственного процесса. Хотя она устанавливает новые стандарты в реализации продукции, многие технологические операции по-прежнему выполняются вручную. В частности, речь идет о загрузке производственного оборудования соответствующим пластиковым или металлическим порошком. Кроме того, использование технологий вакуумной транспортировки может способствовать защите людей, продукции и окружающей среды.
Область применения
Как правило, операторы загружают принтеры, просеиватели или бункеры вручную. Поэтому этот процесс в значительной степени зависит от ручного труда и подвергает работника воздействию опасной металлической пыли и поднятию тяжестей. Кроме того, не так уж это легко извлекать весь металлический порошок из барабана/ванны. В результате, потери порошка приводят к дорогостоящим технологическим отходам. Автоматизация данного процесса позволяет повысить производительность, безопасность сотрудников и эргономичность рабочей среды.
В компании Piab мы разделяем этот процесс на 3 типа аддитивного производства с использованием металлического порошка:
Наполнение 3D-принтера металлическим порошком
На этом этапе вакуумные конвейеры Piab забирают новый или использованный металлический порошок непосредственно из просеивателя/металлического барабана или бункера и подают его в принтер. Забор можно также производить непосредственно из расширительного бачка.
Наполнение просеивателя или бункера металлическим порошком
Вакуумные конвейеры Piab могут загружать просеиватель или бункер непосредственно из барабана/ванны оригинального производителя, когда требуется предварительный отсев, или извлекать металлический порошок из расширительного бачка 3D-принтера. Конвейеры могут быть интегрированы в портативные решения для просеивания благодаря простоте сборки и легкости, что позволяет использовать одно и то же решение для транспортировки и просеивания, которое уже применяется для принтеров.
Извлечение металлического порошка из принтера
Металлические порошки дороги и опасны, поэтому правильное их извлечение из принтера имеет решающее значение. Вакуумные конвейеры piFLOW® компании Piab могут транспортировать металлический порошок от принтера до просеивателя или барабана/емкости оригинального производителя по закрытой системе, что повышает производительность и обеспечивает безопасность работников. Предусмотрена возможность извлечения металлического порошка из расширительного бункера и изготовления печатной формы непосредственно из принтера или с помощью подающей трубки Piab.
Идеальные вакуумные конвейеры для аддитивного производства
Благодаря нашему богатому опыту в области погрузки-разгрузки и транспортировки материалов вакуумные конвейеры Piab уже давно стали эффективным решением для технологического процесса аддитивного производства. Тем не менее, эволюция нашего ассортимента продукции позволяет повысить уровень индивидуализации. Компания Piab разработала три различные конфигурации изделия в зависимости от типа изделия и требований к транспортировке специально для аддитивного производства, производителей оригинального оборудования, изготовителей и поставщиков порошков. Конвейеры премиум-класса Piab оснащены корпусом из нержавеющей стали (ASTM 316L) и запатентованной и высокоэффективной вакуумной технологией COAX® компании Piab. Они прошли сертификацию на соответствие стандарту ATEX по пылегазозащищенности и имеют встроенную автоматическую систему очистки фильтра. Компания Piab провела собственные испытания различных металлов и сплавов, которые показали, что наши вакуумные конвейеры могут транспортировать порошки с насыпной плотностью 8 кг/литр [500 фунтов/фут3] с впечатляющей пропускной способностью.
Работая с различными технологиями аддитивного производства, такими как технология расплавления материала в заранее сформированном слое, включая струйную печать связующим веществом и лазерное спекание, Piab предлагает максимальную гибкость в интеграции автоматизированных решений по вакуумной транспортировке в любой производственный процесс с использованием порошков.
Мы являемся для вас связующим звеном для обеспечения безопасной индустриализации вашего аддитивного производства!
Просто нажмите на изображения изделий, чтобы узнать больше!
Piab — ваш стабильный и надежный партнер
В дополнение к вакуумной и подъемной автоматике вакуумная транспортировка является основным направлением деятельности компании Piab, которое сосредоточено исключительно на транспортировке и перемещении порошков и сыпучих материалов, транспортировке требующих бережного обращения порошков и гранул для фармацевтической, пищевой и химической промышленности, а также все чаще для технологического процесса аддитивного производства.
Имея центры по применению и индивидуализации в США, Германии, Сингапуре и штаб-квартиру в Швеции, мы предлагаем индивидуальную поддержку и испытания для вашего конкретного материала, чтобы помочь вам сконфигурировать наиболее оптимальное решение для вашего технологического процесса. Кроме того, наши офисы во Франции, Польше, Испании, Великобритании, Бразилии и Китае предлагают испытательную базу для широкого спектра решений Piab для вакуумной транспортировки. Они готовы помочь вам, используя свой богатый опыт и ноу-хау. Мы найдем способ для создания наилучшего решения в любом масштабе.
Поделитесь с нами своими заботами по организации работы с порошками и посмотрите, на что мы способны!
Воспользуйтесь ссылками!
Заполнение просеивателя или бункера металлическим порошком
Извлечение металлического порошка из принтера
Подробнее о предложении Piab для аддитивного производства с использованием металлического порошка: Загрузите рекламный проспект изделий piFLOW®!