News

84 статей
piab compact10e
01.11.2020

Piab добавляет COMPACT10E к комплексу компактных насосов

Комплекс компактных насосов компании Piab теперь расширен за счет нового альтернативного решения COMPACT10E, которое дополнит комплекс насосов меньшего размера (10 мм).

Electrical Control Unit ECU-15
01.09.2020

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piab продолжает разработку программного обеспечения для программной платформы piFLOW®p SMART, ориентированную на простоту использования и улучшенную/добавленную функциональность

piSOFTGRIP® 30-3
01.09.2020

Piab расширяет свой комплекс устройств pi-SOFTGRIP® новой позицией — piSOFTGRIP® 30-3

Компания Piab с гордостью представляет новое, мягкое захватное устройство piSOFTGRIP® меньшего размера, разработанное специально для пищевой/шоколадной промышленности.

piFLOW®p SMART system
01.09.2020

Электрический контроллер ECU-15- piFLOW®

Новая программная платформа для ECU-15 и ECU-15S может быть легко обновлена с помощью новых версий программного обеспечения с добавлением новых функций в будущем.

Bellows flat friction cup BFFT60P-2
30.06.2020

Piab добавляет новый размер к семейству сильфонных плоских присосок повышенного трения

Расширяя и без того впечатляющий ассортимент, компания Piab дополняет свою линейку сильфонных плоских присосок с повышенным коэффициентом трения новой присоской диаметром 60 мм.

Rectangular Bellows cups
31.05.2020

Piab добавляет три новых размера к семейству прямоугольных сильфонов

Компания Piab расширяет свой ассортимент прямоугольных сильфонных присосок двумя новыми присосками с дополнительным сильфоном (RBL20x45, RBL30x55) и совершенно новой «квадратной» присоской RBL60x60.

piCOBOT® fanuc
31.05.2020

piCOBOT® доступен в конфигурации "включай и работай" для роботов Fanuc CR4/CR7

С помощью удобного онлайн-инструмента конфигурирования клиенты компании Piab теперь могут задавать параметры, позволяющие специфицировать piCOBOT® для роботов Fanuc CR4 и CR7.

Kenos® KVG60
31.05.2020

Система захвата Kenos® KVG60 теперь доступна в конфигурации с вакуумными присосками Piab

С помощью нового конфигуратора от компании Piab можно легко и быстро создать цифровую систему захвата KVG60, оснащенную устройством генерации вакуума, а также вакуумными присосками и клапанами управления потоком Piab.

Bag gripper from Piab
27.04.2020

Три новых устройства для захвата мешков, предназначенные для роботов

Компания Piab предлагает широкий ассортимент рабочих органов (EOAT) для промышленной роботизированной загрузки и разгрузки поддонов, которые представлены на нашем веб-сайте.

31.03.2020

Introducing the piFLOW®i/f 28L vacuum conveyor

Piab is extending the piFLOW®i/f family range with a new vacuum conveyor that allows for larger batch volume.

piFLOW®fc vacuum conveyor
01.03.2020

Introducing the mid-range piFLOW®fc vacuum conveyor

Chocolates, cookies, crisps and coffee but also certain chemicals – the piFLOW®fc vacuum conveyor handles all.

Brilliant Awards logo
11.02.2020

Piab awarded ”Employer of the Year”!

We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

piCOMPACT®23 SMART
21.01.2020

Digitizing vacuum generation enables predictive maintenance of robotic handling systems

Piab has upgraded its flagship product – the piCOMPACT® vacuum ejector series – to support Industry 4.0 functionality.

Piab’s vacuum conveying Changeover Champion
01.09.2019

Чемпион по переходам вакуумной транспортировки Piab

Новый, уникальный вакуумный конвейер с машинным самообучением piFLOW®p SMART выводит вакуумную транспортировку на новый уровень.

B-cups family with B65 bellows suction cup
23.06.2019

Piab расширяет ассортимент сильфонных присосок, предлагая новинки размером 65 мм

Расширяя богатый ассортимент присосок широкого назначения, Piab теперь предлагает линию сильфонных присосок диаметром 65 мм.

piSOFTGRIP® lifting a tomato
10.06.2019

piSOFTGRIP® деликатен с маракуйей

Продолжая повышать уровень автоматизации пищевой промышленности, Piab представляет новый мягкий вакуумный захват. - piSOFTGRIP®.

piFLOW®p SMART changeover champion
04.06.2019

Чемпион по переходам

Переходите с одного транспортируемого материала на другой в течение 10 минут, а не 1 часа. piFLOW®p SMART предлагает шестикратное ускорение переходов.

B-cups family with B90 bellows suction cup
03.06.2019

Piab расширяет ассортимент сильфонных присосок, предлагая новинки размером 90 мм

Расширяя богатый ассортимент присосок широкого назначения, Piab теперь предлагает линию сильфонных присосок диаметром 90 мм.

piFLOW®p SMART vacuum conveyor
11.04.2019

Safe powder handling for additive manufacturing

Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.

Bag Grippers for palletizing
04.04.2019

Сверхпрочные захваты для палетирования мешков

Piab представляет инновационные рабочие инструменты грузоподъемностью 25 и 50 кг для палетирования широкого ассортимента продукции.

Handling fruit with Piabs new soft gripper - piSOFTGRIP®
29.03.2019

Продолжая повышать уровень автоматизации пищевой промышленности, Piab представляет новый мягкий вакуумный захват

piSOFTGRIP® - Экономически эффективное решение для работы с хрупкими и труднодоступными предметами.