Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor. Leve-me ao novo site!
No mundo extremamente competitivo da fabricação de automóveis, a equipe de produção estava sendo forçada a operar as prensas de transferência em velocidades mais altas para aumentar a produção. O metal em chapa é transportado através de uma prensa ou série de prensas e formado em um painel ou peça automotiva. As ventosas são usadas para primeiro carregar e, em seguida, transferir as chapas de uma prensa para outra. Devido à necessidade de maior capacidade, as peças estavam caindo das ventosas, pois a potência de retenção das ventosas não era suficiente. A velocidade era de 8 a 8,5 cursos por minuto e a administração queria que a velocidade aumentasse para 10-11 cursos por minuto. A capacidade de operar em velocidades mais altas permitiria que a instalação aceitasse trabalhos adicionais. Se a Piab pudesse encontrar uma solução, a administração nos adicionaria à Especificação de Estampagem e possivelmente forçaria as construtoras de ferramentas a usar Piab.
A Piab foi capaz de demonstrar para o fabricante de automóveis no laboratório de testes que as ventosas de fricção DURAFLEX® retêm mais firmemente do que as ventosas que estavam sendo usadas. Após analisar os resultados laboratoriais, eles adicionaram as ventosas de ficção a uma de suas linhas em uma das prensas. Isso permitiu que eles aumentassem a velocidade da prensa de 8,5 a 10 cursos por minuto. A administração corporativa e a da instalação estão monitorando continuamente os resultados.
O fabricante de automóveis agora consegue aumentar as velocidades das prensas sem deixar cair peças por meio da maior força das ventosas de fricção DURAFLEX®. Agora é possível alcançar ciclos de menor duração. Os trabalhos em uma linha têm uma média de €43/peça. Baseando-se nos números de 8 para 10 cursos por minuto, eles conseguem realizar 600 peças por hora versus 480, uma diferença de 120 peças por hora. Isso significa €5.200 de peças extras por hora, tornando o uso das ventosas de fricção da Piab muito valioso.