블로그: 하이힐을 신고 건식재를 운반해도 안전할 지, 과연 가능하긴 할까요?

하이힐을 신고 작업장 안을 돌아 다니거나 작업대에 서는 행동은 결코 권하지 않습니다. 제조업에 임할 때는 항상 안전이 최우선입니다. 그렇다고 하이힐 신기를 좋아한다면 제조업을 꼭 멀리해야 한다는 의미일까요? 자동화 및 인더스트리 4.0 덕택에 이것은 더 이상 사실이 아닙니다.
인더스트리 4.0은 지금까지 오랫동안 경영진들이 다루었던 의제였지만, 실상에서는 우리가 보고 논의되고 있는 것과는 거리가 멉니다. 오늘날, 진공 이송 사업의 약 50%는 고객이 재료(버킷 또는 컨테이너 담당 운영 직원이 운반하는 시드, 분말 또는 조각)를 수작업으로 취급하는 프로세스를 진공 이송 기술을 기반으로 한 자동화 프로세스로 변환할 수 있도록 지원함으로써 수익을 냅니다. 말린 알부터 분무 금속, 두통약에 이르기까지 분말 또는 조각 형태의 건식재를 진공 컨베이어로 운송할 수 있습니다. 인더스트리 4.0이라는 여정에서 이 첫 단계는 고객의 생산성과 안전성을 대폭 개선했습니다. 가장 최근 출시된 piFLOW®p SMART는 이러한 산업 혁신의 다음 단계를 대표합니다. 이 최신 제품과 함께 자동화는 더욱 발전되고 있습니다.
머신 러닝의 도입으로 "단 몇 회의 주기만 지나면, piFLOW®p SMART는 자신이 다루는 재료의 유형을 파악하고 재료 이송 방법을 최적화하기 위해 스스로 모든 설정을 자동 조정하기 때문에, 작업자가 재료의 여러 뭉치에 대한 설정을 일일이 다시 조정하지 않아도 됩니다. piFLOW®p SMART는 숙련된 운전자가 할 수 있는 것보다 더 높은 정확도를 가지고 고객에게 최상의 경험을 안겨줄 것입니다.
첫 단계에서는 작업자가 수동 운반 작업으로부터 전혀 멀어지게 하였고, 이제는 컨베이어가 스스로를 조정하게 함으로써 작업자가 수동으로 컨베이어를 조정하지 않아도 되는 단계로 향하고 있습니다. 결과적으로, 하이힐을 신어도 생산 라인으로부터 안전한 거리에서 터치스크린으로 재료 흐름 효율도 확인하면서 건식재를 안전하게 운반할 수 있게 된 시대가 온 것입니다.