急速に進化する化学品製造の分野では、工程効率と安全が極めて重要です。化学品配合の複雑さが増し、厳格な規制環境下において、メーカーは品質を損なうことなく円滑な操作を保証する高度なソリューションを求めています。ピアブは、化学品の生産における独自の要件に合わせてカスタマイズされた特殊な真空搬送ソリューションを提供しています。

よくある質問

 


金属積層造形(3Dプリント)

化学品製造における課題


化学品製造部門は、生産性と効率性に影響を与える数多くの課題に直面しています。特に、原料や配合の多様性は、様々な処理要件につながる可能性があり、高度な適応性を備えた設備が求められます。危険物質の取り扱いは、有毒物質への曝露や製造中の流出・漏洩の危険性など、重大な安全リスクを伴います。また、安全性と環境への影響に関する規制が厳格化しているため、製造業者は製造のあらゆる段階でコンプライアンスを確保できる堅牢なシステムを導入する必要があります。


これらの課題に対処するためにピアブの真空技術を統合することで、高い安全と効率の標準を維持しながら競争優位性を維持することを目指すメーカーを支援できます。

ピアブとともに選択肢を探りましょう。

個別のコンサルテーションを受けましょう。

お問い合わせ

化学品製造工程におけるピアブバキュームコンベア

 

洗剤の生産ラインを向上させる

ピアブは、酵素および酵素含有混合粉末の速度制御された高密度相搬送を専門としています。この方法は、デリケートな酵素を損傷することなく、搬送速度を最適化します。

酵素は現代の洗剤配合において重要な役割を果たし、化学反応を触媒として汚れやシミを効果的に分解するタンパク質として機能し、それによって洗浄性能を高めます。

しかし、酵素の粉塵やエアロゾルの吸入は、呼吸器アレルギーを引き起こす可能性があります。粉塵にさらされることを減らすため、酵素は密閉されたシステムで搬送され、汚染のリスクを最小限に抑え、従業員の安全を確保します。ピアブの高効率ULPAフィルターを使用して、最高レベルの空気清浄度を確保できます。酵素だけでなく、他の粉末または顆粒状の成分も、最終的な錠剤と同様に、ピアブのバキュームコンベアで搬送できます。

 

 

乾燥剤の製造とシリカゲルの搬送

乾燥剤の製造市場は、食品、医薬品、消費財、および電子部品市場における世界中のエンドユーザーにサービスを提供しています。乾燥剤は、製品を乾燥状態に保ち、湿気/湿度から保護するために、水分/水を吸収するのに使用されます。

ピアブの密閉型真空搬送システムは、乾燥剤の包装工程で小袋が充填される際に主に使用されます。

 

産業用水処理システムのサポート

水処理では、不純物、汚染物質、微生物を除去または中和することで水を浄化するために、様々な化学薬品が使用されます。以下の原料を扱う場合、工程の一部を自動化できます。

  • ミョウバン(硫酸アルミニウム) - 凝集剤として使用され、浮遊粒子を凝集させて除去します。
  • 次亜塩素酸カルシウム - 消毒およびバクテリアや藻類を除去するために使用されます。
  • 塩化第二鉄 - 浮遊固形物とリン酸塩を除去するために使用される別の凝集剤です。
  • 炭酸水素ナトリウム - pH調整およびアルカリ度制御に使用されます。

 

珪藻土の取り扱い

害虫駆除において、珪藻土は天然の殺虫剤として使用されますが、濾過システムなど、他の分野や産業でも使用されています。珪藻土の軽量な粒子は容易に流れ、ピアブバキュームコンベアの密閉システムは、その粉塵への暴露を最小限に抑えることで職場の安全性を高めます。

 

その他の粉末、顆粒、小さな部品の穏やかな搬送

化学製品を生産する際に搬送される他の原料には、酸、ギ酸ナトリウム、塩素酸ナトリウムなどがあり、これらは一般的にミキサーやブレンダーに供給されます。

流動性のある粉体や顆粒は、バキュームコンベアで搬送するのが最適です。ピアブのコンベアが優れた性能を発揮する例としては、塩素、ポリビニルアルコール、水酸化マグネシウム、石灰、顔料、活性炭、カーボンブラック、肥料などが挙げられます。

化学品製造のためのピアブのバキュームコンベアで安全な労働環境を確保

ピアブのバキュームコンベアが化学品製造工程内に設置される典型的なアプリケーションは、粉末状の原料や添加物をブレンダーやミキサーに供給することです。それらはまた、反応器や貯蔵タンクに供給し、完成品を包装機に、洗剤粉末をコンパクター(打錠機)に供給することもでき、最終的に、こぼれる可能性を減らすために、包装および打錠工程からの製品回収を行います。

タンクや反応器への充填は、しばしば蒸気をリリースし、それが搬送される粉末状の原料に影響を与えます。ピアブのソリューションは、蒸気の影響を最小限に抑え、その密閉設計のおかげで、湿気が搬送ユニット内に上昇することはありません。

化学業界向けバキュームコンベア

ピアブによる化学薬品搬送のメリット

ピアブの真空搬送システムは、化学品製造におけるいくつかの課題に対し、多用途で効率的なソリューションを提供し、より安全な操作と高い製品品質を保証します。

より高い安全のための密閉性の高いシステム

ピアブの化学品コンベアは、密閉性の高いシステムとして設計されています。密閉ループ設計を利用することで、外部環境との接触を効果的に最小限に抑え、汚染のリスクを大幅に低減します。

 

効率の向上

搬送工程を合理化することで、ピアブは化学品メーカーがワークフローを最適化することを可能にし、その結果、生産性の向上とダウンタイムの削減につながります。

 

様々なアプリケーションに適しています

ピアブのソリューションは、化学業界内の様々なアプリケーションに適用可能で、幅広い化学物質(材質)や配合に対応します。

 

安定した搬送流量、廃棄物の削減:真空搬送に関する知見を購読する

登録することにより、ピアブのプライバシーポリシーに同意し、ピアブからの月刊マーケティングメールを受け取ることに同意したものとみなされます。いつでも登録解除できます。

仕事用メールアドレスを入力してください。

化学製品製造用バキュームコンベアに関するお客様の声

粉体搬送ラインで粉体を搬送することは、万が一の事故で電気パルスが粉塵爆発を引き起こす可能性があるため、大きな潜在的危険を伴います。ピアブは電気ではなく真空を利用した唯一のソリューションを提供していたため、ピアブを見つけた後は、すぐに決断することができました。
 

スヴェルケル・ポールソン氏、家族経営の洗剤製造者、Weba Kemi(ピアブのバキュームコンベアを40年間(そして現在も)使用)。

彼らのストーリーをさらに読む

 

理想的な搬送装置の選択をサポートします!

お客様の原料や製品に何が適用されるかご確認ください!フォームにご記入ください。当社エンジニアがお客様にぴったりのアドバイスを無料で提供いたします。また、他の技術との比較を行い、お客様のニーズにぴったりのソリューションを見つけます。

国
Piabからの最新ニュースをメールで受け取りたい