All News

164 記事
PiabのBX35P DURAFLEX®製サクションカップ搭載グリッパーを使用した開いた箱のパレタイジング作業
2022/10/13

食品業界における箱のパレタイジング作業のオートメーション化

リップとボディの硬度が異なるDURAFLEX®製 BXサクションカップとPiabのCOAX®真空発生技術を組み合わせることで、Tradicional Panadera社は様々な種類のカートンのパレタイジングを単一のグリッパーで処理することが可能になりました。

piCOBOT®Lサ
2022/10/04

Piabの新製品 piCOBOT®L バキュームポンプユニットは、より少ない労力で、効率的な吊り上げを実現します

最大16kgの吊り上げ能力を持つpiCOBOT®Lは、次のようなケースにおいて特に魅力的な製品です。

ヨハン・ジョンソン(バキュームコンベア部門 設計エンジニア)
2022/10/03

複雑な作業の簡素化

当社の研究開発部門が、インダストリー4.0(第4次産業革命)に資するソリューション技術の開発に着手したのは2017年で、私は2020年に配属されました。議論の余地はあるでしょうが・・・

新しいバキュームコンベア製品シリーズ、piFLOW® バッチ容量最適化
2022/09/26

Piabの新しい製品シリーズで粉体の自動搬送を簡単導入

粉体や顆粒、微粒子の真空搬送ソリューションは導入が容易で、効率性に優れ、かつ持続可能でなければなりません。製造施設を進化させ続けるPiabの...

PiabのKenos®KVG120グリッパーを4つ使用するマニピュレーターが原木ランナーのレイヤーのハンドリングを可能にしています。
2022/09/20

ストラッピングシステムにおけるフレキシブルかつ効率的な原木ランナーのハンドリング

Officina Meccanica Sestese株式会社は、PiabのKenos® KVGグリッパーを使用し、エンドライン用包装機の設計・製造に成功しました。この機械は、東南ヨーロッパの家具部品製造のリーディングカンパニーに導入されました。

Minges Coffee Roasters社のPiabバキュームコンベア
2022/09/16

Minges Coffee Roasters社、Piabバキュームコンベアの恩恵を受けコーヒーを楽しむ

Minges Coffee Roasters社がお届けするコーヒーカプセルとポッドは、PiabのpiFLOW®fによって簡単に充填されています…

PiabのB52XPサクションカップを装備したCob-Solutionsでのボックスエレクタ―
2022/09/10

物流現場におけるカートン組み立ての生産性向上

Cob-Solutionは、PiabのB52XPサクションカップとpiCOMPACT23 SMARTポンプを使用し、Eコマースに投資し欧州全体で販売活動をしているシチリアの動物薬局、Rao Farmaceutici社向けにダンボール箱のピッキングおよびオープニング処理するシステムを設計、開発しました。

Mini Cobotグリッパー(MCG)
2022/07/07

ドリームチーム:WyzoサイドボットとPiabの超軽量Mini Cobotグリッパー(MCG)の組み合わせ

Wyzoサイドボットの最大可搬重量は1kgであるため、グリッパーの重さは重要です。そこで、Piabの非常に軽量な270gのMini Cobotグリッパー(MCG)は最適です。

PiabのMini Cobotグリッパー(MCG)
2022/06/14

PiabのMini Cobotグリッパー(MCG)- 小型でパワフル!

重さわずか270gのMCGは、非常に軽量な協働ロボット用グリッパーです。最大5kgのワークを持ち上げることができます...

Piabの協働ロボットパレタイジングツール(CPT)
2022/05/27

Piabの協働ロボットパレタイジングツール(CPT)は、1日あたりのパレット輸送数の増加に貢献します

CPTはスマートでコンパクトな協働ロボット用グリッパーです。そのマルチゾーングリッパーサーフェスは、複数の箱をピッキング...

サクションカップアクセサリー
2022/05/24

Piabサクションカップアクセサリーのラインナップがさらに充実

3種類の新しいアタッチメントオプションで、Piabは最適なハンドリングシステムソリューション構築に向けたEOAT設計の可能性をさらに広げる...

Pサクションカップ
2022/05/24

Piab、ラバーストリップサクションカップ「Pシリーズ」を発売

Piabは、粗いテクスチャー加工の表面に対応するサクションカップを開発しました...

ベローズ・ポリウレタンサクションカップシリーズ B150PおよびB200P
2022/05/10

ベローズ・ポリウレタンサクションカップシリーズに新しいサイズが加わりました。B150PおよびB200P

ベローズ・ポリウレタン(BP)サクションカップは、ショートベローズで高さの異なるワークをハンドリングするのに適しています...

BGXサクションカップは、薄くて破れやすい袋物のピッキングに最適です。
2022/05/03

薄い袋物を安全かつ簡単にピッキング・ハンドリング

各業界で使用されている袋は、ますます薄く、破れやすくなってきており、慎重に扱う必要があります。お陰で・・・

イントラロジスティクスのためのSINA真空オートメーション化のコンセプト
2022/04/05

イントラロジスティクスの刷新

個々のラインでの、入庫品から、完成し、さらに納品されてキッティングされた物まで、イントラロジスティクスあるいは資材ハンドリングをオートメーション化する、ユニークでスマートなソリューションが生まれました…

Piabの試料分離用真空ポンプLab Vac
2022/03/29

Piabの真空技術で試料の分離が容易に

試料の分離は、化学実験室で研究を進める中で定期的に行われる作業です。PiabのLab Vac真空ポンプを使用すると…

缶を吊り上げるPiab Kenos®エリアグリッパー
2022/03/17

Piabの効率的なパレタイジングソリューションにより、缶製品を素早く出荷

PiabのKenos®エリアグリッパーを使うことで食品缶・飲料缶のパレタイジングプロセスの時間が、大きく…

Tecno Pack SpAが開発した包装用グリッパーシステムに搭載されたPiabサクションカップ
2022/03/03

Piabの真空技術を活用して、ビスケットパックを自動ハンドリング

Tecno Pack SpAは、自社で設計・開発したグリッパーに、Piabのサクションカップとバキュームポンプを採用しました。

PiabのKenos KCSグリッパーは、幅広いワークを搬送できます。これは、化粧品産業において重要な要素です。
2022/02/16

化粧品の搬送に適した協働ロボット用グリッパーの選択

化粧品産業にとって、幅広いチャネルパートナーに合わせて各製品を梱包するのは決して容易ではありません...

dm配送センターで、Piabサクションカップが使用されています
2022/02/08

dm配送センターで、Piabサクションカップが使用されています

dmは現在ヨーロッパで最大のドラッグストアです。ドイツのヴァイラースヴィストにある配送センターは、2009年に操業を開始しました。ここでは、毎日平均3,500枚の荷物が積まれたパレットが配送されます。パレットに積まれている荷物の多くが、PiabのDURAFLEXサクションカップ「BX52P」を採用した機械によってデパレタイズされ、オーダーピッキングチェーンに運ばれています。サクションカップは非常に頑丈で、しっかりとワークを保持するため高速サイクルを可能にします。

piSOFTGRIP® 100-4ソフト真空グリッパー
2022/02/01

シリーズ最大サイズ、piSOFTGRIP®100-4を発売。

Piabは食品産業でのオートメーションを念頭に特別に開発した新しい大型ソフトグリッパーを自信を持ってご紹介いたします…