All News

164 記事
積層造形(3Dプリント)をより持続可能で効率的にするパートナーシップで、Piabのフロリス・ロウとHöganäsのケネット・アルムクヴィスト氏が握手
2022/01/26

HöganäsとPiabのパートナーシップでは、積層造形(3Dプリント)をより持続可能で効率的にすることを目指しています

HöganäsとPiabは、それぞれの専門領域を活用するためにパートナーシップを組みました。その目標は…

Forvet のガラスハンドリングシステム
2021/11/16

Piabの真空技術による、ガラス板の安全な自動ハンドリング

Forvet SpAは、さまざまなサイズのガラス板をハンドリングすることができるEOATを開発しました。

piFLOW®am
2021/11/11

新型バキュームコンベア「piFLOW®am」を発売

piFLOW®amは、積層造形(3Dプリント)業界のOEMメーカー様のご要望に応じて設計された、小型のバキュームコンベアです。

Piabのソリューションで怪我の危険性を排除する
2021/11/04

怪我の危険性を排除するには

粉体搬送のオートメーション化により、作業におけるリスクを大幅に減らし、エルゴノミックで適切な労働条件を実現します…。

Piabの6本パック用グリッパー
2021/11/03

新製品 - 6本パック飲料を自動ハンドリングするグリッパー

Piabの新しいグリッパーを使用することで、厚紙に梱包された6本パックの飲料製品を自動的かつ優しく取り扱うことができ...

呼吸器系への危険有害性の排除
2021/11/02

呼吸器系への危険有害性を排除するには

Piabのバキュームコンベアにより、呼吸器への危険有害性を容易に、かつ衛生的に取除くことができます…

Go社ソリューションでのPiab Kenosグリッパーによる家具部品の搬送
2021/10/26

PiabのKenos真空グリッパーで、家具部品を搬送

ヘンモール所在の機械メーカーGO社では、家具部品のパレタイズ、デパレタイズだけでなく、パレット自体もハンドリングできるグリッパーを探し求めていました。この課題は、PiabのKenos® KVG 700グリッパーで解決できました。

砂糖用コンベヤー
2021/10/19

PiabのpiFLOW®pバキュームコンベアで清潔に搬送した砂糖を提供

製品の品質向上とロス削減のためにインドの大手メーカーM. B. Sugarは...

PiabのpiCOMPACTはニプロ社で必要とされる真空性能を提供します。
2021/09/28

piCOMPACT®は、ニプロ社のガラス製医薬品容器の生産に必要な真空性能を提供しています。

年中無休で稼働し、1日当たり32,500サイクルという非常に高サイクルのアプリケーションで使用されており、耐久性が高い真空エジェクターが求められます。

PiabのKenos®真空グリッパーで重量があるプロファイルをハンドリング
2021/09/22

JAM Automation社がPiabのKenos®グリッパーを使用して重量250kgのプロファイルを搬送

Piab Kenos®KVG真空グリッパーは、機械式グリッパーでは搬送が困難なワークを扱う場合に、優れた代替案となります。シンプルに、ワークを上面から吸着して搬送します。立体倉庫のカセットから押し出しアルミプロファイルの自動搬送にも適用することができます。

3Dプリントにおける金属粉体の真空搬送
2021/09/14

3Dプリントにおける粉体搬送のオートメーション化

金属粉体搬送をオートメーション化することは、3Dプリント技術を標準プロセスとして確立するための鍵です。Piabの粉体真空搬送...

PiabのKenos真空グリッパーは様々なサイズの磁器スラブに対応
2021/09/09

磁器、石器スラブおよび関連サブフォーマットを自動ハンドリング

PiabのKenos® KVG真空グリッパーを使用すれば、1つのグリッパーでさまざまなサイズ、表面のワークに対応できます。これにより、セラミック産業向けの自動システムを製造するイタリアの大手企業は、コスト削減と生産性向上に成功しました。

Kenos® KSG サックグリッパー
2021/09/09

Piab、Kenos® サックグリッパープログラムを拡張

信頼性の高いKenos®KSGグリッパーは、新たな小型サイズ、シールリングが選択できるようになりました。

Kenos® KRV 逆止弁
2021/09/09

Piab、Kenos®逆止弁プログラムを拡張

KRV逆止弁は、外部真空発生装置を利用するアプリケーションにおける流量制御用に使用されます。頑丈かつ信頼性の高いKRVは、目的に応じて様々なモデルから選択できます。

Piab製品でフレキシブルかつ安全な化粧品のグリッピングを実現
2021/08/31

Piabの協働ロボット用グリッパーでフレキシブルかつ安全な化粧品のグリッピングを実現

Effedi Automation社は、大手化粧品会社のパレタイズ作業を安全かつ効率的に処理するために、PiabのpiCOBOT®グリッパー、COAX®真空技術、BXサクションカップを選択しました。

非常に過酷な環境下においても動作するように設計された軽量真空グリッパーエジェクター VGS™4005
2021/08/12

PiabはVGS™4005でVGS™の製品展開を拡大します

VGS™4005は、高真空度が求められないアプリケーションに対応するように設計されています。真空グリッパーエジェクターは頑丈で、使いやすく...

PiabのpiFLOWfによるパン作りにおけるシードスプレッドの自動化
2021/08/10

ドイツの製パン会社 AusterschmidtがPiabバキュームコンベアで種の搬送をオートメーション化

ドイツの製パン会社 Austerschmidtは、従業員の負担を減らすため、また、貴重な資源を無駄にしないため、種の搬送をオートメーション化させました。PiabのpiFLOW®fバキュームコンベアは、最適なソリューションでした。

PiabのKENOSグリッパーは、重いカートンを取扱うEOAT(アームエンドツール)を開発するBest Handling Technology社にとって、最適なソリューションとなりました。
2021/07/21

Best Handling Technologys社が、Piab Kenosグリッパーを採用し、32箇所の作業環境を改善

従業員の健康や満足感、効率向上、柔軟性向上、持続可能性など、オートメーション化に求めることは、全ての業界で共通しています。ドイツのBest Handling Technology社は、サクションカップを装備したKenos®グリッパーを採用し、物流会社のお客様をこれら全ての点で満足させることができました。

URロボットとpiCOBOTで実現した柔軟な自動化ソリューション
2021/07/13

DCL社は、PiabのpiCOBOT®グリッパーをUR10eロボットに搭載し、フレキシブルな自動化ソリューションを実現しました。

カリフォルニア州フレモント市に拠点を置くDCL Logistics社は、フルフィルメントセンターでアイテムピッキングと箱詰めを処理するために、フレキシブルで統合が容易なプラグアンドプレイソリューションを求め、PiabのpiCOBOT®グリッパーと組み合わせたUR 10eロボットを採用しました。

piFLOW®p SMART CCO バキュームコンベア
2021/07/06

Piab piFLOW®p SMART CCO (Conveying Cycle Optimization)で粉体搬送を容易に

オペレーターのスキルに依存せず、エネルギーコストを抑え、より多くの搬送物を運ぶことができたら素晴らしいと思いませんか? Piab最新のプレミアムコンベアシリーズを是非チェックしてください。

40~200Nl/m 程度の真空流量を必要とするアプリケーションに最適 - Piab「Vacuplus」エジェクターシリーズ
2021/06/29

新型軽量エジェクター「Vacuplus」シリーズを発売。

世界中のお客様に対応するために製品ラインナップの拡大を目指している中で、私達Piabは、この度エジェクターの新シリーズを発売できることを嬉しく思います。「Vacuplus」は、エジェクター性能を妥協できない40~200Nl/m 程度の真空流量を必要とするアプリケーションに向けて開発されたエジェクターです。