Success Stories

58 articles
Piab's bag gripper in action at Sapho
04/02/2020

Avec le préhenseur de sacs Piab, Sapho optimise sa productivité

Avec le préhenseur de sacs de Piab, Sapho a pu augmenter considérablement ses temps de cycle afin de se préparer aux activités hivernales et optimiser leur production de sel de voirie.

Palletizing of bags with road salt
04/02/2020

Le préhenseur de sacs Piab a fait augmenter la productivité de 33% chez Sapho

Sapho peut désormais palettiser 9 sacs par minute au lieu de 6 avec l'ancien système. Désormais, le processus se déroule sans encombre et sans risque d'endommager les sacs de sel de voirie.

Kenos® vacuum gripper
20/09/2017

Les préhenseurs à mousse Kenos®de Piab rencontrent une douce réussite

L'efficacité de palettisation est doublée car le préhenseur peut prendre une grande variété de cartons différents en tailles et en poids.

piFLOW®t with piGENTLE®
26/06/2017

Système de transport paré pour le futur pour transporter différents types de comprimés de façon douce mais efficace

Les tests avaient montré que le piFLOW®t associé au piGENTLE™ donnait des résultats extraordinaires.

Press shop
18/05/2017

Des ventouses de friction qui augmentent la production de 33%

Les ventouses de friction Piab DCF relâchent les pièces beaucoup plus vite que les ventouses concurrentes ce qui a permis à la presse de passer de 10 cpm à 13 cpm.

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
04/05/2017

Réduction des coûts d'installation grâce à un éjecteur tout-en-un piCOMPACT®

En optant pour l'éjecteur à vide piCOMPACT®, le client a supprimé ses problématiques d'installation et a gagné du temps.

Spices
25/04/2017

Le transporteur à unités séparées, une solution idéale pour éviter les problèmes de contamination

Avec un transporteur pneumatique Piab piFLOW®f l'exposition aux produits allergènes est minimale et le processus de nettoyage est réduit de façon significative.

Stamping line with Piab friction cups
24/01/2017

Les ventouses de friction Piab permettent l'emboutissage de 700.000 pièces supplémentaires

Les ventouses de friction Piab permettent une prise ferme sur les surfaces huileuses et peuvent supporter des forces de cisaillement élevées, ce qui supprime la chute de pièces et évitent d'avoir des pièces endommagées.

Dust-free filling
06/12/2016

Un remplissage sans poussière grâce au transporteur pneumatique piFLOW®t avec pré-séparateur

Le client a choisi la solution Piab car cela permettait un remplissage quasi sans poussière des sachets avec l'agent séchant.

piFLOW®t tablet conveyor
29/11/2016

Forte diminution de comprimés effrités en utilisant notre transporteur de comprimés piFLOW®t avec pré-séparateur

Les comprimés peuvent maintenant être transférés sans compromettre leur intégrité, ce qui permet une baisse considérable du taux de rebuts.

SAR robot with piCOMPACT®10X
21/06/2016

SAR – Un intégrateur de robots fait économiser 50% sur la consommation d'air

Le client peut utiliser le robot à son potentiel maximum tout en économisant 50% sur l'air. De plus, le temps d'installation a été extrêmement rapide.

Vacuum conveyor piFLOW®f
11/05/2016

Production de sucre en poudre en sortie de tamiseur pour la fabrication de bonbons augmentée de 30%

Le procédé est maintenant automatisé, et le temps gagné sur les opérations de nettoyage a permis d'augmenter la capacité de 30%.

Split unit vacuum conveyor
25/04/2016

Piab vacuum conveyor solves contamination issue

The split design of the Piab vacuum conveyor fulfilled the customer’s need of isolating the filter from the product receiver.

piFLOW®p vacuum conveyor
02/03/2016

Safety first for chemical company using Piab vacuum conveyors

Piab’s dust-tight design reduced product loss to atmosphere providing for a cleaner, safer work environment and less product waste.

Suction cup RB20x40P
28/02/2016

70% de productivité en plus sur un robot

Avec la ventouse rectangulaire RB20x40P associée à la technologie COAX®, l'OEM a pu enregistrer des gains de productivité de 70 % par la réduction considérable du nombre de chutes de produits.

Value Line® suction cups lifting a box
16/02/2016

Témoignage - Un OEM mondial de l'emballage - Piab

Grâce à cette machine, l'OEM a atteint non seulement son objectif de réduction des coûts, mais également son objectif de productivité. Le client final a même observé une augmentation de la productivité avec une diminution du taux d'accident et des problèmes d'ergonomie.