Transport en poudre : ce qui change et comment s’adapter

Dans la plupart des usines, le transport de poudre ne reçoit l’attention que lorsqu’un problème s’arrête. La pompe, le filtre et le convoyeur fonctionnent en arrière-plan, spécifiés une fois puis laissés intacts. Cette habitude est en train de changer. Découvrez ce qui motive ce changement, et ce que la prochaine génération d’équipements de transport doit offrir.
Dans les échanges avec des fabricants du secteur alimentaire, pharmaceutique, chimique et d’autres secteurs de processus, on observe un changement clair dans ce qu’ils attendent de leur équipement de transport : sur le plancher d’atelier, dans la planification de la maintenance et dans les décisions d’achat. Voici ce qui se cache derrière :
trois changements dans la façon dont les usines jugent le transport d’équipements
1. L’ergonomie devient un critère de sélection. Chaque changement de lot, chaque inspection et chaque nettoyage du filtre signifient que quelqu’un travaille manuellement sur l’équipement. Lorsqu’une pompe nécessite deux personnes et une boîte à outils, le travail est reporté – et la maintenance retardée se transforme en arrêts imprévus. L’exposition au bruit et l’exposition à la poussière aggravent la situation : elles apparaissent dans les audits et les statistiques d’absence. Et avec la pénurie d’opérateurs et de techniciens de maintenance qualifiés, un environnement de travail plus facile pour les personnes facilite également le recrutement.
2. L’efficacité couvre désormais tout le cycle de vie. Un équipement adapté à l’application, et que l’on peut identifier précisément jusqu’à la bonne pièce de rechange, coûte moins cher qu’un appareil qui ne paraissait pas cher le jour de l’achat. Le temps perdu pour le dépannage et pour savoir ce qui est installé et où s’accumule au fil des années.
3. La surveillance de l’état devient une attente. Les équipes veulent voir un filtre se boucher ou une pompe dériver avant que la conduite ne s’arrête. Pas après. Les données doivent venir de quelque part, donc le matériel acheté aujourd’hui doit être prêt à être suivi demain – sans reconstruction.
Ce que cela exige de la pompe à vide de nouvelle génération
Chacun de ces changements impose de nouvelles exigences à l’équipement. Dans le transport à vide – où une pompe à vide aspire de la poudre ou des granules dans une conduite fermée – une grande partie de cette pression repose sur la pompe.
Pour répondre à ces exigences, l’équipe R&D de Piab a lancé piEVO : une nouvelle pompe éjectrice à vide, qui marque la première étape de notre nouvelle génération de technologie à vide.
Voici trois façons dont la pompe piEVO apporte son assistance à la ligne de production moderne :
Facile à monter et à entretenir
Une interface baïonnette twist-and-lock permet à une personne d’installer le piEVO sur le transporteur à vide. Huit positions de fixation permettent de placer l’échappement et de diriger les tubes là où ils sont cohérents sur votre ligne.
Le connecteur rapide optionnel détache la plupart des tubes pneumatiques en une seule unité, sans outils. La pompe se détache pour inspection et nettoyage du filtre avec moins de temps passé à déconnecter les tubes. Les modules éjecteur et silencieux se retirent avec des outils courants, et le silencieux premium maintient le bruit en dessous de 78 dBA. Une bride d’échappement optionnelle conduit l’air d’extraction hors de la pièce ou vers un point d’extraction.
Le piEVO à capacité de configuration et traçable
est configurée selon votre application, plutôt que votre application soit adaptée à une pompe fixe. Vous choisissez la taille, le raccord de tube, le raccord d’air comprimé et l’option d’échappement dans le configurateur, soit pour la pompe seule, soit dans le cadre d’un transporteur piFLOW®p ou fc.
Chaque pompe porte un numéro de série et apparaît dans MyProducts dès que vous vous inscrivez à MyPiab. Vous voyez la configuration exacte installée sur chaque ligne et commandez les pièces de rechange correspondantes, ce qui permet un dépannage plus rapide et une planification de maintenance.
Préparé pour la surveillance de l'état
piEVO est conçu pour s'adapter aux futures options de surveillance de l'état de Piab et fonctionne avec les boîtiers de commande existants. Vous pouvez commencer avec la pompe dès aujourd'hui et ajouter une surveillance ultérieurement, sans remplacer le matériel.
Pour en savoir plus sur les fonctions et spécifications, veuillez consulter la page produit piEVO.
Vous voulez voir piEVO en action ?
Regardez cette vidéo montrant comment une seule personne peut effectuer la fixation de la pompe, détacher le tube et atteindre l'éjecteur :
Où aller maintenant
Vous utilisez déjà un transporteur à vide Piab ? Faites le premier pas vers la mise à niveau de la pompe piEVO et bénéficiez de 30 % de réduction.
Des questions sur votre propre gamme ?
Remplissez ce formulaire de contact pour demander une consultation gratuite auprès de l’un de nos ingénieurs.