Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Draper Tools

Draper Tools réduit le risque de blessures pour les opérateurs

Contexte

Draper Tools Limited est une entreprise familiale, implantée dans le Hampshire (Royaume-Uni), qui fabrique des outils à main pour l’industrie. Elle dispose localement de trois entrepôts d'une surface totale de plus de 5 ha. Ses produits couvrent les principales catégories d’outillage, y compris pour les secteurs de l'automobile, du bricolage, du jardinage, de la construction, de l'ingénierie, des loisirs et autres.

Des conteneurs arrivent régulièrement à l'entrepôt de Chandlers Ford avec des marchandises en vrac. Auparavant, le déchargement était réalisé par 5 opérateurs. C'était une tâche de manutention lourde qui conduisait à une situation pénible. Les opérateurs souffraient physiquement et ne restaient pas longtemps en poste.

Situation

Situation manutention, déchargement : Dépose manuelle sur palettes
Nombre d’opérateurs : 5 personnes
Situation des opérateurs : mauvaise ergonomie et pénibilité du travail entraînant une insatisfaction et des coûts élevés

Levage manuel pour transfert sur palettes

Solution

Un système Vaculex® ParceLift a été installé sur un convoyeur télescopique à bande Caljan pour aider au déchargement manuel. Pour la palettisation, un système Vaculex® TP a été mis en place.

Résultats

Nouvelle configuration de manutention Déchargement : levage manuel assisté par un système Vaculex® ParceLift monté sur un convoyeur télescopique à bande Caljan. Palettisation assistée par un système Vaculex® TP. 
Nombre d’opérateurs :3 personnes
Situation des opérateurs : satisfaction des opérateurs qui bénéficient d’un poste de travail agréable.

Situation de manutention avec Vaculex TP

Le client a déclaré un taux d’arrêts de travail en diminution et des départs d’employés ramenés à zéro. Les opérateurs trouvent désormais du plaisir à effectuer leurs tâches et restent en poste. Toute personne, homme ou femme, normalement constituée peut maintenant occuper ce poste. Plus aucune réaffectation sur d’autres postes de personnes en souffrance. Baisse du nombre d'opérateurs nécessaires, de cinq à trois. Les opérateurs sont satisfaits, ils ne se plaignent pas de douleurs musculosquelettiques.

Keith McLean, responsable d’entrepôt, et Ian Lancaster, responsable logistique, chez Draper Tools, témoignent : «Après avoir vu la solution, la décision était facile à prendre. Notre première préoccupation a été l'ergonomie plutôt que la rapidité. Ceci dit, nous utilisons moins de personnes pour décharger un conteneur, ce qui signifie qu’il y a également un avantage financier.»

Suivez-nous

Contactez-nous