Feedback

Choisir votre langue

Fermer

SuccessStory MillboardP5010

Des frais de maintenance et des arrêts-machine considérablement réduits

Contexte

Millboard est une entreprise familiale qui fabrique des lames de terrasse en polyuréthane à usage industriel ou domestique. Leurs lames de terrasse sont souvent utilisées pour les jardins des hôtels et des restaurants. L'avantage des lames en polyuréthane est qu'elles ne nécessitent absolument aucun entretien, alors que les lames en bois doivent être vernies une fois par an. Le problème principal que rencontrait cette société se situait sur la ligne de démoulage. A cause des rainures sur les lames, la pompe à vide existante ne fournissait pas un débit d'aspiration suffisant pour compenser les fuites créées sur les ventouses qui n'arrivaient donc pas à se saisir des lames pour les sortir du moule.

Solution

La pompe à vide Piab P5010 apporta la solution. La pompe précédente avait un vacuostat sur l'aspiration et le contre-soufflage. Nous leur avons proposé notre vacuostat et une vanne de contre-soufflage à titre de comparaison. La solution Piab à technologie COAX® s'est avérée très fiable et la productivité en fut augmentée, puisque les temps d'arrêt provoqués par  l'autre pompe qui ne pouvait compenser les fuites, furent éliminés.

Résultats

Le client a pu grandement apprécier les économies significatives réalisées sur les frais de maintenance et l'absence de temps d'arrêt. Il a été très satisfait de la garantie de 5 ans offerte par Piab qui lui assure une tranquillité d'esprit. L'autre pompe n'avait qu'un an de garantie. Plus important encore, la solution Piab n'a connu aucune défaillance dans la prise des produits. Le coût de l'autre pompe était d'environ 520 €, et il y en avait une pour chaque ventouse. Le coût de la pompe Piab avec un vacuostat et une vanne de contre-soufflage a été d'environ 470 €. La pompe Piab fonctionne sur deux ventouses. Les économies pour le client représentent environ 560 € par pompe et par an. Les autres pompes tombent en panne à raison de une par an, et à chaque panne le client la remplace maintenant par une pompe Piab. Le client va essayer de faire fonctionner les pompes Piab sur 4 ventouses, ce qui lui permettrait de faire encore plus d'économies.

Suivez-nous

Contactez-nous