Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Piab piCLASSIC Si32

Augmentez votre production sur la manutention des pièces avec la piCLASSIC

Contexte

Le problème du client était de ne pas avoir suffisamment d'aspiration pour maintenir correctement en place ses pièces de carrosserie d'automobile. Ces pièces sont essentiellement des capots, des toits ou des coffres de voitures aux formes  très complexes  et la précision est évidemment très importante lorsqu'il s'agit d'ébavurer les pièces de leurs bourrelets formés par les joints du moule. La pièce est placée dans le dispositif d'ébavurage, le vide est actionné pour la maintenir en place et l'ébavureur robotisé procède à la finition des jointures. Le client utilisait des  pompes à vide concurrentes et des ventouses en  PVC. 

Solution

Le client contacta Piab et notre capacité à lui montrer une variété de produits et comment tout fonctionnerait sur sa machine selon sa demande fut essentielle. Au bout du compte, l'affaire fut finalement conclut avec la nouvelle pompe à vide piCLASSIC dotée de la  technologie COAX® et de la possibilité d'y ajouter une fonction d'économie d'énergie.

Résutats

Le client fut absolument ravi par le fait que, pendant tout le long temps d'ébavurage, la pompe Piab pouvait s'arrêter automatiquement de fonctionner et permettre ainsi d'alléger la charge de leurs compresseurs d'air. Piab a été également en mesure de démontrer les avantages qu'il y aurait à utiliser et à entretenir un filtre d'aspiration en lui montrant comment le débit d'aspiration pouvait chuter en cas de pompe bouché par la très fine poussière de carbone abondamment présente dans toute l'usine. Couplé à l'importance qui fut portée à son attention d'avoir des canalisations de vide correctes, à la fois de mêmes tailles et de longueurs égales, et non assemblées en série, le client peut maintenant fabriquer des produits de meilleure qualité avec une solution qui a répondu à ses attentes.

Suivez-nous

Contactez-nous