Blog de Piab

20 articles
11/07/2024

Industrie 4.0  Prêt ? N’oubliez pas vos flux secondaires manuels

L’Industrie 4.0 est à l’ordre du jour depuis un certain temps déjà, mais sa réalisation est bien loin de tout ce qui se trouve dans nos flux d’informations quotidiens.

Berith et Sverker Paulson, propriétaires de Weba Kemi, avec leur transporteur pneumatique C2 de Piab
06/04/2023

Toujours en fonctionnement quatre décennies plus tard : une histoire de transporteurs qui durent

Pour célébrer les 70 ans de Piab, la division Transport pneumatique a lancé un concours afin de trouver le plus ancien transporteur pneumatique Piab toujours en fonctionnement. Et il a été trouvé...

Johan Jonsson, ingénieur de conception, division Transport pneumatique
03/10/2022

La route difficile vers la simplicité

Notre service R&D travaille sur des solutions pour l’industrie 4.0 depuis 2017. J’ai rejoint l’équipe en 2020. Cela peut sembler discutable, mais...

Le préhenseur Kenos® KCS de Piab peut presque tout manipuler, un élément important lorsqu'il s'agit de la distribution des cosmétiques
16/02/2022

Le choix du bon préhenseur cobot pour la manutention des cosmétiques

Pour l'industrie cosmétique, placer des produits dans des emballages destinés à un large éventail de partenaires de distribution différents est un véritable défi. Le préhenseur...

Piab élimine les risques ergonomiques dans l’industrie agroalimentaire
04/11/2021

Risques ergonomiques dans l’industrie agroalimentaire et leur mode d’élimination

La chaîne de production alimentaire est dangereuse. Il est donc extrêmement important d’éviter...

Éliminer les risques encourus pour les voies respiratoires
02/11/2021

Les risques encourus pour les voies respiratoires et la façon de les éliminer

Les transporteurs pneumatiques de Piab offrent une solution simple et hygiénique qui permet d’éliminer les risques encourus pour les voies respiratoires...

Automatisation de l’épandage des graines pour la fabrication du pain avec le piFLOWf de Piab
10/08/2021

En Allemagne, la boulangerie industrielle Austerschmidt automatise la manipulation des graines avec les transporteurs pneumatiques Piab

Réduire la pénibilité du travail pour les employés et manipuler les produits avec plus de précautions sont les deux objectifs qui ont incité la boulangerie industrielle allemande Austerschmidt à automatiser le processus de manipulation des graines. Les transporteurs pneumatiques piFLOW®f se sont avérés être la solution idéale.

Nicklas Holmgren – Responsable de la création de contenu chez Piab
12/05/2021

Un excellent moteur de motivation interne

Les entretiens X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX! Nicklas Holmgren – Responsable de la création de contenu, Département marketing – Depuis 5 ans chez Piab !

Lennart Ryberg – Directeur mondial des produits chez Piab
04/05/2021

Nous ne copions pas les autres, nous les devançons

Les entretiens X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX ! Lennart Ryberg – Directeur mondial des produits, division de l’automatisation par le vide – Depuis 2 ans et demi chez Piab

Johnny Skagersjö – Ingénieur d'application confirmé chez Piab
29/04/2021

Identifier les lacunes des besoins clients

Les entretiens X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX ! Johnny Skagersjö – Ingénieur d'application confirmé de la division automation et membre de l'équipe d'ingénierie et recherche, chez Piab depuis 2004

Gustaf Wigren - Directeur de la technologie des produits chez Piab
27/04/2021

« Lagom » : pas le meilleur pour une chose en particulier, mais juste ce qu’il faut pour n’importe quoi

La série X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX ! Gustaf Wigren – Directeur de la technologie des produits, conception de systèmes, recherche et développement (R&D), division d’automatisation – Depuis 13 ans chez Piab

Jonas Herrström – Ingénieur de conception confirmé chez Piab
22/04/2021

Plus la lèvre est fine, meilleure est la prise

La série X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX! Jonas Herrström – Ingénieur de conception confirmé, conception de systèmes, recherche et développement, division d’automatisation – Depuis 8 ans chez Piab

Piab products used in bakeries
16/06/2020

Un plus pour les amoureux des fraisiers

Grâce à la combinaison d’outils de transport, de préhension et de levage de Piab, les fraisiers peuvent être réalisés rapidement et emballés en toute sécurité pour le transport.

12/12/2019

Blog: Une histoire saisissante

Toutes les histoires ont un début. L'histoire du piSOFTGRIP® de Piab a commencé avec passion.

Collaborating with piCOBOT®
14/11/2019

Blog: Notre piCOBOT® est prêt à collaborer !

Les cobots permettent une plus grande collaboration entre les humains et les machines. Pour ce faire, les cobots ont besoin d'outils de préhension (EOAT) intelligemment conçus. Le piCOBOT® de Piab en est un !

Working with piFLOW®p SMART vacuum conveyor
27/09/2019

Blog: Peut-on faire du transfère de produits secs en toute sécurité en portant des talons hauts ?

La sécurité doit toujours être prioritaire lorsque vous travaillez en usine. Cela signifie-t-il que vous devriez rester à l'écart des industries manufacturières si vous aimez porter des talons hauts ?

piCOMPACT®23 SMART IO-link ready
15/05/2019

Blog: Êtes-vous prêts pour l'industrie 4.0 ou non ?

Prêts ou pas nous avons mis au point une solution efficace pour tout le monde.

Piab's flexible suction cup mount
27/11/2018

Une autre famille de produits pour l'industrie automobile

Piab optimise la productivité dans l'industrie automobile grâce à son support de ventouse modulabe.

Piab's cobot gripper Kenos® KCS
26/09/2018

Un plus un font trois !

Deux ans après l'acquisition de Kenos®, Piab développe la solution complète pour les petites entreprises : Le Kenos® KCS.

Tablets and capsules
01/06/2018

Yet another contribution to Industry 4.0

It is fascinating when you realize that you have developed the right product and the right functionality for the market and customer, even before all of the interest around Industry 4.0 came to light.