Innovación en el embalaje personalizado de aceitunas con planos aspirantes Kenos

En un mundo donde la personalización es clave, Kenos se destaca como un catalizador de cambio. Descubre cómo un fabricante de maquinaria superó desafíos de embalaje únicos creando packs de aceitunas personalizados, gracias a la flexibilidad y adaptabilidad que ofrecen los planos aspirantes Kenos.
Uno de los mayores desafíos de los fabricantes de maquinaria es que tienen que desarrollar sistemas cada vez más personalizados y ajustados a las necesidades de cada cliente. Este es el caso del OEM Maquinaria y Materiales de Embalaje, S.L. (MME) una empresa especializada en fabricación de máquinas para líneas de embalaje en industrias tan diversas como la automoción, alimentaria, distribución o la industria en general.
MME tenía que integrar un sistema de agarre en una máquina especial para hacer packs de aceitunas de diferentes tipos. El reto que le planteó el cliente final era que los packs de aceitunas tenían que contener botes de aceitunas de diferentes tipos con lo cual la máquina tenía que ser capaz de mezclar los botes provenientes de las líneas de producción para conseguir packs combinados de aceitunas. Esto implicaba el desarrollo de un sistema giratorio que permitiera manipular tres o seis botes de aceitunas entre los diferentes formatos.
El partner de Piab en el sur de España, Comercial Andaluza de Técnicas y Suministros S.L, (CATS) fue quien estuvo en contacto con MME y le ayudó a encontrar la solución a sus retos de manipulación. Un sistema de agarre que no solo permitiera manipular un numero de botes diferentes en función de la producción sino que además ofreciera flexibilidad en el posicionamiento tanto de los botes como de las bandejas de cartón.
“Cuando nos plantearon este proyecto también pusimos sobre la mesa la posibilidad de utilizar ventosas, aunque finalmente se optó por los planos aspirantes Kenos precisamente porque son mucho más flexibles que las ventosas en cuanto a posicionamiento del producto”, apuntan desde el departamento técnico especializado en vacío de CATS.
Los planos aspirantes Kenos se pueden configurar con reducción de flujo o con válvulas de retención en el patrón de agujeros de la espuma. Las válvulas de retención son la característica que permite estos posicionamientos inexactos del producto ya que los agujeros que no quedan totalmente sobre la superficie del producto se cierran automáticamente al accionar el sistema, evitando que el aire fluya y garantizando el vacío necesario para una manipulación segura y eficiente.
Con esta solución MME consiguió hacer un ciclo cada siete segundos con un tiempo de manipulación de cuatro segundos. Para maximizar la seguridad y eficiencia del sistema, se instaló un vacuostato en cada plano aspirante permitiendo monitorear el nivel de vacío en tiempo real. Esto es crucial para asegurar que el sistema esté funcionando correctamente, mantener la seguridad de la aplicación y ahorrar energía.
Kenos ofrece diferentes tamaños y formatos de espuma para poder adaptarse a cualquier aplicación independientemente del tamaño del producto a manipular, del peso o del material. En esta máquina desarrollada por MME se integraron ocho planos aspirantes Kenos KVG de 300x60mm para manipular tres o seis botes de aceitunas a la vez, y poder mezclarlos para hacer los packs de aceitunas combinados que necesitaba el cliente final.
Póngase en contacto con nosotros si necesita soporte técnico para su aplcación.