Optoacopladores incluidos en el eyector de vacío piCOMPACT®23 SMART de Piab para garantizar un funcionamiento extremadamente seguro.
Taby, Suecia - La seguridad es primordial en la próxima generación del popular generador de vacío piCOMPACT®23 de Piab. Equipado con optoacopladores, la nueva piCOMPACT®23 SMART ofrece prestaciones de seguridad superiores en los sistemas de vacío utilizados para la manipulación automática de artículos caros y/o pesados. El sector de la automoción es un ejemplo de sector en el que continuamente se manipulan componentes metálicos engorrosos y de grandes dimensiones, y en el que la seguridad de los operarios y de las piezas se considera una prioridad incondicional.
Los optoacopladores incluidos en el generador de vacío piCOMPACT®23 SMART crean una barrera aislada entre las líneas de actuadores y de sensores, añadiendo otro nivel de seguridad al limitar incluso más el riesgo de daños accidentales o lesiones personales. Al separar las líneas de sensores de las de actuadores para las válvulas y demás piezas móviles, los optoacopladores garantizan que las conexiones defectuosas o los fallos eléctricos accidentales no den lugar a situaciones peligrosas, como la apertura inesperada de las válvulas, el movimiento de cilindros en momentos en que no deberían moverse o el balanceo de los brazos robóticos en la dirección equivocada.
Por ejemplo, en situaciones en las que se produjera un corte accidental del suministro a un dispositivo del sistema, cortocircuitado o quizás mal conectado durante trabajos de mantenimiento, ello no provocaría problemas en cascada y el colapso del resto del sistema. Los optoacopladores incluidos en el último eyector de vacío todo en uno de Piab ofrecen una manera inteligente de contener dichos problemas, evitando que evolucionen hasta convertirse en situaciones críticas.
Además, todas las cajas y armarios eléctricos cumplen la norma IP65, con lo cual piCOMPACT®23 SMART es un sistema altamente robusto, fiable y seguro para el usuario. Se ha diseñado para mantener la seguridad de los operarios en entornos industriales de gran dureza y adversidad.
Estas medidas de seguridad adicionales son solo algunas de las nuevas prestaciones SMART que facilitan el uso al operario y que se ofrecen como opción estándar en piCOMPACT®23 SMART de Piab. Listo para el uso en las fábricas inteligentes del futuro, también está equipado con una nueva función de pantalla basada en un giroscopio que simplifica las lecturas, lo cual reduce los errores y aumenta la productividad. La nueva generación SMART de eyectores de vacío está lista para utilizar y aprovechar al máximo las ventajas ofrecidas por una futura Industria 4.0 conectada y rica en información.
Acerca de Piab
Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con casi 500 empleados y ventas por valor de 1.200 millones de coronas suecas en 2018, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.
Más información
Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com