Con garras de Piab, Best Handling Technology mejora la ergonomía de su cliente en 32 estaciones de trabajo
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/contentassets/f39303348f004a7a87521095fedee1e0/pr_piab_besthandlingtechnologies_kenos_large.jpg?ref=9F527C4D10)
Empleados sanos y satisfechos, mayor eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad: independientemente de la industria, las razones para aumentar el grado de automatización de las operaciones de manipulación son siempre las mismas. Y la empresa alemana Best Handling Technology lo consiguió para su cliente, un proveedor de servicios logísticos líder, con un plano aspirante Kenos® equipado con ventosas.
Como fabricante de sistemas de manipulación manual, la optimización del diseño de los puestos de trabajo es el objetivo y la actividad principal de Best Handling Technoolgy GmbH en Heuchelheim, cerca de Gießen. La paletización de cajas de cartón pesadas de diferentes tamaños, con y sin cinas, plantea grandes desafíos para los equipos de manipulación de cargas que, por lo general, no se resuelven con soluciones estandarizadas. Por ello, Best Handling Technology recurrió a Piab para un gran pedido de 32 estaciones de trabajo individuales para un cliente del sector de la logística para desarrollar conjuntamente una solución específica para el cliente.
Flexibilidad y seguridad gracias a la tecnología por vacío
Los sistemas de balance de cable están conectados a grúas de brazo articulado y sistemas de grúas H. La garra del sistema de manipulación se basa en tecnología KENOS® con eyectores COAX® Midi integrados. En este caso, se instalaron dos planos aspirantes para cada estación de trabajo, los cuales se pueden adaptar fácil y rápidamente a diferentes los tamaños de caja mediante un mecanismo de ajuste. Cada plano aspirante KENOS® está equipado con 16 ventosas BX52P DURAFLEX® muy duraderas y especialmente diseñadas para la manipulación de cartón en un formato en cuadrícula específica del cliente, en lugar de la espuma técnica habitual, la cual se tensionaría con los movimientos en diferentes direcciones al manipular cajas de cartón pesadas.
“Además del menor desgaste de las ventosas, el aspecto de seguridad juega un papel importante, especialmente cuando se utilizan manipuladores manuales. Incluso si están desgastadas, las ventosas de DURAFLEX® garantizan el agarre también en materiales permeables como el cartón. Además, las ventosas defectuosas son fáciles de identificar desde el exterior y se pueden cambiar individualmente directamente en la garra, lo que reduce al mínimo los tiempos de inactividad. ”Cedric Ries, responsable de ventas de automatización de Piab, explica la selección de las ventosas.
Las válvulas piSAVE® Sense están integradas directamente en las conexiones de cada ventosa lo que asegura que las que no están en contacto con la caja estén cerradas para permitir la manipulación de la caja. El uso de estas válvulas de retención ahorra energía porque permite el uso de bombas de vacío más pequeñas.
Además de la fijación ajustable de los dos KENOS® a cada manipulador manual, se garantiza un alto nivel de flexibilidad, permitiendo al empleado coger las cajas de diferentes tamaños del transportador de rodillos, etiquetarlas, escanearlas y colocarlas en cajas exteriores o en palés sin cambiar las herramientas. Se puede desplegar un gancho de carga integrado para las piezas de máquinas pesadas sin embalar.
Mínimo consumo de aire comprimido posible con la tecnología por vacío COAX® y piSAVE® Optimize
Una válvula piSAVE® Optimize está integrada en el control de las unidades de garra. Se trata de una válvula de aire comprimido proporcional controlada por vacío. Esta regula la presión de entrada hasta que se alcanza el nivel de vacío establecido y la mantiene constante. El eyector de vacío se alimenta con la máxima presión de alimentación hasta alcanzar que el nivel de vacío. Esto reduce el consumo de aire comprimido entre un 30 y un 50 por ciento más. La inversión tiene un impacto positivo durante el primer año debido a la correspondiente reducción en los costes de electricidad. No se requieren nuevos compresores, y los existentes requieren menos mantenimiento. Esto hace que esta solución sea muy eficiente desde el punto de vista energético y, por tanto, contribuye a la sostenibilidad del proceso.
La tecnología por vacío integrada COAX® de Piab, integrada en las garras KENOS®, minimiza el consumo de energía ofreciendo una sujeción rápida y segura gracias al elevado flujo inicial de vacío. Los eyectores COAX® son hasta dos veces más rápidos que otros eyectores y proporcionan tres veces más caudal de vacío que los eyectores de vacío convencionales con un consumo de aire idéntico. Los eyectores ofrecen un alto rendimiento incluso cuando la presión de suministro es baja o fluctuante. Esto se ha demostrado en pruebas comparativas independientes en el Instituto Fraunhofer de Máquinas Herramienta y Tecnología de Conformado IWU en Dresde. Estas pruebas han demostrado que los eyectores Piab requieren una cantidad significativamente menor de aire comprimido que los eyectores de otros fabricantes para lograr el mismo rendimiento. Como no disponen de partes móviles, prácticamente no tienen necesidad de mantenimiento. En consecuencia, su uso reduce los costes de aprovisionamiento de aire comprimido y los derivados de los tiempos de inactividad por mantenimiento. Por lo tanto, los costes generales de producción también son menores.
Winfried Kaiser, director general de Best Handling Technology: “Para nuestro cliente, además de la versatilidad y el funcionamiento ergonómico del sistema, la eficiencia energética también fue un criterio decisivo para realizar el pedido. Gracias a la excelente tecnología por vacío y las válvulas especiales piSAVE® Optimize, pudimos convencerle del bajo uso de aire comprimido que requiere nuestra solución".
Ergonómico y fácil de usar: todos los elementos a la altura adecuada
El funcionamiento simple, la alta velocidad de elevación y descenso y la flexibilidad de las garras para manipular una amplia variedad de tamaños de cajas de cartón sin cambiar las herramientas permiten una velocidad de trabajo óptima con una gran variedad de productos. “A pesar del amplio rango de alturas de elevación, el operario no tiene que llegar demasiado alto ni demasiado hondo. Puede operar fácilmente todos los controles sin soltar la unidad de control de agarre giratorio, ”añade Winfried Kaiser. "Antes de que se instalaran nuestros dispositivos de elevación, las cajas se reempaquetaban o paletizaban manualmente, con el correspondiente riesgo de lesiones y el asociado a las bajas de personal".
Cooperación con los intereses del cliente
“Como fabricante de soluciones de elevación individuales para nuestros clientes, en Piab hemos encontrado un socio que está listo para diseñar soluciones adaptadas, al igual que nosotros. Recibimos un excelente apoyo con garras de muestra para realizar pruebas e ideas técnicas para resolver desafíos que iban más allá de los productos Piab convencionales, ”afirma Winfried Kaiser para describir la colaboración entre su equipo de Best Handling Technology y los expertos de Piab.
La garra Kenos® KVG de Piab en detalle
La serie KVG representa una solución versátil para manipular productos con diferentes formas y dimensiones. Gracias a la doble tecnología disponible (válvulas de retención y reductores de flujo) se puede responder a necesidades en aplicaciones de numerosos sectores industriales. El sistema de sujeción KENOS® KVG puede equiparse con una generación de vacío integrada o independiente a través de una bomba o soplantes de canal lateral. El generador de vacío integrado es un eyector modular multietapa COAX® que ofrece un mantenimiento sencillo después de la instalación y la posibilidad de adaptarse según la necesidad. La espuma técnica del KVG está disponible con distintos calibres de agujeros y grosores diferentes (también disponible material probado por la FDA) KVG120C y KVG60C pueden equiparse con ventosas de la amplia gama de Piab. Las aplicaciones habituales son la paletización y la manipulación en los sectores del embalaje, el metal, el vidrio y la madera.
Las ventosas DURAFLEX® BX52P utilizadas son ideales para superficies irregulares y porosas como el cartón. Tienen fuelles y labio en diferentes grados de dureza. Esto las hace fuertes y estables, además de suaves y flexibles. Las ventosas DURAFLEX® están hechas de un poliuretano especialmente desarrollado. Este material combina la elasticidad de la goma con la durabilidad del plástico. No dejan marcas y un disco de filtro incorporado en la ventosa protege el sistema de vacío de la contaminación.
¿Desea más información? Póngase en contacto con nosotros.
Acerca de Best Handling Technology
Best Handling Technology ofrece soluciones específicas para el cliente para una amplia variedad de tareas de manipulación, desde la puesta en marcha y configuración de máquinas hasta la colocación de piezas individuales delicadas y su montaje. Seguridad, eficacia y ergonomía son las máximas que están en primer plano a la hora de implementar las soluciones. En las interfaces entre automatización y manipulación manual, Best Handling Technology ofrece diferentes soluciones para el montaje, carga, descarga y reubicación de productos. El uso de las últimas tecnologías en el campo de la "manipulación de materiales" permite a Best Handling Technology que sus clientes y empleados manipulen cargas de forma segura y sin esfuerzo. Su misión es proporcionar soluciones atractivas específicas para el cliente para procesos de trabajo seguros, ergonómicos y eficaces.