Con la mini bomba de vacío Chip de Piab, los aspiradores de secreción bronquial de un importante fabricante de equipos médicos garantiza que las secreciones, la sangre y otros líquidos se puedan absorber de forma silenciosa y en grandes cantidades.
Todos hacemos lo posible por contener la propagación del COVID-19. Mantenemos el distanciamiento social, usamos mascarillas y guantes desechables y nunca nos hemos lavado las manos tanto como ahora. Sin embargo, el virus se extiende, a menudo de forma leve, pero a veces con toda su fuerza.
Ahora es el momento en que todos los fabricantes industriales estamos llamados a remediar esta situación, ayudar a los afectados y salvar vidas. Mantener la capacidad respiratoria funcional es de suma importancia. Además de los respiradores, los aspiradores de secreción son necesarios en grandes cantidades para estabilizar la función pulmonar del enfermo. Por este motivo un importante fabricante de tecnología médica ha aumentado enormemente su producción de aspiradores de secreción bronquial. Piab ha seguido el ejemplo y está suministrando eyectores Chip en grandes cantidades y a corto plazo.
Estos aspiradores de secreción bronquial están equipados con una mini bomba Chip de Piab. El pequeñísimo eyector de dos etapas tiene una potencia de aspiración de hasta 50 litros por minuto a una presión de 5,5 bares. Esto permite aspirar grandes cantidades de secreciones, sangre y otros fluidos que dificultan la función pulmonar.
El eyector Chip X10L es una mini bomba exclusiva diseñada especialmente para tecnologias médicas de vacío. Cada eyector es probado en el laboratorio de Piab, limpiado y embalado individualmente en bandejas multiuso libres de grasa y aceite.
Bernd Gries, Responsable de Ventas Internacionales de S-OEM y de desarrollo del producto en Piab, añade: “Nuestro eyector Chip X10L ha demostrado durante años ser un generador de vacío apto para aspiradores de secreción bronquial. Esta mini bomba se eligió porque se puede ajustar de forma muy precisa y ofrece resultados continuos reproducibles. En ciertos puntos fijos de regulación, la presión de alimentación determina el nivel de vacío que debe alcanzarse. Esto significa que aunque se cambie de una configuración de presión a otra, siempre se alcanzará exactamente el mismo nivel de vacío. Para que los aspiradores de secreción bronquial funcionen sin problemas en su día a día, es esencial que sean fáciles de usar y que funcionen de forma fiable y reproducible. Dado que el aire comprimido se genera con oxígeno puro, el suministro libre de grasa y aceite es especialmente importante”.
El eyector Chip X10L alcanza un vacío máximo de -93 kPa y se puede controlar gracias a unas válvulas de mariposa, encargadas de regular el flujo de aire entre las dos etapas del eyector.
Acerca de Piab
Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado, ayudando a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria en el sector logístico, alimentario, farmacéutico y otras industrias de fabricación para mejorar la eficiencia energética, productividad y los entornos de trabajo. Con casi 700 empleados y una cifra de ventas de 1,2 billones de SEK en 2018, Piab es una compañía mundial que atiende a sus clientes en 70 países, mediante una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigidos a segmentos con un alto potencial de crecimiento, la visión de Piab es convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y de movimiento.
Para obtener más información, póngase en contacto con:
Kajsa Blixth, Vicepresidenta de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel.: +46 (0) 8 630 25 85
Correo electrónico: kajsa.blixth@piab.com