Cuanto más fino sea el labio, mejor será el agarre. La serie Factor X: presentamos a los responsables del desarrollo de la ventosa MX

Publicado 22/4/2021
Cuanto más fino sea el labio, mejor será el agarre.  La serie Factor X: presentamos a los responsables del desarrollo de la ventosa MX

Como ingeniero superior de diseño y parte del equipo de diseño de sistemas conceptuales del departamento de investigación y desarrollo dentro de la división de automatización, mi papel en el lanzamiento al mercado de la ventosa MX fue desarrollar y diseñar la ventosa junto con el apoyo de mis compañeros del equipo. La idea de desarrollar la ventosa MX surgió hace ya muchos años, cuando visité una fábrica de compuestos de caucho en Gotland que fabricaba poliuretano (PU) muy fino para un cliente, lo que me hizo pensar inmediatamente en un labio de ventosa.

Sin embargo, en ese momento no teníamos ningún proyecto concreto. Con el inicio del boom del comercio electrónico, quedó claro que se necesitaba una ventosa versátil que pudiera manejar muy bien las bolsas de plástico y los cartones en la misma recogida. En particular, la manipulación de las bolsas es cada vez más complicada, ya que están hechas de material más fino y biodegradable. De ahí surgió la idea de una ventosa con un labio muy fino de un material extremadamente resistente que pudiera soportar el desgaste de este tipo de aplicaciones

Mientras aparcaba la idea en una bandeja durante algún tiempo, el renacimiento y la realización comenzaron con la cooperación con otra empresa en los Países Bajos, que tenía un cliente similar a Amazon. Estaban trabajando en el diseño de una pinza para aplicaciones de comercio electrónico, pero necesitaban nuestro apoyo. De ahí que hayamos intervenido y les hayamos ayudado con el diseño de las pinzas. Gracias a ese trabajo, me di cuenta de que necesitábamos una ventosa más versátil en nuestra cartera para evitar tener que cambiar de ventosa con el fin de manipular los diferentes productos que se recogen. En el comercio electrónico todo gira en torno a la velocidad y a la recogida de diversos objetos Esto, de hecho, desencadenó mis pensamientos iniciales sobre el desarrollo de la ventosa MX.

Cuando presentamos los bocetos iniciales a nuestro proveedor de toda la vida, se negó, pues no creía que fuera capaz de producir un labio tan fino. Fueron necesarias varias iteraciones y un cambio en la metodología de producción para lograr un proceso estable para la producción en masa de la ventosa MX.

Tras haber trabajado en Piab durante ocho años y de cara a nuestro 70.º aniversario corporativo este año, consideré la ventosa MX como un reflejo de todas las demás ventosas que se han desarrollado a lo largo de los años. Por lo tanto, está influido por todas estas ventosas en términos de diseño y conocimientos técnicos. La experiencia combinada de todos ellos fue a parar a esta ventosa. Sin los desarrollos previos y la experiencia acumulada con las anteriores ventosas, la ventosa MX no habría sido posible.

Otra parte importante para mí en el desarrollo es la flexibilidad y la libertad que tengo en la forma de trabajar, lo cual es excepcional en Piab. Por supuesto, esto conlleva una gran responsabilidad. Puedo dirigir únicamente mi forma de hacer las cosas y tengo la libertad de explorar y probar cosas nuevas. El espíritu de Piab no es decir que no, sino cómo podemos hacerlo. Todo el mundo está abierto a nuevas ideas.

Para mí, el producto no es tan importante como la cultura de la empresa. De hecho, cuando me presenté a este puesto, incluso pensé que la tecnología del vacío sonaba un poco aburrida. Pero la atmósfera que tenemos en R&D junto con todos los demás departamentos de Piab es muy buena y de mente abierta, y eso es lo que me motiva a hacer un esfuerzo adicional para permitir el desarrollo de innovaciones verdaderamente perspicaces, como la ventosa MX.


Jonas Herrström
Jonas Herrström
Senior Design Engineer
Vacuum Automation
Compartir artículo