Das Dream-Team: Der Wyzo Sidebot mit Piab’s extrem leichten Mini Cobot Greifer (MCG)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/news/wyzo-top-images.jpg?ref=7FB0662909)
Lebensmittel oder andere kleine, leichte Produkte schnell und leicht handzuhaben im Zusammenspiel von Mensch und Maschine - genau dafür ist der Wyzo Sidebot ausgelegt. Mit einer maximalen Traglast von einem Kilogramm, ist das Gewicht des Greifers entscheidend. Was könnte also besser dazu passen als Piab's Federgewicht, der MCG, mit nur 270 Gramm, der noch dazu durch seine Vielseitigkeit und herausragende Energieeffizienz überzeugte.
Die Automatisierung von Prozessen schreitet in der Lebensmittel-, Verpackungs-, Kosmetik-, Pharma- und Elektronikindustrie kontinuierlich voran. Dabei arbeiten Menschen in diesen Bereichen oft Seite an Seite mit den Maschinen. Das schließt den Einsatz von Industrierobotern in der Regel aus, während das Leistungsspektrum von Cobots für solche, sich wiederholende Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place-Vorgänge nicht immer ausreicht. Um diese Lücke zu schließen, entwickelte das Schweizer Unternehmen, den Sidebot Wyzo, der die Vorteile eines herkömmlichen Delta-Roboters mit denen eines Cobots vereint. Dank der eingesetzten getriebelosen und damit ölfreien Motoren sind die Sidebots besonders für Anwendungen geeignet, die eine extrem saubere Umgebung voraussetzen, wie die eingangs erwähnten Industriebereiche.
Als extrem leichtgewichtiger und platzsparender Roboter hat der Wyzo Sidebot eine Nutzlast zwischen einem halben Kilogramm bei voller Geschwindigkeit und bis zu einem Kilogramm bei reduzierter Leistung. Um diese möglichst voll auslasten zu können, ist die Auswahl des Endeffektors beziehungsweise dessen Gewicht entscheidend. Der MCG von Piab konnte aber nicht nur mit seinem leichten Gewicht überzeugen wie Christian Vouillamoz, CTO bei Wyzo ausführt: „Für uns war auch die Flexibilität entscheidend. Da sich der Sidebot mühelos von einem Einsatzort an den anderen versetzen lässt, suchten wir nach einem Greifer, der nicht nur leicht ist, sondern sich auch einfach umrüsten lässt, um neue Aufgaben zu bewältigen. Die vielfältigen Werkzeugmöglichkeiten, die der MCG bietet, sind dafür genau das, was wir gebraucht haben. Und dank seines Quick-Click-Toolchanger Schnellwechseladapters gelingt der Wechsel im Handumdrehen ganz ohne Werkzeut. Überzeugt hat uns auch die einfache Implementierung. Wir benötigten gerade einmal eine Stunde, bis das System lief,“
Bernd Gries, Manager Global Strategic Accounts bei Piab ergänzt: „Mit nur 270 Gramm ist der MCG wahrscheinlich der leichteste Cobot-Greifer der Welt. Wie eine Ameise, die ein Vielfaches ihres Körpergewichts tragen kann, kann der MCG bis zu 5 Kilogramm heben. Möglich wird das durch die Produktion der Bauteile im hochwertigem, leichtem 3-D Druck. Seine Vielseitigkeit kommt durch die Möglichkeit, ihn flexibel mit verschiedensten Saugeinheiten auszustatten, zum Ausdruck. Die Kombination aus Pumpeneinheit mit integrierter COAX® Vakuumejektor-Technologie und separaten Greifern erlaubt maximale Flexibilität. Dank des integrierten Vakuumejektors mit Abblasfunktion sind schnelle Prozesse möglich.“
„Wir wussten zwar, dass die Piab Ejektoren energieeffizient sind, dass sie aber bisherige Modelle um das Achtfache übertreffen würden, hatten wir nicht erwartet. In der derzeitigen Lage mit den sprunghaft steigenden Energiekosten ist das natürlich ein bedeutender Vorteil. Wir freuen uns, dass wir damit die Prozesse unserer Kunden nicht nur produktiver machen können, sondern auch im doppelten Sinn etwas zum schonenden Ressourceneinsatz beitragen können, im Sinne der Umwelt und im Sinne der Kosten des Systemeinsatzes für unsere Kunden“, Stellt Christian Vouillamoz begeistert fest und setzt fort „Die Möglichkeit, den Vakuumdruck und -fluß direkt am Produkt zu messen, hat große Vorteile und erlaubt extrem schnelle Reaktionszeiten. Das ist wichtig, da der Wyzo Sidebot mit 90 Zyklen pro Minute arbeitet. Von der Qualität der Messungen waren wir ebenfalls sofort überzeugt.“
Die integrierte Piab Vakuumtechnologie, COAX®, minimiert den Energieverbrauch und bietet aufgrund des hohen anfänglichen Vakuumflusses einen sicheren und schnellen Halt. COAX®-Ejektoren sind bis zu doppelt so schnell wie andere Ejektoren und liefern dreimal mehr Volumenstrom als herkömmliche Vakuum-Ejektoren mit identischem Luftverbrauch. Die Ejektoren können auch bei niedrigem oder schwankendem Versorgungsdruck eine hohe Leistung liefern. Dies wurde in unabhängigen Vergleichstests am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Dresden nachgewiesen. Diese haben gezeigt, dass die Piab-Ejektoren im Vergleich zu Ejektoren anderer Hersteller deutlich weniger Druckluft benötigen, um die gleiche Leistung zu erzielen. Da sie keine beweglichen Teile beinhalten, sind sie außerdem praktisch wartungsfrei. Dementsprechend reduziert ihre Verwendung die Kosten für die Bereitstellung von Druckluft sowie Stillstandzeiten für Wartungsintervalle.
Der Wyzo Sidebot handhabt mit seinem sicheren Steuerungssystem Produkte mit hoher Geschwindigkeit Seite an Seite mit Menschen. Er stoppt automatisch bei Berührung, und dank der integrierten Sicherheitssensoren erreicht er nur bei sicherem Abstand zu Menschen die volle Geschwindigkeit. Der Wyzo Sidebot bewegt sich sehr schnell von einem Arbeitsplatz zum anderen. Die intuitive Oberfläche macht das Erlernen neuer Aufgaben für jeden einfach. Im Handumdrehen ortet der er Produkte mit einer intelligenten Kamera und greift sie auch auf sich bewegenden Förderbändern. Neben Pick-and-Place Vorgängen, eignet sich er sich auch für Aufgaben der Qualitätskontrolle, Sortierung und Dekoration, die bei Bedarf komplett in einem Arbeitsschritt mit der Verpackung der Produkte durchgeführt werden können.
Mit der Kombination aus Wyzo Sidebot und MCG von Piab gelingt es, die Robotik auf ein neues Level zu heben, hin zu echter Automatisierung, umsetzbar und erschwinglich für jede Unternehmensgröße.
Weitere Informationen
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Andrea Bodenhagen, Communication Experience Manager, Vacuum Automation Division
+49 (0) 6033 7960 0
Piab Vakuum GmbH, Otto-Hahn-Str. 14, 35510 Butzbach, Germany
www.piab.com
Über Piab
Piab entwickelt Automatisierungstechnologien kontinuierlich weiter durch fortschrittliche Lösungen zum Greifen, Heben und Bewegen und dies seit 1951. Wir glauben an eine automatisierte Welt, in der keine Ressourcen verschwendet und keine Menschen verletzt werden. Mit einem Jahresumsatz von ~ 1,9 Milliarden SEK, 900 Mitarbeitern und einer weltweiten Präsenz in mehr als 100 Ländern helfen wir unseren Kunden, ihre Prozessabläufe täglich zu verbessern. Seit 2018 gehört Piab zu Patricia Industries, einem Teil von Investor AB.
Evolving ourselves. Evolving you. Evolving automation.
Über das Unternehmen hinter dem Wyzo
Wyzo ist die Erfindung von DEMAUREX SA - dem Pionier des Delta-Roboters. Der Delta gilt als Benchmark für Best Practice in der Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place-Technologie und das Unternehmen hat weltweit mehr als 4.000 Roboter installiert. Entwickelt in der Schweiz und montiert in Europa, bietet Wyzo neue Möglichkeiten für etablierte Hersteller und befähigt die nächste Generation von Produzenten, ihr Geschäft auszubauen und zu verändern.
Um mehr über den Wyzo zu erfahren, besuchen Sie www.thewyzo.com.