Mit Piab‘s Kombination von Förder-, Greif- und Hebewerkzeugen können Erdbeerkuchen schnell gebacken und sicher für den Transport verpackt werden.
Wenn Sie Erdbeerkuchen lieben, wird es Sie sicher interessieren, wie dieser frisch gebacken und gut verpackt in Ihre Tiefkühltruhe kommt, damit Sie immer ein Stück parat haben.
Mit dem piFLOW®p SMART werden Mehl, Zucker und alle weiteren pulverförmigen Zutaten für den Tortenboden direkt im richtigen Mischungsverhältnis in den Mixer geben. Dank der Autotuning-Funktion passiert die Umstellung von einer Zutat auf die andere in nur 10 Minuten und damit sechsmal schneller als bisher manuell. Entsprechend können schneller mehr Tortenböden produziert werden.
Damit sich in der Bäckerei niemand beim Entladen der Mehl- und Zuckersäcke in die Entnahmestation des piFLOW®p SMART den Rücken zerrt, gibt es den piLIFT® SMART. Piab’s Vakuumhebelifter macht selbst das Handling von 40 Kilo Säcken zum Kinderspiel. Er zählt und wiegt dabei auch gleich, wieviel Pulver in die Entnahmestation entleert wurde. So kann der Mitarbeiter sich auf die Vorbereitung des Belags konzentrieren.
Ist der Tortenboden fertig gebacken, kann er direkt auf eine Pappunterlage gelegt werden, die von Piab’s neuestem Coup, dem Mini Cobot Gripper von einem Stapel genommen und platziert wird. Der Mini Cobot Gripper ist mit gerade einmal 270 Gramm ein Federgewicht unter den Cobotgreifern. Dabei kann er bis zu fünf Kilogramm heben. Er selber hat nur eine Höhe von nur 28 Millimetern.
Auf den Tortenboden können dank dem piSOFTGRIP® Erdbeeren automatisch mit einem Cobot oder Industrieroboter platziert werden. Er handhabt die sensiblen Früchte sanft und trotzdem sicher mit seiner Kombination aus Vakuumkammer und Fingern.
Ist der Erdbeerkuchen eingeschweißt und in Kartons verpackt können mit Piab’s üblichen Handling-Tools wie piGRIP® Saugnäpfen und den leistungsstarken COAX®-basierten Vakuumejektoren die Kartons in die Umverpackung gelegt und auf die Palette gestapelt werden.
Contact me – I want to know more
Über Piab
Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauern aus der E-Commerce-Logistik, aus der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit über 700 Beschäftigten, einem Umsatz in Höhe von 1,2 Milliarden SEK im Jahr 2018 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab setzt auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen, um seine Rolle als Weltmarktführer von Greifer- und Handhabungslösungen zu etablieren.
Für mehr Informationen kontaktieren Sie gerne:
Andrea Bodenhagen, Global Ownership Content Manager
Tel.: +49 (0) 6033-7960-107
Email: andrea.bodenhagen@piab.com