Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Vaculex TP bei TNT Express

Pakethandling bei TNT Express

Hintergrund

TNT Express ist eines der weltweit größten Expresslieferunternehmen und gehört seit Mai 2016 zu FedEx. TNT Express liefert täglich nahezu eine Million Sendungen, von Dokumenten über Pakete bis zur Palettenfracht. Das Unternehmen bietet Zustellungsdienste auf dem Straßen- und Luftweg in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Amerika.

TNT hatte das Problem von Verletzungen durch manuelles Heben, mit damit verbundenen Krankenständen und Rehabilitationskosten. Im Rahmen eines weltweiten Gesundheits- und Sicherheitsprogramms machte man sich auf die Suche nach einem Hebegerät, mit dem Geschwindigkeit und Produktivität beim Heben beibehalten oder sogar noch erhöht werden konnten.

Das Hebegerät sollte mindestens 75 % der Pakete abfertigen können. Die Lösung musste auch benutzerfreundlich und sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet sein.

Lösung

Es wurden mehrere Vaculex® TP bei TNT Express installiert, um die Geschwindigkeit und Produktivität zu erhöhen.

Ergebnis

Nach dem Einbau mehrerer Vaculex® TP bei TNT gingen die Verletzungen auf ein Minimum zurück. Durch Heben mit dem Vakuumschlauch wurden die Geschwindigkeit und Produktivität beibehalten oder sogar noch erhöht, weil die Pakete, unabhängig von Größe und Form, sozusagen gewichtslos werden und dadurch einfacher zu handhaben sind. Mit Vaculex® TP konnten 99 % der Pakete mit Leichtigkeit abgefertigt werden.

Thomas Engman, Betriebsleiter bei TNT, Schweden: „Vaculex® war der einzige Anbieter, der ein Hebesystem bieten konnte, dessen Einsatz die Produktivität nicht verringerte. Die Zusammenarbeit funktionierte sehr gut und wir können im Nachhinein bestätigen, dass die Hebegeräte noch besser funktionieren, als wir es uns erhofft hatten. TP ist sehr leicht zu bedienen und Anfänger benötigen nur eine kurze Einweisung. Die ergonomischen Vorteile des TP führen auch zu einem wirtschaftlichen Nutzen durch eine Reduzierung der Krankenstände und geringere Rehabilitationskosten, was es wiederum einfacher macht, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.“

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns