-
Suction cups
DURAFLEX®是Piab采用特殊材料制成的无痕吸盘。该材料由Piab专门研发并已获得专利,既有可媲美橡胶的出色弹性,又具有聚氨酯材料的超强耐磨性。
请参阅我们的指南:
吸盘及橡胶制品储存指南 (pdf)
首先,建议您查阅应用列表,了解Piab为各种类型应用推荐的最佳吸盘。如果您有任何问题请随时联系Piab合作伙伴,我们将帮助您实现最优化解决方案。
提升力取决于需要提升的产品重量以及可用吸盘数量,首先您需要计算每一个吸盘需要提升的重量,然后将该数值乘以重力加速度(g=9.81),确定提升力(N)。
一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense视频,了解更多信息。
-
Vacuum pumps
网页未提供真空泵端口和螺纹规格,请登录Piab网站下载数据手册,了解详细信息。
与机械真空泵相比,气动真空泵运行确实消耗了更多的能源。但是,大多数真空应用都需要进行间歇性吸料和卸料,而气动真空泵可以在一个应用循环中可以轻松开关,这样总体计算下来,气动真空泵的能耗就小于机械真空泵。
在吸盘提升应用中,真空度不能大于实际需求。Piab建议最佳真空度为60-kPa (18- inHg),真空度高于实际需求会导致系统消耗过多的能源,导致能源效率低下。
请使用真空泵选型指南选择最符合您应用需求的COAX®真空发生管。在选型指南中,MICRO、MINI和MIDI代表真空发生管的规格和容量,其中MICRO为最小规格,MIDI为最大规格。每种规格均具有相应特性,Si代表超高真空流量,Xi代表超高真空度,Bi/Pi代表低进气压力/压缩空气进气压力波动,Ti代表耐脏污设计。
COAX®是利用压缩空气产生真空的先进解决方案,而Piab基于多级真空发生技术的COAX® 真空发生器比传统真空发生器更高效、更可靠,体积也更为小巧。藉此,Piab能够为客户提供更加灵活高效的模块化真空系统:真空流量比传统系统高三倍;实现更高真空发生速度和可靠性的同时显著降低了能耗。此外,COAX®真空发生器具有多种规格(MIDI、MINI、MICRO)和型号(Bi、Pi、Si、Ti、Xi),在高(低)进气压力下都能够确保出色性能,满足各种应用要求:采用COAX®真空发生管技术的真空发生器的进气压力范围为0.17到0.60 Mpa。
真空发生管没有活动部件,因此几乎不需要任何维护,具有最大的运行可靠性,此外,真空发生管无论在体积还是在重量上都有很大优势,能够部署在吸点和真空应用附近,这也在一定程度上降低了损耗。与此相反,机械真空泵运行噪音大,还会发热,因此只能安装在隔热室中。
真空系统应用中最常见的问题是真空源和吸点之间的连接问题,例如又长又细的软管。而在VGS真空抓具系统将真空源和真空吸点集成在一体,由此最大限度缩短了连接距离,降低了系统能耗。
真空系统应用中最常见的问题是真空源和吸点之间的连接问题,例如又长又细的软管。而在系统中集成真空发生器,您就可以将真空源部署在吸点附近,由此最大限度缩短了连接距离,降低了系统能耗,实现最紧凑的应用解决方案。
Piab 为全球的Piab 经销商、集成商和用户提供以下质保服务:
- 真空泵享五年质保服务(附件和控制装置除外)。
- 其他产品在规定的使用寿命期间内享一年质保。
一般质保原则:
- 用户遵从Piab 手册中的注意事项、维护和控制说明,正确使用Piab 产品,则Piab 对产品之制造工艺和制造材料提供质保服务。
- 对于退还至Piab 并享质保服务之故障产品Piab 可免费予以更换或维修。
- Piab 对故障产品维修工作的执行地点享有自由裁量权:退还至 Piab 进行或在客户当地进行(在客户处进行维修工作时由Piab 支付相关费用)。
- 易损零件如滤芯、密封件,软管等不享质保服务。
- Piab 对由于不良产品造成的后续损失不承担任何质保责任。
首先请登录Piab网站,从主页上下载手册,了解各种备件的订货货号。
COAX®多级真空发生管采用了特殊设计,内部无活动部件,因此几乎无需任何维护。
单级真空发生管是为高真空流量或高真空度应用而设计的,而COAX®多级真空发生管则配备了各种类型的喷嘴,因此能够同时提供高真空流量和高真空度。此外,在实现相同的性能时,多级真空发生管的能耗更低。
使用COAX®多级真空发生管时,您可以通过调节压缩空气进气压力来调节最大真空度。在设置所需真空度后,piSAVE optimize可以相应调节进气压力,确保压缩空气耗气量始终符合实际需求。另外,您还可以使用piSAVE optimize能源计算器计算节能效果。
-
Vacuum conveyors
采用不锈钢、铝或PE材料制造的吸气式或非吸气式进料管
进料适配器,带/不带法兰连接
进料站/进料斗
管道套件
远程启动/停止阀
真空度传感器
料仓
输送机和下游设备之间的过渡设备
Piab 为全球的Piab 经销商、集成商和用户提供以下质保服务:
- 完整的真空输送机享五年质保服务(机电式真空泵和控制装置除外)。
- 真空泵享五年质保服务(机电式真空泵、附件和控制装置除外)。
- 机电式真空泵享两年质保。
- 其他产品享一年质保。
一般质保原则:
- 用户遵从Piab 手册中的注意事项、维护和控制说明,正确使用Piab 产品,则Piab 对产品之制造工艺和制造材料提供质保服务。
- 对于退还至Piab 并享质保服务之故障产品Piab 可免费予以更换或维修。
- Piab 对故障产品维修工作的执行地点享有自由裁量权:退还至 Piab 进行或在客户当地进行(在客户处进行维修工作时由Piab 支付相关费用)。
- 易损零件如滤芯、密封件,软管等不享质保服务。
- Piab 对由于不良产品造成的后续损失不承担任何质保责任。
Piab输送机的粉末输送容量为每小时0.1吨到15吨。
Piab大部分输送机都随附有FDA、ATEX粉尘&气体防爆证书及2.2测试报告。
折叠式过滤棒,过滤等级0.5µm,壳体由PE和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材质,有黑色和白色两种版本可选。
折叠过滤器,过滤等级0,5µm,壳体由聚酯纤维和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材料,灰色。
Textile过滤袋,过滤等级5,0µm,壳体由聚酯纤维制成,过滤膜为PTFE材料,浅灰色。
Piab输送机完全可以输送食品和医药产品,请参见我们的成功案例。
Piab输送机完全可以输送药片和胶囊。难以输送的药片一般都是体积较大且溶于水的软压药片,而Piab在输送各种药片和胶囊方面拥有丰富的经验,确保药片和胶囊不会受到破坏。请联系Piab了解更多信息。
不能,应在输送结束后再进行定量配料。
交付piFLOW®p输送机时我们会提供IQ/OQ文件,请在按照使用手册启动输送机时正确填写。
不需要,Piab输送机只需压缩空气即可工作,控制系统采用的也是气动设计。
这取决于物料颗粒的物理特性。Piab在输送各种颗粒、药片和胶囊方面拥有丰富的经验,确保物料不会受到破坏。请联系Piab了解更多信息。
不能,Piab真空输送机只能在设计压力范围内工作。
在垂直高度小于5米,且物料的堆密度在0.5-1.0kg/L的情况下,粉状物料可以输送至50米。
只要进行正常维护,输送机在未来几年时间内都可以正常运行。
如果压缩空气气流中含有杂质或液体,那么过滤器、真空发生管和定时器都可能发生堵塞。注意:空气管线中万万不能有液体。
如果输送机出现任何异常情况,请参阅Piab手册,排除故障。
0.4-0.6 MPa的标准工业压缩空气气源。
真空输送机,过滤器调节器(1”连接)
手册
故障排除指南
图纸
合规声明
不能输送液体,因为无法控制输送机中的液体流量。
可以垂直输送物料,最大垂直输送距离为8-10米。配备附件/管道排空解决方案后,最大垂直输送距离可达到25米。
无需任何辅助工具您即可轻松拆卸Piab输送机,具体方法请参见使用手册或访问YouTube观看我们的视频.
By having the right mix of air and conveyed product. This is achieved from where the Piab vacuum conveyor draws the material with the help of our feeding point accessories. Please also read our white paper on segregation and contact any Piab company for further information.
Piab的应用配置器可以帮助您选择最合适的输送机。另外,您还可以联系Piab或Piab合作伙伴了解更多信息。
如果您严格遵守使用手册的规定,那么根本无需担心粉尘爆炸。Piab所有输送机都有一个接地点,并通过了ATEX粉尘防爆认证。
piFLOW®p 真空输送机由316L不锈钢制成。
piFLOW® i and f 真空输送机由304不锈钢制成。
-
piFLOW®p
- 过滤袋采用ePTFE材料和聚酯针刺毛毡制成。
- 折叠过滤器由PTFE、增强聚酯和PUR(聚氨酯)材料制成。
- 折叠式过滤棒由PTFE和烧结聚乙烯粉末制成。
- 采用不锈钢、铝或PE材料制造的吸气式或非吸气式进料管
- 进料适配器,带/不带法兰连接
- 进料站/进料斗
- 挠性软管
- 远程启动/停止阀
- 真空度传感器
- 料仓
- 输送机和下游设备之间的过渡设备
Piab气动真空泵采用了COAX®高效真空发生技术,能够显著降低应用能耗。
不会产生任何热量
只包含最少数量的部件,低维护需求
高质量过滤器,实现5 – 0.5 微米的高效过滤
支持快速启动,确保最大生产效率
低运行噪音(72-76 dBA)
优化安装空间利用效率
高体积容量,提高输送容量
Piab可以提供三种过滤器供客户选择。
- 折叠式过滤棒,过滤等级0.5µm,壳体由PE和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材质,有黑色和白色两种版本可选。
- 折叠过滤器,过滤等级0,5µm,壳体由聚酯纤维和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材料,灰色。
- Textile过滤袋,过滤等级5,0µm,壳体由聚酯纤维制成,过滤膜为PTFE材料,浅灰色。
这些输送机可以输送从精细粉末到塑料颗粒的所有物料,包括流动性很好的细粉到几乎无流动性的干燥物料。
是的,输送机采用的全部都是公制管道和硬件。
根据输送距离、输送机/真空泵/过滤器规格以及物料类型,输送机的输送容量范围为100-14000kg/h。
通过一个气动开关阀门启动Piab控制装置。
真空泵启动,与此同时出料底阀关闭,输送机顶部的反吹气囊充满压缩空气(即管线压力)。此时输送机开始吸料,吸料时间可通过气动定时器调节:1-30秒。
吸料结束后,控制装置切换到卸料模式(卸料时间可调:1-30秒),同时真空泵停止运行,出料底阀打开,反吹气囊清洁粘附在过滤器上的粉末和颗粒。然后,真空泵和输送机开始新一轮工作循环。
请观看视频,了解详细信息。We can deliver these vacuum conveyor units in 2-4 weeks after receipt of order.
< Ra 0.8 µm.
- Conveyor
- Manual
- Troubleshooting guide
- Drawings
Depending on the filter type there are different recommendations. Please read the cleaning instructions in the corresponding manual for the vacuum conveyor.
可以。通过一个内置了电动/气动阀的真空度传感器即可进行控制,电压为110VAC或24VDC。
输送机配备了一个气动控制装置,可以用于控制吸料时间和卸料时间。
我们还可以提供不含控制装置的输送机,需要用户自行设置运行顺序,即实施PLC控制。
此外,Piab还可以提供电动/气动阀,用于将电气信号转换为气动输出,控制Piab输送机运行。
- Textile filters have a minimum particle size of 5 micron
- Pleated and pleated rod filters have a particle size of 0.5 micron
是的,所有过滤器都获得了FDA认证。
- 输送机机身采用316L不锈钢制成,内外抛光。
- 真空泵由铝、不锈钢和塑料制成。
- piPREMIUM 64 真空泵.2.5—3.5Nl/sec
- piPREMIUM100 真空泵. 5-7Nl/sec
- piPREMIUM200 真空泵. 10-14Nl/sec
- piPREMIUM400 真空泵. 20-28Nl7sec
- piPREMIUM600 真空泵. 30-42Nl/sec
- piPREMIUM800 真空泵. 40-56Nl/sec
- piPREMIUM1200 真空泵. 60-84Nl/sec
- piPREMIUM1600 真空泵, 80-112Nl/sec
-
piFLOW®i and f
我们可以在收到订单后的两到四周内向客户交付产品。
- 过滤袋采用ePTFE材料和聚酯针刺毛毡制成。
- 折叠过滤器由PTFE、增强聚酯和PUR(聚氨酯)材料制成。
- 折叠式过滤棒由PTFE和烧结聚乙烯粉末制成。
- 采用不锈钢、铝或PE材料制造的吸气式或非吸气式进料管.
- 进料适配器,带/不带法兰连接.
- 进料站/进料斗.
- 管道套件.
- 远程启动/停止阀.
- 真空度传感器.
- 料仓.
- 输送机和下游设备之间的过渡设备.
Piab气动真空泵采用了COAX®多级真空发生管技术,能够显著降低应用能耗.
不会产生任何热量.
只包含最少数量的部件,低维护需求.
高质量过滤器,实现5 – 0.5 微米的高效过滤.
支持快速启动,确保最大生产效率.
低运行噪音(72-76 dBA).
优化安装空间利用效率.
高体积容量,提高输送容量.
Piab可以提供三种过滤器供客户选择:
- 折叠式过滤棒,过滤等级0.5µm,壳体由PE和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材质,有黑色和白色两种版本可选.
- 折叠过滤器,过滤等级0,5µm,壳体由聚酯纤维和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材料,灰色.
- Textile过滤袋,过滤等级5,0µm,壳体由聚酯纤维制成,过滤膜为PTFE材料,浅灰色.
通过一个气动开关阀门启动Piab控制装置。
真空泵启动,与此同时出料底阀关闭,输送机顶部的反吹气囊充满压缩空气(即管线压力)。此时输送机开始吸料,吸料时间可通过气动定时器调节:1-30秒。
吸料结束后,控制装置切换到卸料模式(卸料时间可调:1-30秒),同时真空泵停止运行,出料底阀打开,反吹气囊清洁粘附在过滤器上的粉末和颗粒。然后,真空泵和输送机开始新一轮工作循环。
请观看视频,了解详细信息。表面粗糙度为Ra 0.6 µm
- 输送机
- 手册
- 故障排除指南
- 图纸
Depending on the filter type there are different recommendations. Please read the cleaning instructions in the corresponding manual for the vacuum conveyor.
可以。通过一个内置了电动/气动阀的真空度传感器即可进行控制,电压为110VAC或24VDC。
- 输送机机身采用304L不锈钢制成,内外部均经过酸洗处理。
- 真空泵采用铝、不锈钢和塑料制成。
输送机配备了一个气动控制装置,可以用于控制吸料时间和卸料时间。
我们还可以提供不含控制装置的输送机,需要用户自行设置运行顺序,即实施PLC控制。
此外,Piab还可以提供电动/气动阀,用于将电气信号转换为气动输出,控制Piab输送机运行。- piBASIC100 真空泵, 5-7Nl/sec.
- piBASIC200 真空泵, 10-14Nl/sec.
- piBASIC400 真空泵, 20-28Nl/sec.
- piBASIC600 真空泵, 26-37Nl/sec.
- Textile过滤器的过滤等级为5微米。
- 折叠过滤器和折叠式过滤棒的过滤等级为0.5微米。
是的,所有过滤器都获得了FDA认证。
这些输送机可以输送从精细粉末到塑料颗粒的所有物料,包括流动性很好的细粉到几乎无流动性的干燥物料。
根据输送距离、输送机/真空泵/过滤器规格以及物料类型,输送机的输送容量范围为100-4000kg/h。
是的,真空输送机采用的全部都是公制管道和硬件。