跳转至内容

在现场搜寻最老款的输送机

值此公司成立 70 周年之际,我们希望趁此机会深入了解真空输送技术的开发情况,我们真的需要您的帮助!

搜寻

Piab 自 20 世纪 70 年代开始生产工业吸气装置,20 世纪 90 年代初开发其真空发生器和泵装置——我们将这两种技术结合在一起,在化学、制药和食品工业领域,从最初的清洁和清除作业发展到输送和回收散装材料。因此首款真空输送机应运而生。

根据我们在此领域拥有丰富的产品开发经验,我们想要找到仍在运行中的最老款 Piab 真空输送机。如果您的设备早证明了 Piab 真空输送的好处,请检查您的工厂车间,成为那个获得最新款 piFLOW®p SMART 输送机的幸运儿。

Piab真空输送机 Piab真空输送机
piFLOW®p SMART 真空输送机 piFLOW®p SMART 真空输送机

获奖情况

成为我们的转换冠军 (Changeover Champion)

piFLOW®p SMART 是我们最智能的系列产品,其标志着真空输送技术来到新高度,通过优化吞吐量实现全面自动化。
本品可使转换速度提高六倍,可节省用户在转变物料时的时间,提高其运营生产力。凭借其预先配置的输送设置和自动调整功能,本品能够实现流畅的过程管理,而不受操作员技能的影响。

了解更多关于 piFLOW®p SMART

真空输送的历史 - VC 如何演变

  • 一支绘图圆规,通过其相互交替的两脚可以画出大小直径的圆,而 Piab 公司也因此得名——“PI”(直径与周长之比)以及“AB”(公司)。

  • Piab 开发的真空驱动解决方案扩大了工业吸气装置的范围。

  • 从清洁到移动。推出首款 Piab 真空输送机 – 即 VC 系列。

  • 结合两个领域的最佳技术!通过 piFLOW®Piab,Piab 为其输送机配备了著名的 COAX® 真空泵,此真空泵最初是为自动化应用开发的。自动化选件进一步增强功能,以满足所有客户的特定需求。

  • piFLOW®t – 这是一款采用先进技术的真空输送机,特别适用于食品、保健品和制药行业中片剂或易碎产品的搬运。其采用不锈钢体 (ASTM 316L) 设计,可满足 FDA 的严格卫生要求。Piab 输送机符合 ATEX 防尘标准。

  • piFLOW®pSMART 处于世界领先水平,是一款自我优化的真空输送机,主要针对需要处理许多不同物料和/或需要频繁更换的行业。这使得输送机非常适合食品和制药行业的生产商,它的全面转换潜力将产生巨大影响,有助于节省时间和金钱。

如何参与

您是否还在使用最老款的输送机?

Hunt Competition 比赛从 2021 年 5 月 6 日至 2021 年 11 月 30 日。若要参与此次活动,您需要说明公司名称、联系人,发送正在运行中的输送机照片、标签及购买凭证(发票副本、订单确认等),以及您当前输送的物料。

请将您的参赛内容发送至 hunt@piab.com

一旦参与,即表示您同意以下链接中的 Hunt Competition 比赛的条款与条件。

条款与条件

Choose your language

无法对比

不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?

向我们发送反馈